Skip to main content
METZ

Schleifen mit hoher Präzision

Beim Schleifen kann ein zuverlässiges und leistungsstarkes Steuerungssystem den Unterschied ausmachen. Kombiniert mit einer Vernetzung des gesamten Betriebs im Stil von Industrie 4.0 können auch kleine Werkzeugspezialisten letztlich wettbewerbsfähig werden.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Metz hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden durch den Einsatz einer modernen Maschinensteuerung für das Nachschleifen und die Produktion von spanabhebenden Fräswerkzeugen schnelle, flexible und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Lösung

Die 31𝑖-B5-Steuerung von FANUC zeichnet sich durch 5-Achsen-Simultanbearbeitung, präzise Servosteuerung, kurze Positionsregelungszyklen und eine hochauflösende Steuerung aus. Die einheitliche Bedienoberfläche über alle Maschinen hinweg sorgt für einen wirtschaftlichen und zeitoptimierten Bearbeitungsablauf

Ergebnis

Durch den Einsatz von Maschinen mit FANUC CNC sichert Metz sowohl Effizienz als auch Flexibilität in der Produktion bis hin zur Losgröße 1.

METZ

Die Firma Metz hat ihren Sitz in Zell am Harmersbach, Deutschland, und wurde von Wolfgang Metz gegründet. Sein Sohn Daniel stieg 2009 in das Unternehmen ein. Jetzt ist der studierte Wirtschaftsingenieur Geschäftsführer und will die Spezialisierung von Metz auf Fräswerkzeuge beibehalten. Rund 70 Prozent der Aufträge entfallen auf das Nachschleifen, der Rest auf Sonderwerkzeuge. Die kleinsten Werkzeuge haben einen Durchmesser von drei Millimetern, die größten von 32 Millimetern. Gearbeitet wird in einer Schicht. Nachts läuft die Produktion von Sonderwerkzeugen autonom.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Leistungsstarkes FANUC Steuerungssystem verschafft Metz einen Wettbewerbsvorteil

Das Nachschleifen von Fräswerkzeugen und die Herstellung von Sonderwerkzeugen sind das Geschäft von Metz Metal Cutting Tools. Das kleine, flexible Unternehmen setzt auf Qualität - im Sinne seiner Kunden.

Dies gilt allerdings nur für die Breite der Produktpalette. Metz sieht die Stärken des Unternehmens darin, dass "wir schnell, flexibel und in hoher Qualität liefern"

Je nach Werkzeug und Kundenwunsch liegen die erreichten Toleranzen im Bereich von bis zu ± 1/100 mm. Dabei geht es nicht immer um die für den Zerspanungsprozess erforderliche Genauigkeit, sondern um die Prozesssicherheit, die sich aus dem Einsatz präziser Werkzeuge ergibt.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
Zitat von Testimonials

Daniel Metz

Geschäftsführender Direktor

Bei Metz sind sechs ISOG 20+ Maschinen mit FANUC CNC und Software des Schweizer Spezialisten MTS AG im Einsatz. Die Technologie von FANUC hat Metz durch kurze Lageregelungszyklen und die hohe Auflösung der Steuerung überzeugt. Qualitäten, die ein Bediener im zweidimensionalen Bereich durch Erfahrung optimieren kann, lassen sich im 5-Achs-Simultanbetrieb, wie beim Werkzeugschleifen, nur durch eine leistungsfähige Steuerung erreichen.

Da die Maschinenausstattung und die Bedienoberfläche einheitlich sind, kann jeder Mitarbeiter an jeder Maschine arbeiten, was kurze Einrichtzeiten gewährleistet und den Schulungsaufwand gering hält.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Eine 3D-Simulation des Schleifprozesses ist unverzichtbar. Metz: "Bevor wir neue Werkzeugprogramme einführen, schauen wir sie uns in 3D an." Im Idealfall werden die CAD-Daten jedes neuen Werkzeugs erfasst und angepasst. "Wir schleifen nicht nach einem Standardprogramm, sondern passen unsere Arbeitsschritte tatsächlich an den Zustand des Werkzeugs an." Dies kann entweder an einem separaten Programmierplatz oder direkt an der CNC der Maschine erfolgen. Die Kollisionsüberwachung ist dabei unerlässlich.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz ist eher zurückhaltend, wenn es um das Thema "Industrie 4.0" geht - und doch hat er bereits einige elementare Punkte umgesetzt. Die Flexibilität des Unternehmens in der Produktion bis zur Losgröße 1 resultiert nicht nur aus einem einheitlichen Maschinenpark, sondern auch aus der Vernetzung des gesamten Betriebs.

Zudem zeigt ein großer Monitor in der Werkstatt alle aktuellen Auftragsdaten an: Welche Aufträge haben Priorität? Liegt der Auftrag im Zeitplan? Welche Positionen fehlen noch zur Fertigstellung eines Auftrags? Wie hoch ist die Durchlaufzeit pro Auftrag? Daniel Metz hat einfach eine App für das webbasierte System geschrieben, die die Produktionsdaten aus einer zentralen Datenbank visualisiert.

Metz: "Wir wollen unsere Prozesse so schlank wie möglich gestalten. Da bleiben wir schlank. Und wir bleiben dabei flexibel."

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.