Skip to main content
SIMLOGIC

Roboter in der Molkereiproduktion

Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die Firma ELVI Ltd, ein Hersteller von Molkereiprodukten, wollte die Palettierung von Joghurt automatisieren und wandte sich dazu an SIMLOGIC.

Lösung

SIMLOGIC entwickelte für die Anwendung Lösungen auf Basis von FANUC Robotern. Ein vierachsiger Industrieroboter vom Typ FANUC M-410𝑖C/185 palettiert für den Molkereiproduzenten nun Kunststoffkisten mit Joghurtprodukten am Ende von zwei separaten Linien.

Ergebnis

Der FANUC M-410 palettiert Kästen mit einer Kapazität von 720 Kästen pro Stunde, wobei je nach Auswahl des Bedieners verschiedene Palettierungsoptionen zur Verfügung stehen.

SIMLOGIC

SIMLOGIC Ltd. ist ein Unternehmen mit großer Erfahrung in der Automatisierung von diskreten und kontinuierlichen Produktionsprozessen für verschiedene Branchen wie Ölraffination, Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, Metallurgie und andere. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Bau von Roboterlinien für die Palettierung und den Materialtransport und hat eine große Anzahl von erfolgreichen Projekten im In- und Ausland abgeschlossen.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SIMLOGIC
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Maßgeschneiderte Palettierung für maximale Effizienz

"Um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, setzen bulgarische Unternehmen zunehmend auf die Robotisierung der Produktion", sagt SIMLOGIC-Manager Plamen Penev. "Um solch große und komplexe Projekte zu realisieren, ist ein streng maßgeschneiderter Ansatz für die Konzeption und Entwicklung einer Komplettlösung durch spezialisierte Ingenieurbüros wie das unsere erforderlich."

Für die Bedürfnisse von ELVI Ltd, einem Hersteller von Molkereiprodukten, hat SIMLOGIC eine Roboteranlage zur Palettierung von Kunststoffkisten mit Joghurt konzipiert und entwickelt.

Zitat von Testimonials

Plamen Penev

Leiter ELVI

ELVI hat einen speziellen Greifer für die gleichzeitige Aufnahme von vier Kisten entwickelt, dessen wichtigste Strukturelemente und Details von seinem Team entworfen, hergestellt und montiert wurden.

Die Kapazität der beiden Produktionslinien beträgt etwa 720 Kisten pro Stunde. Wichtig ist, dass die Anlage in der Lage ist, die Kisten je nach Wunsch des Bedieners zu palettieren: von zwei Linien auf dieselbe Palette, von einer Linie auf zwei Paletten oder von jeder Linie auf eine eigene entsprechende Palette.

Eine industrielle Steuerung sorgt für die Gesamtkontrolle des Systems, wobei ein industrielles Touchscreen-Display die eigentliche Einstellung der Parameter für die Palettierung erleichtert. Die Bedienerführung ist komplett in bulgarischer Sprache, die von SIMLOGIC speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Als zukünftige Erweiterung des Systems wünscht sich ELVI, dass der Industrieroboter leere Paletten an vorgegebenen Positionen ablegt.

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.