Dal 29 maggio al 1° giugno FANUC partecipa a PLAST 2018, il Salone Internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma che si tiene nel quartiere fieristico di Fieramilano-Rho. I visitatori dello stand C162 nel Padiglione 24 potranno vedere dal vivo la gamma ROBOSHOT per lo stampaggio a iniezione di precisione impegnata in 3 celle con robot dedicate a tre diverse applicazioni.
La novità assoluta è rappresentata dalla soluzione Roboshot + cartesiano powered by FANUC. La cella in esposizione presso PLAST è composta da una pressa ROBOSHOT Alpha-S50iA (forza di serraggio 50 ton) asservita da un robot carte-siano della serie Compact di Tecnomatic, powered by FANUC. Il robot, dedicato alla pallettizzazione, è infatti controllato da sistema CNC FANUC Power Motion i-A. Tecnomatic è partner tecnologico di FANUC e si è occupato di creare il linguaggio ad hoc deputato a movimentare il robot; i robot a controllo numerico della serie Compact sono ideali per automatizzare le lavora-zioni tipiche dello stampaggio ad iniezione dei materiali termoplastici.
Questa collaborazione dimostra la capacità di FANUC di realizzare soluzioni di automazione su misura versatili per la plastica avvalendosi del supporto dei suoi partner più fidati e di proporsi come interlocutore unico per quanto riguarda l’elettronica dell’intera soluzione e il controllo del processo.
Scarica PDF