Notizie e media
- Casi di successo
- Libreria multimediale.
- Notizie e comunicati stampa
- Eventi
Casi di successo
Scopri i notevoli risultati ottenuti grazie alle soluzioni di automazione di fabbrica FANUC. Scopri come la nostra tecnologia trasforma i settori industriali e favorisce il successo.
Dalla pallettizzazione al prodotto: I cobot FANUC migliorano il confezionamento dei prodotti farmaceutici
Phytopharm Klęka S.A., leader nel mercato dei prodotti a base vegetale per la farmaceutica e la cosmetica, ha migliorato l'ergonomia, la flessibilità e l'affidabilità dell'imballaggio grazie all'adozione di due robot collaborativi (cobot) di FANUC. Automatizzando la pallettizzazione dei flaconi e l'impilamento dei cartoni in collaborazione con ZW Automation, l'azienda sta superando le stime iniziali sulle prestazioni dei cobot, migliorando la sicurezza e riducendo la monotonia dei lavoratori. Supportati dal software di pallettizzazione FANUC e da un funzionamento intuitivo, i cobot garantiscono un ambiente di produzione più agile ed efficiente su tre turni.
I robot FANUC consentono la lavorazione CNC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 presso RADMOT
Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.
Il successo della cella robotica FANUC porta a un nuovo flusso di entrate
Che cosa prende in considerazione la maggior parte delle aziende di lavorazione per conto terzi quando vuole raggiungere il livello successivo di efficienza, produttività e affidabilita'? La risposta, ovviamente, è l'automazione. Proprio per questo motivo, la tedesca WU Mechanische Werkstätte GmbH ha costruito una cella di automazione - dotata di un robot industriale FANUC - per caricare e scaricare una delle sue macchine utensili. Due anni dopo, un visitatore apprezzò così tanto il concetto che chiese a WU di costruirne una. Questo segnò l'inizio di un ulteriore flusso di entrate basato sul progetto e la costruzione di celle di automazione con robot industriali ad alte prestazioni di FANUC.
Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde
In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.
Il CNC FANUC a capacità multipla porta la tornitura verticale a nuove altezze
Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.
Libreria multimediale
Esplora e scarica immagini, video e documenti ufficiali FANUC dalla nostra Libreria multimediale.
Trova i contatti dei media
Metteti in contatto con i nostri specialisti in PR e comunicazione di FANUC Europe