Skip to main content
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Da Poloplast Produkte herstellt, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen, benötigte das Unternehmen hocheffiziente Maschinen, die wenig Wartung benötigen und ein hohes Maß an Sauberkeit garantieren.

Lösung

Poloplast setzt 35 ROBOSHOT-Spritzgießmaschinen mit einer Schließkraft von bis zu 3000 kN /300 Tonnen ein.

Ergebnis

Der Einsatz von ROBOSHOT Spritzgussmaschinen hat viele Vorteile, die von einer schnelleren Reinigung der Maschinen über kürzere Rüstzeiten bis hin zu einer deutlichen Reduzierung der Anlaufzeiten reichen.

Poloplast

Poloplast wurde 1994 von Giovanni Poser, einem erfahrenen Eismacher, gegründet. Heute wird dieses hochinnovative Unternehmen von den drei Kindern von Giovanni Poser, Christian, Martina und Alice, geführt. Das Unternehmen mit Sitz in Venetien ist seit 25 Jahren eine Referenz für die Kunststoff-Gummi-Industrie und der einzige Hersteller einer Palette von Lebensmittelverpackungen mit über 1.400 Produkten und 230 Linien von Spezialartikeln für den Eis-, Konditorei- und Gastronomiesektor. Die beiden Werke des Unternehmens befinden sich in Motta di Livenza (TV) und in San Stino di Livenza (VE).

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER POLOPLAST
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT bietet das richtige Rezept für Lebensmittelverpackungen

Poloplast ist mit über 230 Produktionslinien für die Herstellung von Kunststoffartikeln für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein weltweiter Referenzpunkt in seinem Fachgebiet. Das Unternehmen produziert mehr als 12 Millionen Stück pro Tag, darunter Löffel, Gläser, Teller, Tassen, Besteck, Schalen, Steigrohre und verschiedene Arten von Behältern für Eisdielen, Konditoreien und Cateringdienste.

Poloplast hat wichtige Zertifizierungen erhalten, die sein ständiges Engagement für Qualität, Hygiene und Sicherheit belegen. Auch der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz wurde mit einer speziellen Produktlinie, die vollständig biologisch abbaubar ist, Aufmerksamkeit geschenkt.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Entschieden seiner Zeit voraus, begann Poloplast im Jahr 2010 mit der Einführung von Formteilen aus kompostierbaren Materialien. Heute bietet das venezianische Unternehmen seinen Kunden über 60 Linien kompostierbarer Artikel an und musste dank der Vielseitigkeit der FANUC Pressen nichts an den Linien ändern und konnte so von einer schnellen und einfachen Umstellung der Produktion profitieren. Insgesamt sind bei Poloplast 35 ROBOSHOT Spritzgussmaschinen installiert, von der 𝛼-S100𝑖A (Schließkraft 1.000 kN / 100 Tonnen) über die 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN / 300 Tonnen) bis zu den Modellen S-2000𝑖A und S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Maschinen nicht nur präzise, sondern auch umweltverträglich sind, weshalb wir uns 2005 für FANUC entschieden haben.

Zitat von Testimonials

Christian Poser

Leiter der Lieferkette

Die FANUC Maschinen haben viele Vorteile, die von einer schnelleren Reinigung der Maschinen über kürzere Rüstzeiten bis hin zu einer deutlichen Reduzierung der Anlaufzeiten reichen. ROBOSHOT verbraucht außerdem etwa 10-15% weniger Energie als vergleichbare elektrische Maschinen und bis zu 70% weniger als vergleichbare hydraulische Maschinen.

Die ROBOSHOTs sind mit der Funktion AI Mould Protection ausgestattet, die den Druck auf das Werkzeug misst und im Falle einer Verstopfung das Schließen der Schließeinheit verhindert. Zusätzlich gibt es Funktionen, die Extraktoren und Teile des Werkzeugs vor Verschleiß schützen und so die Wartungskosten deutlich reduzieren.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Die Maschinen sind außerdem mit der Software LINK𝑖 ausgestattet, die eine Echtzeitüberwachung über Remote-PCs und Smart Devices ermöglicht und somit Zugang zu einer Reihe von strategisch wichtigen Informationen über Produktivität, Qualität, Rückverfolgbarkeit und fortschrittliche Diagnosen bietet.

"Dank der Management-Schnittstelle können wir die Produktion ständig überwachen und erhalten genaue Daten über die Leistung jeder Maschine", erklärt Poser. "Wir kontrollieren alle Daten in Bezug auf Energieeffizienz, Zykluszeiten, Geschwindigkeit, Alarme und Wartungsarbeiten".

Die positiven Ergebnisse zeigen sich noch lange nach dem Kauf der Maschinen: "FANUC bietet einen hochqualifizierten und zeitnahen Assistenzservice. Konkrete Anfragen wurden immer innerhalb weniger Stunden beantwortet".

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.