Skip to main content
AS Klebelösungen

Gemeinsame Kräfte: FANUC Cobot ist die optimale Lösung für AS-Klebelösungen

Automatisierung ist nicht nur etwas für Großserienanwendungen. AS Adhesive Solutions, ein spezialisierter Berater und Partner für die Klebstoffindustrie, hat erkannt, dass viele KMU, die kleine Mengen verarbeiten, von vollständig oder teilweise automatisierten Prozessen profitieren können. In solchen Fällen bietet ein kollaborierender Roboter (Cobot) oft die optimale Lösung.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Angesichts des sich wandelnden Marktes suchte AS Adhesive Solutions nach einer automatisierten Lösung, die sein breites Spektrum an Dienstleistungen für die Klebstoffindustrie erleichtern würde. Zu diesen Dienstleistungen gehören die Entwicklung neuer Fügeverfahren, die Erbringung von Auftragsverklebungen und die Ausarbeitung von Schulungskonzepten, die den Kunden helfen, ihre Mitarbeiter in der Anwendung der neuesten Klebstoffe zu schulen.

Lösung

AS Adhesive Solutions entschied sich für die kollaborative Robotertechnologie (Cobots), insbesondere für den FANUC CRX-10𝑖A. Zu den Faktoren, die die Kaufentscheidung beeinflussten, gehören die innovative Unterschwenkbewegung des CRX, sein Tablet-Teach-Pendant mit 'Drag-and-Drop'-Programmierfunktionalität und die Möglichkeit, den CRX von Hand zu führen, um eine Reihe von Positionen zu 'teachen'.


Ergebnis

Der FANUC CRX-10𝑖A ist nun bei AS Adhesive Solutions voll einsatzfähig und unterstützt das Unternehmen dabei, seinen Kunden eine umfangreiche Liste von Dienstleistungen anzubieten, die den präzisen und zuverlässigen Auftrag von Klebstoffen auf komplexe Werkstücke erleichtern. Das Unternehmen hat außerdem ein maßgeschneidertes Steuerungssystem entwickelt und eigene Symbole in den CRX implementiert, die eine noch einfachere Programmierung und Integration ermöglichen.

AS Klebelösungen

Dreieich, südlich von Frankfurt, ist der Standort von AS Adhesive Solutions, einem spezialisierten Berater und Partner für die Klebstoffindustrie. Dank langjähriger Erfahrung in der Klebstoffberatung und im Lohnkleben bietet das Unternehmen seinen Kunden eine Vielzahl von Klebstofflösungen für jeden Bedarf. AS Adhesive Solutions unterstützt seine Kunden auch bei Labor- und Testarbeiten und bietet Konzepte zur Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit den neuesten Klebstoffen an. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt mit dem Kleben mit kollaborierenden Robotern (Cobots) beschäftigt.

FINDEN SIE MEHR ÜBER AS Adhesive SolutionsHERAUS
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Keine Klebepunkte mit FANUC CRX Cobots

"Cobots sind interessant, weil sie viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Industrierobotern bieten", sagt Marco Rodriguez, Geschäftsführer von AS Adhesive Solutions. "Wir können eine einfache Integration bei KMUs realisieren, wo wir kleine Mengen voll- oder teilautomatisiert verarbeiten können. Wir stellen fest, dass sich die KMU engagieren und bereit sind, diese innovative Technologie zu übernehmen."

Rodriguez sagt, die Pandemie habe allen gezeigt, dass die Industrie automatisieren muss, auch die, die kleine Mengen verarbeiten, wenn die Welt ihre Versorgung mit Industrieprodukten sicherstellen will.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

"Das sind Dinge, die wir mit Cobots sehr gut lösen können", fügt er hinzu. "Vor allem der FANUC CRX Cobot hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Ein großer Vorteil ist die hochfunktionale Unterschwenkbewegung. Der FANUC CRX kann sich in einer einzigen, fließenden Bewegung um seine Achse drehen, wodurch sich der verfügbare Arbeitsbereich fast verdoppelt. Dadurch kann er gleichzeitig an der Vorder- und Rückseite arbeiten, ohne dass er über den Kopf geschwenkt werden muss. Diese Fähigkeit spart uns viel Zeit, da es einfach ist, schnell zu arbeiten."

Rodriguez lobt auch das Tablet-Teach-Pendant, das die Programmierung per Drag & Drop erleichtert. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, eine Anwendung innerhalb weniger Minuten zu programmieren und gleichzeitig einen guten Überblick über den Programmierprozess zu erhalten.

"Außerdem kann ich mit dem Teach-Tablett die Feinposition einstellen, was sehr wichtig ist, da wir auf sehr genaue Maße achten müssen", sagt Rodriguez

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

Wir haben unser eigenes Steuerungssystem entwickelt, das mit dem FANUC CRX Cobot zusammenarbeitet. Außerdem haben wir unsere eigenen Symbole in den CRX implementiert, die eine einfache Programmierung und Integration ermöglichen. Das ist ein bedeutender Vorteil, mit dem wir uns auf dem Markt differenzieren können.

Zitat von Testimonials

Marco Rodriguez

Geschäftsführerin, Klebstofflösungen

Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des CRX ist, dass die Benutzer ihn von Hand führen können, um eine Reihe von Positionen zu 'lernen'. Die Bediener bewegen den Cobot-Arm einfach in eine Position, bestätigen diese und bewegen ihn in die nächste Position.

AS Adhesive Solutions berichtet, dass die Zusammenarbeit mit FANUC während des gesamten Projekts erstklassig war, vom ersten Kontakt über die Inbetriebnahme bis hin zum After-Sales-Support.

"Nach der Inbetriebnahme hatten wir telefonisch Hilfe, wenn wir Fragen hatten", schließt Rodriguez. "FANUC hat immer schnell geantwortet. Ich kann eine wirklich gute Projektbeziehung nur loben."

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.