Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.
Äußerst zuverlässiger FANUC Roboter mit 35 kg Traglast.
Reduzierung der Arbeitszeit um 45 %.
Automatisiertes Palettierungssystem 500 Rollen pro Stunde bei einer Zykluszeit von 7 Sekunden.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Die Green Services GmbH suchte nach einer Möglichkeit, die körperlich anstrengende manuelle Arbeit bei der Palettierung des geernteten Rasens des Unternehmens zu erleichtern. Eine solche Aufgabe zu automatisieren ist jedoch eine Herausforderung, nicht nur wegen des Gewichts, sondern auch wegen der schwankenden Eigenschaften dieses Naturprodukts.
Lösung
Green Services wandte sich an die Maschinenbau- und Prozessautomatisierungsexperten von TwinAutomation, die einen 6-achsigen Industrieroboter vom Typ FANUC M-20𝑖D/35 spezifizierten, um die Palettierung der Rasenrollen zu erleichtern. Der M-20𝑖D/35 wird an der Rückseite einer vorhandenen Erntemaschine montiert und durch integrierte Sicherheitsoptionen unterstützt, zu denen auch die FANUC DCS (Dual Safety Check) Software gehört.
Ergebnis
Schwere Hebearbeiten und körperliche Belastungen gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatisierte Palettiersystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb. Die Palettierungskapazität wurde auf etwa 500 Rollen pro Stunde erhöht, basierend auf einer Zykluszeit von 7 Sekunden, was eine Arbeitszeitverkürzung von ca. 45 % und eine größere Produktionsflexibilität bedeutet.
Unternehmen
Grüne Dienstleistungen
Die Green Services GmbH befindet sich rund 5 km nordwestlich von Winterthur in der Schweiz und wird von Gründer und Geschäftsführer Ernst Brandenberger und seinem Sohn Marco geführt. Das Unternehmen produziert Rollrasen für Hausgärten, Spielplätze, Parks, Golfplätze und Sportplätze. Green Services betreibt auch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau.
"Die Rasenernte war schon immer ein sehr anspruchsvoller Prozess, da jede Rolle etwa 15 kg wiegt", erklärt Ernst Brandenberger, Gründer und Geschäftsführer der Green Services GmbH. "Im Einklang mit unserem Ethos der kontinuierlichen Verbesserung suchten wir nach einer automatisierten Lösung, die die körperlich anstrengende Palettierung des Rasens erleichtern würde."
Green Services wandte sich an die TwinAutomation GmbH, einen in der Schweiz ansässigen Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. TwinAutomation bietet ein komplettes Projektmanagement vom ersten Konzept bis zur endgültigen Inbetriebnahme an und bindet regelmäßig FANUC Roboter in seine Kundenprojekte ein. Heute sind die meisten der von dem Unternehmen gebauten Maschinen mit Robotern ausgestattet.
"Wir waren von Anfang an sehr an diesem Projekt interessiert, weil es etwas völlig anderes war", sagt Michael Studer, Geschäftsführer von TwinAutomation.
Wie viele Maschinenbauer und Systemintegratoren konzentriert sich TwinAutomation normalerweise auf industrielle Anwendungen, bei denen Präzisionstechnik, Standardbetriebsverfahren und Konformität die Norm sind. Rasen als Naturprodukt ist anders.
"Zum Beispiel ändert sich der Feuchtigkeitsgehalt täglich, was bedeutet, dass die Raseneigenschaften zu Schwankungen neigen", erklärt Herr Studer. "Das Abrollverhalten ist unterschiedlich, ebenso die Stärke und Festigkeit. Zudem wirken sich die Vibrationen des Erntemotors negativ auf die Palettierung aus."
Es war klar, dass die Anwendung der Palettierung von Rasen bei Green Services einen äußerst zuverlässigen Roboter in Bezug auf Steuerung, Leistung und Lebensdauer erforderte. Vor diesem Hintergrund entschied sich TwinAutomation für einen FANUC M-20𝑖D/35 6-achsigen Industrieroboter mit 35 kg Traglast und 1831 mm Reichweite.
Michael Studer
Geschäftsführer TwinAutomation GmbH
"Wir haben den FANUC Roboter mit dem Greifer bei uns im Haus vorbereitet, die Montage und Inbetriebnahme erfolgte dann bei Green Services vor Ort. Wir bauten den Roboter in einen vorhandenen Rasenmäher ein und begannen mit der Automatisierung der Palettierung", sagt Herr Studer.
TwinAutomation stattete das Fahrzeug mit verschiedenen Sicherheitsoptionen aus, wie z. B. einem elektrisch absenkbaren Sicherheitstor am Heck des Fahrzeugs, das sich schließt, wenn der FANUC Roboter in Betrieb ist. Die FANUC DCS (Dual Check Safety) Software unterstützt die Sicherheit zusätzlich, so dass das Personal in völliger Sicherheit arbeiten kann.
Nachdem das Automatisierungssystem bei Green Services nun vollständig in Betrieb ist, liegt die Palettierungskapazität bei etwa 500 Rollen pro Stunde, basierend auf einer Zykluszeit von 7 Sekunden.
"Durch diesen innovativen Ansatz konnten wir ca. 45% Arbeitszeit einsparen und unsere Mitarbeiter körperlich massiv entlasten", berichtet Herr Brandenberger hoch zufrieden. "Auch in der Produktion sind wir flexibler geworden."
Abschließend fügt Herr Brandenberger hinzu: "Wenn wir in unserer Branche von 'im Feld' sprechen, bedeutet das in der Regel den Einsatz in einer Produktions- oder Prozessanlage, aber in diesem Projekt hat es eine sehr wörtliche Bedeutung angenommen."
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Der M-20𝑖D/35 ist ein Hochleistungsroboter, der sich ideal für eine platzsparende Integration eignet. Sein schlanker Arm minimiert Störungen und verfügt über ein vollständiges Kabelmanagement, wod...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.