Fastlog

Fastlog AG, Endüstriyel Parlatma İşlemlerinde FANUC Robotlarını Kullanıyor

Manuel parlatma hassas ve fiziksel olarak talep gerektiren bir iştir. Fastlog'da bu sistem genellikle sağlıkla ilgili devamsızlıklara neden oluyordu, bu nedenle şirket çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek için süreci otomatikleştirmeye karar verdi.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Eski yapışkanlı etiketlerin çıkarılması, parlatma ve paketleme gibi fiziksel olarak zorlu ve monoton görevlerin endüstri̇yel robotlara devredilmesi gerekiyordu. Parlatma robotlarının şirketin verimlilik gereksinimlerini karşılaması gerekirken, paletleme robotunun düzensiz boyutlara sahip çeşitli paketleri paketleyebilmesi gerekiyordu.

Çözüm

Fastlog, paletleme işlemini tamamlamak için 𝑖RVision ve emme tutucuları ile donatılmış bir FANUC M-20𝑖A/10L robotu ve parlatma görevlerini tamamlamak için bir Kuvvet Sensörü ile donatılmış bir FANUC M-10𝑖A robotu kullandı.

Sonuç

Fastlog'da paletleme artık tamamen otomatiktir ve personelin M-20 olarak adlandırdığı PALETTI, ekibe hoş bir katkı sağlamıştır ve M-10 artık özel bir hücrede yorucu parlatma işlemini kesintisiz olarak yerine getirmektedir. FANUC Kuvvet Sensörü ile sürekli olarak yüksek kalite elde edilmektedir.

Fastlog

Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Fastlog AG, eski PTT Grubu'nun 100 yılı aşkın geleneği ile 2009 yılında yeniden kurulmuş bir şirkettir ve şu anda ticari müşterileri için yedek parça servisi ve lojistiği alanında 140 kişiyi istihdam etmektedir. Bu niş işletmenin amacı, BT/telekomünikasyon sektöründen modemler veya set üstü kutular gibi kullanılmış temel elektronik cihazların yaşam döngüsünü uzatmak ve bunları tamamen test edilmiş ve denetlenmiş olarak tekrar piyasaya sunmaktır.

FASTLOG HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Otomasyon Çalışanların Üzerindeki Yükü Alıyor

Son teknoloji şirketleri hız ve kaliteden ödün vermeyi göze alamıyor, bu da karmaşık veya bireysel süreçlerin otomasyonunu gerekli kılıyor. Robotlar, çalışanlara önemli yardımlar sunarak yorucu görevlerde üstünlük sağlar. İsviçre'nin Gwatt kentindeki Fastlog AG'de FANUC robotları, yenilenmiş ürünlerin parlatma ve paletleme gibi görevleri üstlenerek modem gibi elektronik cihazların kullanım ömrünün uzatılmasına yardımcı olmaktadır. Sonunda, kusurları önlemek için nazikçe parlatma yapılması gereken kapakların yenilenmesi gerekir. Her bir cihazın elle onarılması ve eski yapışkan etiketlerin çıkarılması fiziksel olarak talep gerektiren ve monoton görevlerdir.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Referans alıntısı

Marcel Hadorn

Fastlog'da Operasyon Müdürü

Entegratör Derap AG ile işbirliği içinde Fastlog ayrıntılı bir gereksinim spesifikasyonu geliştirdi. Başlangıçta M-20𝑖A/10L paletleme robotuna odaklanıldı ve bu robot dakikada 12 cihazın taşınması için istenen performansı hızla karşıladı. Birincil meydan okuma, istikrarlı taşıma sağlamak için eksantrik emme cihazları kullanarak çeşitli şekillerdeki, shrink ambalajlı cihaz paketlerini paletlere en iyi şekilde yerleştirmekti. FANUC'un 𝑖RVision sistemi bir çözüm sağladı.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

Paletleme ile karşılaştırıldığında, parlatma sisteminin uygulanması daha kolay oldu. Fastlog Operasyon Müdürü Marcel Hadorn şunları belirtiyor: "Parlatma sistemi ile hedeflerimize zamanında ulaştık ve paletleme sisteminden daha fazla personel tasarrufu elde ettik."

Fastlog, yeni paletleme sistemini bağımsız olarak programlamalarına olanak tanıyan önemli bir şirket içi uzmanlık geliştirdi. Bu yetenek, program adaptasyonu için çok önemlidir ve Hadorn, Derap ve FANUC ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle beklemektedir. Bu arada M-10𝑖A parlatma robotu, tutarlı kaliteyi sağlamak için otomatik parlatma için sürekli bir kuvvet uygulaması gerektiriyordu. Bu, tutarlı parlatma kuvvetini korumak için doğrudan M-10𝑖A robot kontrolörüyle iletişim kuran FANUC'un kuvvet momentum sensörü kullanılarak elde edildi ve bu da tek tip kalite ve programlama sırasında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Hassas elektronikler içeren plastik muhafazalar için tüm parlatma süreci, tamamlanan cihazların paletlere hızlı bir şekilde paketlenmesi gibi hassastır. Hadorn, robotik yardımının verimliliği artırma ve çalışanlar üzerindeki fiziksel baskıyı azaltma konusundaki faydalarını vurgulayarak, "Çalışanlarımız bu görevlerin bugün robotlar tarafından üstlenilebilmesinden dolayı minnettar" diyor.

İlham Alın

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Lavabo ve Küvet Üreticisi FANUC Otomasyonunun Avantajlarından Yararlanıyor

Endüstri genelinde birçok görev otomasyon için biçilmiş kaftandır. Taşlama ve parlatma bu görevler arasındadır, özellikle de meydan okuma malzemeler bu süreçleri insan personel için yavaş ve zahmetli hale getirdiğinde.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Seramik Fabrikası FANUC Robotlarının Yeteneklerine Hayran Kaldı

Bir fabrika ilk FANUC robotunu kurduğunda, elde edilen faydalar o kadar büyük olur ki, genellikle kısa süre sonra diğer robotlar da gelir. Bu gerçeği doğrulayanlardan biri, önde gelen seramik üreticisi Apulum'dur. 2014 yılında ilk FANUC robotunu kurduktan sonra, şirketin son işlem sürecinde birkaç robot daha yerini aldı. Apulum şimdi FANUC robotlarıyla paketleme işlemlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.