Retrofit per CNC: estendiamo la vita utile della vostra macchina utensile grazie al nuovo sistema di controllo FANUC

 

A In gran parte delle officine una macchina utensile è uno degli elementi più onerosi e vitali dell'attrezzatura; un investimento di capitali che deve conservare la sua sostenibilità per molti anni. L'ammodernamento di un vecchio sistema CNC con un nuovo controllo FANUC non solo genera risparmi sui costi a lungo termine, ma dà un impulso alla produttività, al tempo di attività, all'affidabilità e all'efficienza della macchina. È importante notare che l'ammodernamento di una CNC mediante le soluzioni FANUC per il retrofit può aiutare a soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione..


Scarica la brochure

Che cos'è il retrofit della CNC?

È l'ammodernamento di una macchina CNC tramite il miglioramento dei seguenti componenti:

  • sistema di controllo;
  • schermo;
  • servomotori e motori per mandrini;
  • amplificatori;
  • cavi;
  • unità di ingresso/uscita compreso il pannello operatore

L'ammodernamento di una CNC costa meno rispetto all'acquisto di una macchina nuova

Rinnovare una macchina utensile con le ultime tecnologie per CNC è generalmente la soluzione più efficace in termini di costi ed è economicamente più sostenibile per migliorare le prestazioni complessive. Un progetto di aggiornamento ha un costo sensibilmente inferiore rispetto ad una nuova macchina, specialmente se si considerano i costi nascosti per strumenti di lavorazione, dispositivi di fissaggio, assemblaggio e fondazioni. Inoltre, le nuove macchine potrebbero richiedere una formazione aggiuntiva per gli operatori e per il personale di manutenzione.

I vantaggi principali delle CNC FANUC

I sistemi CNC di FANUC offrono massima precisione, qualità impeccabile delle superfici e i tempi di ciclo più bassi possibili. Queste qualità si traducono in un tempo minore di non produttività e nella possibilità di eliminare le inesattezze che si verificano nella configurazione di più pezzi. Atri aspetti vantaggiosi

FANUC iHMI è:

  • adatto per tutte le macchine utensili: torni, centri di tornitura, fresatrici, centri di lavorazione, macchine multiscopo, macchine a trasferimento automatico, rettificatrici, macchine per elettroerosione, macchine da taglio LASER, a getto d'acqua, al plasma, ecc.
  • Facile da personalizzare: Grazie a FANUC PICTURE si possono creare schermate e cicli personalizzati al fine di ridurre gli errori dell'operatore, semplificare il lavoro dell'operatore, migliorare la produttività e rendere più semplice il controllo della macchina e dei processi.
  • Facile da automatizzare: Il QSSR (acronimo inglese che sta per "avvio rapido e semplice della robotizzazione") permette un'automazione semplice dal pannello CNC. La funzione G-code QSSR consente al personale di programmare facilmente i robot tramite la CNC FANUC nel formato Codice G norma ISO. Di conseguenza, le persone che non hanno esperienza con il linguaggio di programmazione dei robot non dovranno formarsi nuovamente. Una comunicazione eccellente: Un nuovo CNC FANUC offre molte funzioni di rete, tra cui la possibilità di caricare e scaricare programmi, regolare i parametri, vedere lo stato della macchina e implementare strategie di manutenzione preventiva.
  • Una comunicazione ottimale: Un nuovo CNC FANUC offre molte funzioni di rete, tra cui la possibilità di caricare e scaricare programmi, regolare i parametri, vedere lo stato della macchina e implementare strategie di manutenzione preventiva.

Le aziende specializzate e dedicate che hanno ricevuto la formazione di esperti FANUC eseguono tutti i progetti di ammodernamento, indipendentemente dal fatto che si debba sostituire il CNC FANUC o il CNC di altri brand.

Contatta subito i nostri esperti di retrofit!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI