Skip to main content
FANUC IoT Uptime Improvement

Incremento dei tempi di attività della produzione con le soluzioni IIoT

Ottieni il massimo dalle tue apparecchiature di produzione evitando i tempi di fermo non programmati.

Prodotti IIoT di FANUC per supportare i tempi di attività della produzione

Casi di successo

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

Il sistema IoT di FANUC aumenta il tempo di attività delle macchine presso Lettner

Con la crescita di un'azienda manifatturiera, cresce anche la necessità di migliorare il monitoraggio e il controllo della produzione. Nell'era digitale, un numero crescente di persone si rivolge a strumenti software IoT basati su PC. Ma quale scegliere? Come rivela Lettner Metallbearbeitung, ci sono molti argomenti a favore di MT-LINK𝑖 di FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Trafime è leader nel settore con la sua piattaforma IIoT di FANUC

Con la crescita e l’evoluzione del business, può capitare di ritrovarti a gestire un insieme eterogeneo di macchinari, sistemi di automazione e soluzioni di produzione, spesso forniti da brand diversi. In queste condizioni, molti pensano che una gestione efficace dei dati tramite un’unica piattaforma IIoT sia impossibile. Ma il sistema FIELD di FANUC dimostra che non è così — come conferma anche l’esperienza di Trafime, azienda italiana leader nel settore.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM

Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.

Scoprite le soluzioni IIoT di FANUC per le tue esigenze