several plastic parts as an example for the plastic industry

Plastiques

Découvrez les solutions FANUC pour des processus de fabrication de plastiques et de caoutchouc plus efficaces.

Robotique et automatisation pour l'industrie du plastique

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Enlèvement de matériaux

Peinture et revêtement

Automatisation en bout de chaîne

Moulage par injection

Découpe par électroérosion à fil

sélection et mise en place

Assemblée

Cueillette et mise en place

L'automatisation des tâches de pick and place et de tri optimise les processus de production et améliore la flexibilité, aidant ainsi les fabricants de plastique à rester compétitifs. Les systèmes intelligents de reconnaissance visuelle et de capteurs FANUC pour le suivi de ligne et les tâches de prélèvement améliorent considérablement la manutention dans la fabrication de plastique.

Assemblée

 

La vaste gamme de robots et de cobots de FANUC offre une automatisation précise et fiable qui améliore la vitesse d'assemblage, la précision et l'efficacité globale de la production.

La gamme de robots et de cobots de FANUC offre une automatisation précise et fiable qui améliore la vitesse d'assemblage, la précision et l'efficacité globale de la production.

 

Enlèvement de matériaux

 

Les robots FANUC, équipés de capteurs de force avancés, excellent dans les applications d'enlèvement de matière plastique. Les capteurs de force garantissent un ébavurage et un polissage précis offrant des finitions de haute qualité et des résultats cohérents, minimisant l'intervention manuelle et réduisant les déchets.

Les robots FANUC sont équipés de capteurs de force avancés.

Peinture et revêtement

 

Les robots de peinture FANUC sont adaptés à une grande variété d'applications de peinture, de revêtement en poudre/liquide et de plastique renforcé de fibre de verre (FRP Chop/Gel). Nous disposons de la plus vaste gamme de robots de peinture de l'industrie pour dynamiser les opérations et assurer la sécurité des travailleurs en automatisant les tâches qui pourraient potentiellement les exposer à des produits chimiques nocifs.

Les robots de peinture de FANUC sont adaptés à une grande variété d'applications de peinture.

Automatisation de la fin de ligne

 

L'automatisation des processus de fin de ligne, tels que l'étiquetage, l'emballage et la palettisation, à l'aide de robots FANUC rapides et adaptables, améliore l'efficacité globale et la cohérence des étapes finales de la fabrication des matières plastiques.

L'automatisation des processus de fin de ligne, tels que l'étiquetage, l'emballage et la palettisation, à l'aide de robots FANUC rapides et adaptables, améliore l'efficacité globale et la cohérence des étapes finales de la fabrication des matières plastiques.

Moulage par injection

FANUC utilise cette même technologie CNC de pointe dans les machines ROBOSHOT afin d'offrir une solution d'injection électrique inégalée. Il en résulte une grande polyvalence, une précision de mouvement optimale et des temps de cycle extrêmement courts, permettant de produire de grandes quantités de pièces de qualité constante.

Découpe par électroérosion à fil

 

Avec sa vaste gamme d'options garantissant des surfaces impeccables et une incroyable précision des pièces, ROBOCUT se distingue comme le parfait multitalent pour l'industrie du plastique. L'électroérosion à fil de FANUC fait preuve d'une précision extrêmement élevée sur les outillages, tels que les moules. Les niveaux incroyables de répétabilité de la machine garantissent en outre que les mêmes normes élevées sont constamment obtenues.

FANUC

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Intégration du moulage par injection de plastique dans la fabrication de barquettes d'emballage

Les fabricants du monde entier étant confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et en tant qu'entreprise soucieuse d'excellence, Kunstoff-Packungen cherche en permanence à améliorer son niveau d'automatisation.

Nos solutions pour d'autres secteurs

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication

Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.