Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Redonner une seconde vie à l'ancien grâce aux commandes FANUC haute performance

GSN Schleiftechnik est spécialisée dans la remise à neuf des rectifieuses cylindriques, transformant ainsi les équipements anciens en outils de production à haute performance. En remplaçant les composants électroniques et les systèmes d'entraînement obsolètes par la technologie CNC FANUC moderne, GSN offre à ses clients une alternative économique à l'achat de machines neuves, tout en leur permettant de conserver leur outillage et leur équipement habituels.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Principaux enseignements tirés de « De la tâche au résultat »

TÂCHE

Dans le cadre de ses activités quotidiennes de remise à neuf et de modernisation de machines, GSN a besoin d'une plateforme CNC fiable, capable de mettre les anciennes rectifieuses au niveau des dernières normes de performance. La technologie de commande doit garantir précision et stabilité des processus tout en offrant une fiabilité à long terme, soutenue par un accès aisé aux pièces de rechange et un support technique solide.

SOLUTION

Pour réaliser une remise à neuf complète des machines – y compris le remplacement des composants électroniques, des variateurs et des armoires de commande obsolètes –, GSN s’appuie sur les systèmes CNC FANUC. Les unités CNC FANUC de pointe fournissent l’architecture de commande, tandis que des interfaces propriétaires offrent des fonctionnalités conviviales adaptées aux applications de rectification.

RÉSULTAT

En combinant son expertise approfondie en matière de rectification avec la technologie CNC FANUC, GSN remet les machines d’occasion dans un état comparable à celui d’un équipement neuf. Les clients bénéficient ainsi de performances et d’une fiabilité modernes, tout en conservant une machine qu’ils connaissent bien et en évitant les coûts nettement plus élevés liés à l’achat de nouvelles rectifieuses. La grande disponibilité des pièces de rechange FANUC et la réactivité de l’assistance technique offrent également une garantie de fiabilité tout au long de la durée de vie de la machine.

À propos de GSN Schleiftechnik :

La société GSN Schleiftechnik GmbH est implantée à Stödtlen, en Allemagne, et emploie environ 105 personnes réparties entre quatre halls de production, trois entrepôts et un bâtiment administratif. Fondée par Leo Rief en 1996, l'entreprise est spécialisée dans la remise à neuf et la modernisation des rectifieuses cylindriques. S'appuyant sur plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de la technologie de rectification, GSN propose des rénovations complètes, de la planification à la mise en œuvre, en passant par la réception finale et la remise au client. Certifiée ISO 9001, l'entreprise s'attache à améliorer les performances des machines tout en offrant une alternative économique et durable à l'achat de machines neuves.

EN SAVOIR PLUS SUR GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Les unités CNC FANUC redonnent une nouvelle vie aux rectifieuses usées

Pour les fabricants qui exploitent des rectifieuses ayant atteint la fin de leur durée de vie utile, le remplacement n’est souvent pas l’option la plus intéressante. GSN Schleiftechnik propose une alternative : une remise à neuf complète de la machine, qui combine la base mécanique éprouvée de la rectifieuse existante avec les dernières technologies CNC et les systèmes d’entraînement les plus récents.

« Nous modernisons les rectifieuses pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients », explique Daniel Rief, PDG de GSN Schleiftechnik. « Les avantages sont nombreux. Les clients continuent à travailler avec des machines qu’ils connaissent bien et conservent leurs outils et équipements auxiliaires existants. Ils réalisent également jusqu’à 50 % d’économies. »

L’approche de GSN peut aller bien au-delà d’une simple mise à niveau des commandes. Dans le cadre d’une remise à neuf haut de gamme type, pratiquement tous les éléments de la machine sont remplacés. 

« Seul le banc en fonte est conservé ; il sert de base à la modernisation », explique M. Rief. « Au final, il s’agit en réalité d’une machine neuve. En général, nous retirons toute l’électronique et remplaçons l’ensemble du système d’entraînement par des composants FANUC, quelle que soit la marque de l’unité de commande d’origine. »

Pour GSN, le choix de la technologie CNC ne se résume pas au simple remplacement d’une commande obsolète. La fiabilité et la stabilité des processus sont au cœur de sa philosophie, garantissant ainsi qu’une machine remise à neuf offrira des performances fiables pendant de nombreuses années.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik

Une fois le système FANUC installé, la machine fonctionne exactement de la même manière. Les commandes FANUC sont robustes et extrêmement fiables. C'est pourquoi nous leur faisons confiance. Parce que nous savons qu'elles fonctionnent.

Devis de témoignages

Daniel Rief

PDG de GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Les systèmes de commande FANUC offrent des fonctions et des écrans configurables qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de la machine et de son opérateur. Les interfaces utilisateur FANUC facilitent notamment l'utilisation de la machine, grâce à des fonctions de configuration rapide et à des séquences de rectification spécialisées.

La mise à niveau de la CNC s'inscrit dans le cadre d'un processus de modernisation plus large. En fonction de la machine et des besoins du client, GSN remplace les armoires de commande, le câblage et les éléments hydrauliques obsolètes, et intègre des variateurs numériques modernes ainsi que des équipements de mesure embarqués.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

La relation entre GSN et FANUC va au-delà du matériel CNC. Pour une entreprise chargée de remettre les machines aux clients en état de fonctionnement fiable, l’accès à l’assistance technique et aux pièces de rechange est tout aussi important.

« Nous comptons sur FANUC pour la fiabilité, la stabilité des processus et la disponibilité des pièces de rechange, dont la livraison est souvent possible sous 24 heures », explique M. Rief. « Nous bénéficions d’un soutien solide de la part de FANUC en matière de vente, de service après-vente et via la hotline, tant en interne que sur le site des clients. Tout fonctionne exactement comme prévu. C’est parfait. »

Laissez-vous inspirer

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA redonne aux machines CNC FANUC des performances équivalentes à celles d'un appareil neuf grâce aux solutions de modernisation FANUC

La modernisation des machines-outils existantes constitue un moyen stratégique de prolonger leur cycle de vie, d'améliorer leurs performances et de garantir leur productivité à long terme. Pour ESOMA, spécialiste des services de modernisation, l'association de son expertise en ingénierie à la technologie CNC FANUC avancée permet de transformer les rectifieuses existantes en solutions modernes et de haute précision.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation industrielle, présentées à travers des études de cas détaillées et conçues pour optimiser et rationaliser tout processus de fabrication.