Skip to main content
Služba Nitra

Production haute performance : Plus de pièces, moins d'énergie

Služba Nitra, un fabricant slovaque qui fournit principalement le secteur automobile, a transformé sa production grâce à une automatisation poussée sous la forme de machines de moulage par injection CNC FANUC et de robots industriels haute performance. En modernisant ses lignes d'assemblage et son atelier de moulage, l'entreprise a considérablement augmenté sa productivité tout en réduisant sa consommation d'énergie et ses taux d'erreur. Le résultat est un environnement de fabrication hautement efficace, fiable et durable qui soutient les principaux équipementiers automobiles et les fournisseurs de premier rang.
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Služba Nitra souhaitait moderniser ses processus de production afin d'améliorer encore le rendement, la qualité et la compétitivité. Les lignes d'assemblage et les opérations de moulage par injection de l'usine ont fait l'objet d'une attention particulière. Il était essentiel d'obtenir des processus cohérents et stables dans ces domaines tout en favorisant la rentabilité, en particulier dans le secteur exigeant des fournitures automobiles.

Solution

 

La société a mis en œuvre sept machines de moulage par injection CNC FANUC ROBOSHOT, d'une capacité allant de 130 à 500 tonnes. En outre, Služba Nitra a adopté plusieurs robots industriels FANUC sur ses lignes de production, notamment les modèles M-20𝑖D/25, LR Mate 200𝑖D/7L et SR-6𝑖A pour les tâches de manutention et d'assemblage.

Résultat

La technologie d'automatisation de FANUC a permis d'augmenter la productivité de 30 à 40 % grâce à des temps de cycle plus rapides et à des changements rationalisés, tandis que la consommation d'énergie dans l'atelier de moulage a chuté d'environ 50 %, contribuant ainsi à des économies significatives à l'échelle de l'usine. Dans le même temps, l'amélioration de la stabilité et de la précision des processus a permis de réduire les taux de rejet à près de zéro, favorisant ainsi une qualité constante pour les clients.

 

Služba Nitra

Služba Nitra est un fournisseur automobile basé en Slovaquie qui emploie plus de 200 personnes. Sa gamme de produits comprend des boîtes à fusibles, des circuits imprimés, des composants d'éclairage et des pièces embouties pour les principaux équipementiers tels que Audi, Škoda, Opel, Ford et Volkswagen, pour n'en citer que quelques-uns. Fondée en 1955, l'entreprise est passée du statut de prestataire de services à celui de partenaire de fabrication moderne, titulaire de certifications telles que IATF 16949 et ISO 14001:2015.

EN SAVOIR PLUS SUR Služba Nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC améliore la productivité et l'efficacité d'un équipementier automobile

 

Pour Služba Nitra, le passage à la production automatisée marque une étape décisive dans son évolution en tant que fournisseur automobile moderne. La société a investi massivement dans la technologie FANUC afin d'améliorer les performances de ses opérations de fabrication, du moulage par injection à l'assemblage final.

 

" Je peux dire que le choix d'un partenariat avec FANUC a été l'une des décisions clés au cours de ma carrière à ce jour ", déclare Miroslav Fülöp, directeur général/chef de la direction de Služba Nitra. " La force de la marque, ainsi que la fiabilité et la stabilité éprouvées des solutions, ont été des facteurs décisifs dans le choix de FANUC. "

Depuis la position d'un simple atelier effectuant principalement des assemblages manuels, Služba Nitra a presque entièrement automatisé à la fois la production finale et la fabrication de produits semi-finis, devenant ainsi l'un des principaux porte-drapeaux de l'automatisation et de la robotique dans sa région.

 

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

 

" FANUC a pleinement contribué à nos objectifs avec ses machines de moulage par injection et ses robots industriels ", déclare Fülöp. "Les robots garantissent des processus cohérents et reproductibles sur nos lignes de production tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis du travail manuel."

Opérant dans un environnement automobile hautement compétitif, Služba Nitra a identifié trois mesures clés pour évaluer le succès de son projet d'automatisation : la productivité du travail, la consommation d'énergie et la qualité des produits.

 

Služba Nitra case study picture for quote element
Devis de témoignages

Miroslav Fülöp

Directeur général/CEO

 

En ce qui concerne les économies d'énergie, l'atelier de moulage étant l'un des centres économiques de l'usine, Služba Nitra a remplacé sept de ses 14 machines de moulage par injection par des modèles FANUC ROBOSHOT à haut rendement, entièrement électriques, d'une capacité allant de 130 à 500 tonnes.

"En conséquence, nous avons réduit la consommation d'énergie de l'ensemble de notre atelier de moulage d'environ 50 %", révèle Fülöp. "Du point de vue de l'ensemble de l'usine, cela a contribué à une réduction globale d'environ 30 %.

 

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

 

L'impact de l'automatisation sur la qualité est tout aussi important. Grâce à des processus stables et contrôlés avec précision, l'entreprise a considérablement réduit ses taux de défaut.

 

" Grâce à la fiabilité des équipements FANUC et à la précision qu'ils procurent, nous avons réduit notre taux d'erreur interne à un minimum absolu ", explique-t-il. "Nous travaillons désormais à un niveau de défauts proche de zéro, de l'ordre de quelques dizaines par million."

Le soutien local a également joué un rôle clé dans la réussite du projet, comme le confirme M. Fülöp : " Le soutien du centre de service FANUC ici à Nitra a été excellent, nous donnant l'assurance que nous pourrons maintenir de hautes performances à long terme. "

Aujourd'hui, Služba Nitra est un excellent exemple de la façon dont les PME peuvent adopter avec succès l'automatisation pour améliorer la compétitivité, la durabilité et la qualité.

" Nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de l'automatisation dans son ensemble et dans le contexte de l'équipement FANUC ", conclut-il. "La seule chose que nous ferions différemment, c'est de commencer plus tôt.

S'inspirer

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Un grand équipementier favorise l'efficacité énergétique grâce aux machines ROBOSHOT de FANUC

Bien que les prix de l'électricité se soient stabilisés en 2023 et 2024 après les flambées spectaculaires de 2020 et 2022, ils restent nettement supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, et de nombreux experts prévoient qu'ils pourraient rester élevés jusqu'à la fin de cette décennie, voire au-delà. Pour riposter, les fabricants en difficulté doivent investir dans des machines de moulage par injection à haute efficacité énergétique, à l’image de la machine de moulage par injection FANUC ROBOSHOT.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis

Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.