Skip to main content
Deplast

Les machines FANUC sont très performantes au salon des moules à injection

L'industrie du plastique est sous pression pour améliorer sa durabilité. Les machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC ROBOSHOT s'avèrent être un moyen de plus en plus populaire et proactif pour les OEM de produits plastiques et les ateliers de moulage en sous-traitance de réduire leur consommation d'énergie, de faire baisser les factures et de minimiser l'empreinte carbone.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Le grand spécialiste du moulage par injection Deplast souhaitait renforcer la capacité de son usine de plus en plus automatisée en Hongrie tout en renforçant les références environnementales de son entreprise de fabrication accréditée ISO14001.

Solution

Depuis 2017, Deplast a installé cinq machines de moulage par injection ROBOSHOT hautes performances et entièrement électriques de FANUC, qui consomment jusqu'à 70 % d'énergie en moins que les machines de moulage par injection hydrauliques comparables. Les machines ROBOSHOT sur site comprennent des modèles 𝛼-S50𝑖A (deux), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A et 𝛼-S220𝑖A.

Résultat

Les propres mesures et analyses de Deplast prouvent que ses machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC sont beaucoup plus économes en énergie que les modèles hydrauliques de l'entreprise. Aujourd'hui, ses cinq machines ROBOSHOT aident cette entreprise de fabrication progressive à répondre aux demandes croissantes des clients, y compris les commandes de dernière minute pour une livraison le jour suivant.

Deplast

Basée à Tatabánya, à environ 50 km à l'ouest de Budapest, en Hongrie, Deplast a 30 ans d'expérience dans le moulage par injection de plastiques techniques. Environ 60 % de la production de l'entreprise provient de la fabrication en sous-traitance, 40 % étant représentés par sa propre gamme de produits plastiques destinés à l'industrie alimentaire et aux ménages. Deplast dispose actuellement de 11 machines de moulage par injection sur le site, dont cinq sont désormais des modèles FANUC ROBOSHOT. Aujourd'hui, l'entreprise peut gérer des forces de serrage de 35 à 220 tonnes et des poids de grenaille de 0,5 à 330 grammes. Grâce à un solide réseau de contacts tissé au fil des ans, Deplast offre un service complet, de la conception à la réalisation.

En savoir plus sur Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Les machines ROBOSHOT contribuent à façonner l'avenir chez le spécialiste du moulage

"Nous accordons toujours une grande importance à la durabilité et à l'efficacité énergétique lors de la sélection de nos technologies de moulage par injection", confirme Dettre Kadosa, directeur exécutif de Deplast.

Aujourd'hui, un nombre croissant (cinq) des 11 machines de moulage par injection présentes sur le site de Deplast sont des modèles ROBOSHOT entièrement électriques de FANUC. Les cinq sont arrivés depuis 2017, offrant une stabilité de production et un moulage par injection à l'épreuve du temps pour l'avenir. L'entreprise dispose des modèles ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (deux), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A et 𝛼-S220𝑖A.

Avec leurs axes entièrement électriques, les machines ROBOSHOT utilisent 10 à 15 % d'énergie en moins que les machines électriques comparables et jusqu'à 70 % en moins que les machines hydrauliques comparables, en grande partie grâce à la récupération intelligente de l'énergie et à la technologie supérieure des servos FANUC.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Des mesures effectuées en interne montrent que nos machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC sont beaucoup plus économes en énergie que nos modèles hydrauliques.

Devis de témoignages

Dettre Kadosa

Directeur exécutif de Deplast

En tant que société relativement petite, Deplast considère sa taille comme un avantage, l'aidant à réagir rapidement en cas de commandes de dernière minute. Dans de tels cas, Deplast affirme que les clients recevront les pièces le lendemain, à chaque fois, grâce à une installation de production hautement automatisée et à un fonctionnement en deux équipes. Cette structure permet également à l'entreprise de voir son chiffre d'affaires augmenter de façon continue, alors que son nombre d'employés reste inchangé.

"J'espère que nous continuerons à avoir de bonnes relations avec FANUC à l'avenir et je suis sûr que nous travaillerons ensemble sur de futurs projets d'automatisation", conclut-il.

La taille de l'entreprise est un avantage qui lui permet de réagir rapidement en cas de commande de dernière minute.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.