Le cobot soulage les travailleurs des contraintes physiques
Les contrôles de qualité et l'emballage peuvent être physiquement éprouvants. Cependant, l'intégration de robots collaboratifs peut considérablement améliorer l'ergonomie de ces activités.
Le cobot soulage les travailleurs des contraintes physiques.
Solution ergonomique faisant appel à l'expertise du personnel de la ligne d'emballage.
Un robot prend en charge plusieurs tâches manuelles lourdes.
Le robot synchronise sa vitesse avec le convoyeur.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Des tâches aux résultats
Tâche
STIHL souhaitait une solution automatisée flexible pour réduire la charge physique de ses travailleurs sur la ligne de production des scies à tronçonner à essence. Une telle scie pesant environ 10 kg, la charge à manipuler en une équipe s'élevait à environ 8 tonnes par employé.
Solution
Un robot collaboratif CR-35𝑖A a été installé pour retirer la meuleuse de coupe d'un convoyeur suspendu, effectuer des tests et la maintenir suspendue jusqu'à ce qu'une inspection visuelle finale soit positivement réalisée. Ensuite, le robot place la tronçonneuse dans une boîte d'expédition.
Résultat
Le robot soulage les employés de la ligne d'emballage, tout en se déplaçant à une vitesse de 250 mm/s. Le logiciel " Line Tracking " de FANUC et l'option " Collision Guard " simplifient le processus.
Entreprise
STIHL
STIHL produit des équipements motorisés pour la sylviculture, le jardinage, l'aménagement paysager et la construction. Fondée en 1926, l'entreprise est reconnue internationalement pour ses tronçonneuses et emploie plus de 20 000 personnes. Basée près de Stuttgart, en Allemagne, STIHL vend ses produits dans plus de 160 pays.
STIHL ouvre de nouvelles voies avec le robot collaboratif de FANUC
Des centaines de robots étaient déjà utilisés chez le fabricant de scies à moteur STIHL lorsque l'entreprise a décidé d'ajouter son premier robot collaboratif.
Le démarrage de la production n'a pris que trois jours grâce à une préparation intensive. L'équipe interne d'ingénierie de production de STIHL a passé une année entière à développer les exigences techniques et à préparer le lieu de travail pour le FANUC CR-35𝑖A. L'équipe du chef de groupe, André Lange, responsable du service et de la planification du matériel, a bénéficié d'une grande familiarité avec la technologie des robots FANUC : "Cela nous a permis de nous concentrer sur la mise en œuvre du concept de lieu de travail collaboratif", explique Lange.
Dans la nouvelle ligne d'emballage, la tâche du robot consiste à retirer la tronçonneuse d'un convoyeur suspendu, à effectuer un "test de vibration", puis à la maintenir suspendue jusqu'à l'achèvement de l'inspection visuelle finale. Le robot place ensuite la tronçonneuse dans un carton d'expédition prêt à l'emploi. Dans cette zone de collaboration, le robot ne se déplace qu'à la vitesse autorisée de 250 mm/s.
André Lange
Le test de vibration est un test de qualité acoustique, au cours duquel la tronçonneuse est secouée. Si un "clic" se fait entendre, la tête d'aspiration est correctement montée et la tronçonneuse peut être emballée.
Une tronçonneuse pesant environ 10 kg, cela représente un poids total soulevé d'environ huit tonnes par équipe et par employé.Le robot soulage donc considérablement l'employé.
Le personnel de la ligne d'emballage a été impliqué dès le début dans le projet. Non seulement ils ont pu donner une évaluation experte de l'installation d'essai, mais ils ont également influencé la conception et l'ergonomie, ce qui a permis d'améliorer l'acceptation par le personnel. Markus Wahl, du département d'ingénierie de production de STIHL et responsable de la construction des systèmes d'assemblage : "Les employés de la ligne d'emballage ont introduit de nombreuses bonnes idées que nous avons mises en œuvre.
Le robot synchronise sa vitesse avec le convoyeur, via le logiciel " Line Tracking " de FANUC, puis effectue la préhension au bon moment. Comme l'explique Markus Wahl : "L'objectif est d'utiliser le robot le plus continuellement possible afin qu'il n'y ait pas de temps mort.
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Le CR-35𝑖B est le robot collaboratif le plus puissant du marché. Avec une charge utile maximale de 50 kg, il est parfait pour une large gamme d'applications lourdes. Avec une portée de 1643 mm, la...
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.