Skip to main content
Hembrug

Chargement de précision et usinage au micron près avec les solutions FANUC

Le développement d'une nouvelle machine-outil n'est pas une tâche facile, mais lorsque la machine en question doit tourner des composants durs avec une précision de l'ordre du micron, la tâche devient nettement plus ardue. Le constructeur de machines-outils néerlandais Hembrug a décidé de faire appel à l'expertise et aux technologies de FANUC. En déployant les solutions CNC et robotiques de FANUC, la société a pu atteindre les objectifs clés de sa nouvelle machine de tournage dur MikroTurn Twin.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Des tâches aux résultats

Tâche

Pour contribuer au développement du nouveau MikroTurn Twin, une machine capable de tourner des composants durs de haute précision à l'aide de deux broches, Hembrug devait identifier un partenaire technologique disposant de produits capables de garantir des précisions de l'ordre du micron de millimètre. Non seulement pour l'usinage des composants, mais aussi pour le chargement automatisé.

Solution

Hembrug a opté pour une CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus entièrement intégrée pour le système de commande de la machine de tournage dur, soutenue par un tableau de commande FANUC PANEL [fanuc_tokens :intelligent_i]H Pro, un système d'asservissement FANUC 𝛼𝑖-B, une interface FANUC SDU (unité de détection séparée) et une unité d'E/S FANUC modèle A. La société a choisi un robot industriel compact 6 axes FANUC LR-10𝑖A/10 pour assurer la maintenance des machines avec une grande précision.

Résultat

Avec sa combinaison de solutions de commande et de robot FANUC, les utilisateurs du MikroTurn Twin de Hembrug peuvent produire des composants durs avec une précision de l'ordre du micron, de manière fiable et productive. En outre, l'intégration et l'optimisation transparentes de la CNC et de l'API garantissent une configuration flexible pour répondre aux demandes variables des clients.

À propos de Hembrug

Situé à Haarlem, à environ 10 km à l'ouest d'Amsterdam, Hembrug est un leader mondial dans la conception et la fabrication de machines-outils qui effectuent des processus de tournage dur. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise a produit plus de 700 machines de tournage de haute précision. Faisant partie du groupe Danobat depuis 2019, l'entreprise (avec une autre activité du groupe, Overbeck), propose des machines-outils de tournage et de rectification de finition entièrement personnalisées pour les industries exigeantes. Une cinquantaine d'employés travaillent sur le site de Haarlem.

EN SAVOIR PLUS SUR HEMBRUG
Image related to the success story Hembrug

Intégration transparente entre la CNC FANUC et le robot

Les machines des séries MikroTurn et MikroTurnGrind de Hembrug sont équipées d'une technologie hydrostatique qui permet un fonctionnement sans usure des broches et des glissières, contribuant ainsi à maintenir la précision pendant plus de 25 ans. Cependant, lors du développement de sa dernière MikroTurn Twin, une machine destinée au tournage de composants durs à l'aide de deux broches, l'entreprise savait que sa conception nécessiterait la prise en compte d'un facteur supplémentaire : l'automatisation. 

Image related to the success story Hembrug

Comme c'est typiquement le cas pour les machines Hembrug, il n'y a pas eu de compromis en matière de précision. Les machines construites par l'entreprise atteignent généralement des tolérances dimensionnelles de ≤2 µm, une rondeur de ≤0,5 µm et un Ra (état de surface) de 0,1-0,4 µm. De même, le MikroTurn Twin devait servir de plateforme de haute qualité adaptée à l'usinage de précision au micron près.

La solution est arrivée sous la forme d'une CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus avec un PC industriel FANUC PANEL 𝑖H Pro, et un robot industriel compact à 6 axes FANUC LR-10𝑖A/10.

Bart de Wolf poursuit : "Nous avons près de 20 ans d'expérience avec FANUC, principalement pour les commandes CNC, mais aussi ces dernières années avec les robots FANUC et leur intégration dans des solutions complètes clés en main."

Image related to the success story Hembrug
Devis de témoignages

Bart de Wolf

Responsable de l'ingénierie


Pour son MikroTurn Twin, Hembrug a dû définir des trajectoires d'usinage très précises à partir de la CNC FANUC, tout en veillant simultanément à ce que le robot FANUC charge/décharge les composants de manière fiable et précise. Il ne peut y avoir aucun désalignement des pièces dans le mandrin, même de 1 ou 2 µm.

 

" Avec le contrôleur robot FANUC, nous avons trouvé une solution efficace pour nous aider à atteindre nos objectifs ", déclare de Wolf. " Un défi important et un point de développement pour nous étaient d'optimiser à la fois la CNC et l'API pour les processus d'usinage du MikroTurn Twin. En adoptant les solutions FANUC, nous savions que nous pourrions créer des contours très précis tout en offrant une configuration flexible pour répondre aux différentes demandes des clients. Tout cela a abouti à un résultat satisfaisant et robuste.

Image related to the success story Hembrug

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.