Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par injection.
Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.
Performance durable par le soutien des produits FANUC.
Réduction des émissions de CO2 lors de la fabrication des moules grâce au soutien de FANUC.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Les clés de la tâche au résultat
Tâche
Haidlmair avait besoin d'un moyen plus productif et plus rentable de découper les extrusions en utilisant l'électroérosion à fil au lieu d'une scie. L'entreprise s'est donc mise à la recherche d'une machine d'électroérosion à fil.
Solution
Avec les machines d'électroérosion à fil FANUC, Haidlmair s'est orienté de plus en plus vers la fabrication d'outils.
Résultat
Haidlmair est aujourd'hui le leader du marché dans la production de moules à injection pour diverses solutions d'emballage et de logistique, notamment les caisses à boissons, les caisses pliantes et les caisses-palettes.
Entreprise
Haidlmair
Josef Haidlmair a fondé son entreprise en 1979, initialement en tant que fabricant d'outils d'extrusion. Par hasard, un nouvel employé lui a fait remarquer qu'il serait beaucoup plus productif et rentable de découper les extrusions à l'aide d'un système d'électroérosion à fil plutôt qu'à l'aide d'une scie.
Forte impression et performance durable de Haidlmair
Dans les premiers temps, Josef dormait à côté de la machine FANUC TAPE CUT H dans son établissement de Nußbach, en Autriche, ne se réveillant que pour changer et réenfiler le fil.
Il emmenait souvent son jeune fils Mario à l'usine, où sa fascination pour les machines FANUC d'électroérosion à fil s'est rapidement développée. Aujourd'hui, Mario est le directeur général et le PDG de la société.
Josef Haidlmair
Fondateur
"En tant que groupe, nous restons à l'avant-garde des nouvelles technologies", déclare Mario. " Ce n'est que récemment que nous avons investi dans deux nouvelles machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT (𝛼-C800𝑖B/500 et 𝛼-C600𝑖B/400 modèles), qui sont maintenant en service et entièrement intégrées à notre flux de travail numérique à Nußbach ". Les nouvelles machines ont été mises en service en l'espace de deux jours - elles ont été installées et le personnel a été formé. C'est sensationnel ! Notre objectif est de devenir le meilleur fabricant d'outils au monde et nous avons donc besoin des bons partenaires. Notre coopération avec FANUC est excellente.
Georg Schöpf
Les nouvelles machines de la série ROBOCUT 𝛼-C𝑖C sont désormais au cœur des opérations d'électroérosion à fil chez Nußbach. Parmi les dernières innovations techniques, on note une rigidité accrue, obtenue grâce au renforcement de la structure mécanique, qui permet un usinage plus précis et une répétabilité encore plus élevée. Une nouvelle fonction de compensation des erreurs de pas vient renforcer encore la précision. Une grille de compensation spéciale calibrée en usine assure la correction des erreurs de pas sur toute la surface de la table X-Y, plutôt que sur un seul point central, ce qui constitue un avantage considérable en termes de précision des pièces. L'emplacement de la pièce sur la table n'a plus d'importance : le niveau de précision optimal reste le même.
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Cette machine puissante redéfinit ce qui est possible en matière d'usinage de précision grâce à sa vaste surface de travail. Qu'il s'agisse de traiter des composants de grande taille, des détails c...
Voici la ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - la machine à tout faire. Cette machine polyvalente est la solution idéale pour une large gamme de tâches d'usinage. Qu'il s'agisse de micro-usinage, de composants comp...
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
L'électroérosion à fil (EDM) est un procédé de fabrication de précision qui utilise un fil fin chargé électriquement pour découper des formes et des contours complexes dans les métaux durs et les matériaux conducteurs. Le fil génère une série de décharges électriques rapides qui érodent le matériau avec une extrême précision sans appliquer de force mécanique. Cette méthode sans contact permet de produire des pièces complexes très détaillées avec d'excellents états de surface, ce qui la rend essentielle pour les industries qui exigent un usinage précis, telles que l'aérospatiale, la médecine et la fabrication de moules.