NTM

FANUC: de Krachtpatser bij Vrachtwagen Productie

NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.
Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

NTM wil zijn productiecapaciteit van vuilniswagens en compacters in de Finse fabriek verhogen, zonder de noodzaak om de fabriek uit te breiden of de bestaande productie te verstoren.

Oplossing

Een geïntegreerde robotoplossing bestaat uit een FANUC M-2000𝑖A/2300 die secties van compacters, die tot twee ton wegen, optilt en roteert, en een FANUC ARC Mate robot die de secties 's nachts vakkundig last in de onbemande fabriek.

Resultaat

NTM kan aan de groeiende vraag naar zijn producten voldoen zonder dat er een nachtdienst nodig is. Veel van het zware tilwerk wordt nu veilig gedaan door de robots in plaats van werknemers.

NTM

Image related to the success story video featuring the Nordic customer NTM. 

NTM is one of Europe’s leading providers of refuse trucks and compactors. With its headquarters in Närpes in northern Finland, the company has over 400 employees and several subsidiaries across Europe.

A collaborative robot solution involves a FANUC M-2000iA/2300 lifting and rotating compacter sections, which weigh up to two tons, and a FANUC ARC Mate 100iD/8L expertly welding the sections in the unmanned factory at night.

NTM is een belangrijke speler in de afvalinzamelingssector. Het bedrijf biedt honderden bouwspecificaties om in te spelen op de groeiende vraag naar recycling van uiteenlopende afvalproducten. De afgelopen jaren zag NTM de verkoop jaarlijks met 10 tot 15% stijgen.

MEER INFORMATIE OVER NTM

Automatisering van de Nachtdienst

Om de productiecapaciteit te vergroten, deed NTM een beroep op MTC Flextek, de Finse servicepartner van FANUC. Het plan was om een groot deel van het zware tilwerk en een deel van het laswerk te automatiseren. 'Toen we aankondigden dat we zouden gaan automatiseren, waren de medewerkers niet meteen enthousiast,' vertelt Simon Grönqvist van NTM. 'Maar zodra ze hoorden dat de robots hun werk zouden aanvullen en vooral ’s nachts zouden draaien – zodat zij dat niet hoefden te doen – stonden ze positief tegenover de komst van de nieuwe robots.'

'Er waren meerdere redenen waarom we voor FANUC kozen,' vervolgt Grönqvist. 'Ten eerste bood MTC de beste totaaloplossing voor onze behoeften. Ten tweede is de FANUC M-2000iA/2300 de enige robot die de zware lasten aankan – tot wel twee ton. En ten derde kunnen we met deze oplossing eenvoudig nieuwe lasprogramma’s maken voor de FANUC ARC Mate, die dan ’s nachts zelfstandig aan de slag gaat. De oplossing is bovendien compact, veilig en past perfect in onze bestaande productieomgeving. En tot slot: we hadden al een FANUC-robot in de fabriek, dus ons team was al vertrouwd met het besturingssysteem.'"

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant

"Overdag worden de robots klaargemaakt voor de nachtdienst. Dit houdt in dat de zware onderdelen rond de beveiligde werkzone worden geplaatst en dat het besturingssysteem wordt ingesteld met de juiste til- en lasparameters. 'We testen en experimenteren ook overdag met de mogelijkheden van de robots," vertelt Grönqvist. "Dat doen we in real-time via een bedieningspaneel. De software registreert de simulaties, die we desgewenst ’s nachts kunnen uitvoeren."

Tijdens een onbemande nachtdienst voltooien de robots ongeveer tien volledige secties. De FANUC M-2000iA/2300 tilt een sectie van de basisplaat naar een beveiligde zone met ringen en draait deze in de juiste positie, waarna de FANUC ARC Mate alle contouren van de sectie nauwkeurig last. Wanneer de ochtendploeg arriveert, worden de lassen handmatig gecontroleerd en gaan de secties door naar de volgende assemblagefase. '"ls er ’s nachts een fout optreedt, genereert het systeem een alarm, schakelen de robots automatisch uit en ontvangen wij een melding," legt Grönqvist uit.

"Sinds de installatie van de robots verloopt alles echter probleemloos en hebben we nauwelijks meldingen ontvangen.' Indien nodig kunnen de robots ook in het weekend worden ingezet. 'De samenwerking met FANUC en MTC Flextek is een groot succes geweest. We kijken nu naar andere manieren waarop automatisering ons personeel kan ondersteunen en ons kan helpen om aan de groeiende vraag naar onze producten te voldoen," besluit Grönqvist.

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.