gönderildi 06.02.2024

Empati Kurabilen Robotlar Geliştirmek

FANUC, insan ve makine arasındaki ekip çalışmasını optimize etmek için SUPSI'yi desteklemektedir.
Image related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Robot üreticisi FANUC, endüstri̇yel görevlerde kullanılmak üzere empatik bir robotun geliştirilmesini destekliyor. Roboverse Reply liderliğindeki AB destekli araştırma projesi "Fluently", insanlar ve makineler arasında gerçek bir sosyal işbirliği sağlayan bir robot platformu oluşturmayı amaçlıyor.

AB'nin araştırma ve inovasyona yönelik en önemli finansman programı olan Horizon Europe tarafından desteklenen projede bilim ve sanayiden toplam 22 ortak yer alıyor. İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ﴾SUPSI﴿ bünyesindeki Otomasyon, Robotik ve Makine Laboratuvarı teknik koordinasyondan sorumludur. Projede SUPSI'den araştırmacıların yanı sıra İtalya'daki Politecnico di Torino ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi gibi uluslararası alanda önde gelen kurumlardan bilim insanları da yer alıyor.

"Çalışanlar genellikle yüksek bilişsel veya fiziksel yüklere maruz kalırlar" diyen SUPSI Otomasyon, Robotik ve Makineler Laboratuvarı Başkanı ve İsviçre Bilim Konseyi üyesi Profesör Anna Valente şöyle devam ediyor. "Bir insan bir robotla yakın çalıştığında, robotun insanın duygularını tanıması ve örneğin dinamiklerini ayarlayarak buna göre tepki vermesi önemlidir."

İnsanlar ve makineler arasında iyi bir ekip çalışması, üretim hacimlerinin ve ürünlerin sürekli değiştiği ve mobil taşıma sistemlerinin ve robotların statik iş istasyonlarıyla bir arada bulunduğu modern akıllı fabrikalarda özellikle önemlidir.

FANUC Avrupa Robot Bölümü Genel Müdürü Ralf Völlinger, "Endüstri̇yel robotlarımız halihazırda görmek ve hissetmek için sensörlerle donatılmıştır, ancak henüz insan duygularını tanıyamamaktadırlar," diyor. "Daha fazla insanın endüstri̇yel robotlarımızı kolay ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak istiyoruz."

'Fluently' araştırmacıları, geliştirme çalışmalarını Avrupa ekonomisi için önemli olan üç değer zinciri üzerinde yoğunlaştırıyor: e-bisikletler ve elektrikli araçlar için bataryaların sökülmesi ve geri dönüşümü; havacılık ve uzay endüstrisinde denetim ve montaj süreçleri; ve lazer işleme yoluyla son derece karmaşık endüstriyel parçaların yenilenmesi.

"Bu süreçler şu anda neredeyse tamamen manueldir ve çalışanların zihinsel ve fiziksel stres yaşamasına neden olmaktadır" diyor Profesör Anna Valente. "Bu stresin kaynağı, örneğin patlama riski taşıyan bataryaların sökülmesi veya havacılık ve uzay endüstrisindeki ağır parçaların taşınmasıdır."

Robotlar gelecekte çalışanları bu süreçlerdeki stresten kısmen de olsa kurtarabilir ve daha fazla zaman alan bazı görevleri üstlenebilir. Bu sonuç, çalışanların yetkinliklerinin ve deneyimlerinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda potansiyel beceri geliştirme faaliyetlerine de yol açacaktır.

"Robotları insanların takım arkadaşı olmaları ve onları mümkün olan en iyi şekilde desteklemeleri için eğitmek istiyoruz" diyor Profesör Anna Valente. FANUC Avrupa'dan Ralf Völlinger ekliyor: "Robotik tedarikçisi olarak robotlarımız ve teknik bilgi birikimimizle bu öncü gelişmeyi desteklemekten gurur duyuyoruz."