Skip to main content
close-up-metal-piece-with-screw-itmetal-drill-industrial-drilling-machine-billet-drillin

Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme

Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme, imalat ve inşaat sektörlerinde vazgeçilmez süreçlerdir. Bu teknikler, deliklerin hızlı ve verimli bir şekilde delinmesini ve dişlerin açılmasını içerir, böylece çeşitli uygulamalarda üretkenlik ve hassasiyet artar. Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme teknolojisini kullanan şirketler, kaliteden ödün vermeden operasyonlarını optimize edebilir ve daha hızlı teslimat süreleri elde edebilir.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma

ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor

Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

İşlemeyi Tam Kontrol: ROBODRILL Kapasiteyi Alt Katına Çıkarıyor

Küresel robot talebinin artmasıyla birlikte Grip GmbH, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha fazla işleme merkezi kapasitesine ihtiyaç duydu. Şirket, tek bileşenli partilerde bile hız, hassasiyet, güvenilirlik ve esnekliği ile tanınan FANUC'un gelişmiş ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV işleme merkezlerini tercih etti. FANUC robotu ve yenilikçi takım ve iş parçası taşıma sistemi ile donatılmış bu makineler, küçük seri ve tekli parçaların insansız üretimini mümkün kılar. Bu çözüm, Grip GmbH'nin işleme kapasitesini neredeyse altı katına çıkardı.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor

EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.

Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.