Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Otomotiv Endüstrisi için Gelişmiş Plastik Enjeksiyon

FANUC teknolojisi ile Otomotiv Enjeksiyon Mükemmelliği!

Otomotiv Üretiminde Hassasiyet ve Çok Yönlülük

Gaz tahliyesi ve plastikleştirme süresi ve hacmindeki değişiklikler gibi zorlukların üstesinden gelmek için özel işlevlerle donatılmış FANUC'un ROBOSHOT'ı, otomotiv bileşenlerinin yüksek hacimli üretiminde mükemmeldir. Piyasanın en güvenilir makinesi olarak tanınan ROBOSHOT, kusursuz parçaları hızlı bir şekilde üretir ve minimum bakım gerektirir. Otomotiv endüstrisindeki sık üretim vardiyalarına uyum sağlama kabiliyeti, altı farklı vida boyutu seçeneği sayesinde rakipsizdir. Bu özellik, ROBOSHOT'ın benzersiz çok yönlülüğünü garanti eder ve üreticilerin tek bir makineyle çok çeşitli görevleri yerine getirerek operasyonları kolaylaştırmasını ve verimliliği artırmasını sağlar. Ayrıca, ROBOSHOT'ın gelişmiş güç geri kazanım özelliği, akıllı enerji geri kazanımı sağlar: Bu, hem CO₂ emisyonları hem de enerji faturaları açısından büyük bir tasarruf anlamına gelir.

Automotive Line Rendering for Advanced Injection Moulding for the automotive-industry page.
Notre: there are duplicates of this image. They are needed for the website. Do not delete!

Hassas Mühendislik Parçaları

En Yüksek Tasarım Kalitesi

Kusursuz Optik Bileşenler

Çok Malzemeli Kalıplama

Insert Kalıplama

Çok Bileşenli Kalıplama

Kalıp İçi Etiketleme

LSR Enjeksiyon

Sürdürülebilirlik ve CO₂ emisyonu

Hassas Mühendislik Parçaları

FANUC ROBOSHOT, otomotiv montajında kullanılan dişliler, rulmanlar ve diğer kritik bileşenler gibi hassas mühendislik parçalarının üretimi için doğru çözümdür. ROBOSHOT'ın yüksek hızı ve hassasiyeti, bu karmaşık ve önemli parçaların güvenilir bir şekilde üretilmesine katkıda bulunur.

En Yüksek Tasarım Kalitesi

Gösterge paneli kaplamaları, düğmeler ve paneller gibi otomotiv iç bileşenleri, tasarım özelliklerini karşılamak için hassas kalıplama gerektirir. FANUC ROBOSHOT'ın gelişmiş kontrol ve izleme özellikleri, iç elemanların ve konektörler gibi karmaşık parçaların üretiminde tutarlı kalite elde edilmesine yardımcı olur.

Kusursuz Optik Bileşenler

Otomotiv aydınlatma sistemlerinde lensler ve ışık kılavuzları gibi optik bileşenlerin kullanıldığı uygulamalarda, ROBOSHOT'ın hassasiyeti, parçaların olağanüstü netlikte ve minimum kusurla kalıplanmasını sağlayarak otomotiv endüstrisinin zorlu kalite standartlarını karşılar.

Çok Malzemeli Kalıplama

ROBOSHOT'ın çok yönlülüğü, tek bir kalıpta farklı malzemelerle otomotiv bileşenlerinin üretilmesine olanak tanıyan çok malzemeli kalıplamaya kadar uzanır. Bu özellik, sert ve esnek malzemelerin birleştirilmesi gibi farklı özelliklere sahip hibrit parçalar oluşturmak için faydalıdır.

Insert Kalıplama

FANUC'un ROBOSHOT'ı, insert kalıplama uygulamalarında mükemmeldir ve metal parçaları kalıplanmış plastiğe olağanüstü bir hassasiyetle yerleştirmek için hassasiyet ve güvenilirlik sunar.

Çok Bileşenli Kalıplama

FANUC'un ROBOSHOT ürünü, kalıplama uygulamalarında olağanüstü performans gösterir ve farklı malzemeleri sorunsuz bir şekilde birleştirerek dayanıklı, yüksek kaliteli otomotiv bileşenleri üretir.

Kalıp İçi Etiketleme

FANUC ROBOSHOT, kalıp içi etiketleme (IML) uygulamalarını geliştirerek yüksek çözünürlüklü yüzeyler için etiketlerin plastik bileşenlere hassas ve verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlar.

LSR Kalıplama

FANUC'un ROBOSHOT'ı, LSR uygulamalarında mükemmeldir ve sıvı silikon kauçuk kalıplamada benzersiz bir doğruluk ve tutarlılık sunar.

Sürdürülebilirlik ve CO₂ emisyonu

%100 elektrikle çalışan eksen teknolojisi ile FANUC ROBOSHOT size maksimum enerji verimliliği ve minimum CO₂ emisyonu sağlar.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmek için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.