Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi

Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Bu otomasyon işi, plastik enjeksiyon kalıplı şişelerin her bir parçayı diğerlerinden ayrı tutmak için tasarımla oluşturulmuş ayrı boşluklara sahip tepsilere yerleştirilmesini gerektiriyordu. Buna ek olarak müşteri, bir tepsideki parçalar ile üstteki tepsinin alt arasında temiz bir ayrım sağlamak için tepsiler üst üste yerleştirilirken aralarına bir köpük tabakanın yerleştirilmesini istedi. Normalde bu iş manuel olarak yapılır. Birincisi 10 kg yük kapasitesine sahip altı eksenli M-10𝑖D/10L, ikincisi ise 6 kg yük kapasitesine sahip dört eksenli SR-6𝑖A robotuydu. Çözümün kompakt ayak izi sayesinde önemli ölçüde alan tasarrufu sağlandı.

Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen uzun ve gururlu bir geçmişe sahiptir. Şirket 1894 yılında Kreuzlingen, İsviçre'de kurulmuştur ve bugün 90'dan fazla çalışanı ve 72 plastik işleme makineleriyle sahibi tarafından yönetilmektedir. Müşteriye özel paketleme çözümleri sunmaya odaklanmaktadır. Şirket, 5 ila 1500 mililitre hacim aralığında içi boş gövdeli plastik kaplar, şişeler ve esnek borular üretmektedir. Kunstoff-Packungen'in müşterileri ağırlıklı olarak ilaç, kozmetik, gıda ve kimya-teknik sektörlerindedir. Şirket dünya çapında müşterilere tedarik sağlamakta ve ISO sınıf 7 temiz oda spesifikasyonlarına uyabilmektedir.

KUNSTSTOFF PACKUNGEN HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Building Kunststoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen AG'de FANUC robotları

Dünya çapında üreticilerin karşılaştığı kalifiye işgücü kıtlığı nedeniyle, Kunstoff-Packungen, mükemmelliğe ulaşmaya kendini adamış bir şirket olarak, otomasyon yeteneklerini geliştirmek için sürekli olarak yollar aramaktadır.

"Müşterimiz bizden parça boşluklarını kutulara ayrı ayrı yerleştirmemizi ve her katmandan sonra bir ara tabaka ile sabitlememizi istedi. Bu normalde elle yapılır ve biz kendimize bu görevi otomatikleştirme hedefi koyduk. Sistemle hem küçük hem de büyük kalıp boyutlarını kapsayabilmek bizim için önemliydi ve uygun tedarikçiler aramaya başladık."

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Roth Technik GmbH'nin sahibi Markus Roth, çözümü şöyle anlatıyor:

"Şişeleri enjeksi̇yon maki̇nesi̇nden devralan iki FANUC robotu ile yüksek hızlı bir paketleme çözümü uyguladık. Minimum 0,8 saniyeye kadar parça döngü süresi elde ediyoruz ve parçalar, müşteri için çok önemli bir kalite avantajı olan boşlukları ayrı olarak biriktiriliyor. Buna ek olarak, üretim verileri bir RFID talaşında saklanır ve daha sonra veriler otomatik olarak etiketleme sistemine aktarılır, böylece hata oranı burada da en aza indirilir. FANUC'un iki robotunun kullanımı sayesinde, farklı ürün türleri ve süreçleri için gerekli olan maksimum esnekliği elde ediyoruz.

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Roth Technik'teki mühendislerin otomasyonun verimliliğini artırmak için kullandığı özelliklerden biri de çift amaçlı bir tutucuydu. Tutucu, robotun bir seferde birden fazla plastik şişeyi işlemesine ve ayrıca ince köpük tabakayı gerektiği gibi konumlandırmasına olanak tanıyor. Marcel Fetzer sonuçlardan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade ediyor:

Image related to Kunstoff-Packungen case study.
Referans alıntısı

Marcel Fetzer

MB Teknoloji Müdürü - KUnstoff-Packungen AG

İlham Alın

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Süt Ürünleri Üretiminde Robotlar

Zorlu paletleme görevlerini yerine getirmek robotlar için çocuk oyuncağıdır. Karmaşık uygulamalar için, iyi düşünülmüş geliştirme ve tasarım, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü garanti eder.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robotu Çiftçiliğe Başlıyor

Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı

Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.