Skip to main content
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma

ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.
Arcus-Haberle case study video
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

GÖREV

Küçük partilere ve karmaşık bileşenlere yönelik talebin artmasıyla birlikte, ARCUS ELEKTROTECHNIK, düşük hacimli üretimi ekonomik olarak uygulanabilir hale getirebilecek bir otomasyon çözümüne ihtiyaç duydu. Sistem, hem takım hem de iş parçası taşıma işlemlerini otomatikleştirirken, operatör müdahalesi olmadan farklı parçaları üretme esnekliği de sağlamalıydı.

ÇÖZÜM

Sistem entegratörü Häberle Feinmechanik-CNC Technik GmbH tarafından geliştirilen ROBODRILL Plus-K, bir FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus (FANUC  31𝑖-Model B5 Plus Serisi kontrolüne sahip) ile entegre bir FANUC LR Mate 200𝑖D altı eksenli endüstri̇yel robot aracılığıyla otomatik takım ve parça işlemeyi bir araya getirir. Kompakt hücre, 65 adede kadar takım ve 60 iş parçası paleti için genişletilmiş depolama alanı sunarak, tek seferlik bile olsa her büyüklükteki partinin ışıklar kapalı üretimine olanak tanır.

SONUÇ

ROBODRILL Plus-K, ARCUS’un insansız gece vardiyaları dahil olmak üzere farklı siparişleri otomatik olarak işleyebilmesini sağlar. Otomatik takım ve iş parçası taşıma sistemi, daha fazla esneklik ve müşteri gereksinimlerine daha hızlı yanıt verme imkanı sunar. Ayrıca, FANUC ekipmanlarının güvenilirliği, duruş sürelerini en aza indirmeye ve güvenlik açısından kritik elektrikli ürünler için talep edilen yüksek kaliteyi korumaya yardımcı olur.

ARCUS ELEKTROTECHNIK HAKKINDA:

Almanya merkezli ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH, enerji sektörü için yüksek hassasiyetli ürünlerin tasarımı ve üretiminde yaklaşık 130 kişilik bir ekiple faaliyet göstermektedir. Alois Schiffmann tarafından 1928 yılında kurulan şirket, Münih’teki 14.000 m² büyüklüğündeki tesisinde kablo bağlantı ve elektriksel koruma çözümlerinde uzmanlaşmaktadır. Dünya genelindeki müşteriler için üretilen ve güvenlik açısından kritik öneme sahip ürünlerde, uzun kullanım ömrünü desteklemek amacıyla kalite ve güvenilirliğe büyük önem verilmektedir.

ARCUS ELEKTROTECHNIK HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Daha Akıllı Üretim İçin Doğru Bağlantıları Kurmak

ARCUS ELEKTROTECHNIK için Almanya’da yüksek hassasiyetli, güvenlik açısından kritik ürünlerin üretimi, hem kalite hem de rekabet gücü talebindedir.

ARCUS CEO’su Manfred Schicht şöyle diyor: “Ürünler %100 Münih’te üretiliyor. Bu da, otomasyon olmadan burada rekabetçi ürünler üretme şansımızın olmayacağı anlamına geliyor.”

ARCUS’un en son yatırımı, FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖 otomasyon çözümüB5 ADV Plus işleme merkezine dayanan otomatik bir çözümdür.

Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH’nin Mekatronik Teknik Müdürü Florian Häberle’ye göre, ROBODRILL otomatik işleme için ideal bir platform sunuyor:

Success Story FDE Haeberle ARCUS

Olağanüstü güvenilirliği sayesinde B5 modeli, çeşitli otomasyon çözümlerimiz için ideal bir temel oluşturmaktadır. Yüksek tekrarlanabilirlik özelliği, onu işleme endüstrisinin neredeyse tüm alanlarında yüksek hızlı frezeleme, delme ve diş açma işlemleri için mükemmel bir seçim haline getirmektedir.

Referans alıntısı

Florian Häberle

Mekatronik Teknik Sorumlusu

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

ARCUS için temel meydan okuma son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir; Üretim Müdürü Philipp Lutzny bunu şöyle doğrulamaktadır: “Geçmişte meydan okuma, basit parçaları ve büyük seri üretimleri otomatikleştirmekti. Şimdi ise görev, küçük parti boyutlarını ve karmaşık parçaları otomatikleştirmektir.”

ROBODRILL Plus-K, hem iş parçası hem de takım taşıma işlemlerini otomatikleştirerek bu ihtiyacı karşılar. Entegre FANUC LR Mate 200𝑖D robotu, 7 kg yük kapasitesine ve 717 mm erişim mesafesine sahipken, hücrenin depolama sistemi 65 adede kadar takım ve 60 iş parçası paletini barındırabilir. Bu kapasite, ARCUS'un tek parçalık üretimden itibaren ekonomik bir şekilde çalışabilmesini sağlarken, hücre farklı parçalar arasında otomatik olarak geçiş yapabilmektedir.

“Örneğin gece vardiyasında, insansız olarak kendi kendine yeni bir parçaya geçiş yapabilir,” diye belirtiyor Lutzny. “Ertesi güne kadar çeşitli siparişler işlenmiş olur ve müşterilere hızlı bir şekilde teslimat yapabiliriz.”

Kompakt ve bağımsız bu sistem, palet yönetimi ve program atamalarının doğrudan FANUC 31𝑖-Model B5 Plus kontrol ünitesi üzerinden gerçekleştirilmesi sayesinde işletimi de basitleştirir.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Güvenilirlik, ARCUS için bir başka önemli husustur. Şirket, on yıllardır FANUC kontrollü dikey torna tezgahlarını kullanmaktadır ve şu anda ROBODRILL talaşlı imalat işlemlerinde de aynı güvenilir teknolojiden yararlanmaktadır.

““FANUC makinelerinden çok memnunuz,” diyor Lutzny. “Çok güvenilirler ve neredeyse hiç duruş süresi yok.”

Florian Häberle için FANUC ile yakın işbirliği de aynı derecede önemlidir: “FANUC ile çok yakın bir çalışma ilişkisi ve ortaklık sürdürüyoruz. Diyalog eşit şartlarda gerçekleşiyor ve her zaman hızlı bir şekilde çözüme ulaşıyoruz.”

Esnek otomasyon, güvenilir FANUC teknolojisi ve hızlı destek birleşimi, ARCUS’un Münih’te güvenlik açısından kritik elektrikli ürünlerin imalatında rekabet avantajını korumasına yardımcı oluyor.

İlham Alın

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma

ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.