Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Trasformare il vecchio in nuovo con i controlli FANUC ad alte prestazioni

GSN Schleiftechnik è specializzata nella revisione di rettificatrici cilindriche, trasformando le attrezzature più datate in strumenti di produzione ad alte prestazioni. Sostituendo i componenti elettronici e i sistemi di azionamento obsoleti con la moderna tecnologia CNC FANUC, GSN offre ai clienti un’alternativa economicamente vantaggiosa all’acquisto di macchine nuove, consentendo loro di continuare a utilizzare gli utensili e le attrezzature a cui sono abituati.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Aspetti chiave: dal compito al risultato

TASK

Nell’ambito delle sue attività quotidiane di ricostruzione e ammodernamento delle macchine, GSN necessita di una piattaforma CNC affidabile in grado di portare le rettificatrici di vecchia generazione agli standard prestazionali più recenti. La tecnologia di controllo deve garantire precisione e stabilità di processo, assicurando al contempo un’affidabilità a lungo termine, supportata da un facile accesso ai ricambi e da un solido supporto tecnico.

SOLUZIONE

Per eseguire un ricondizionamento completo delle macchine – compresa la sostituzione di componenti elettronici, azionamenti e quadri di comando obsoleti – GSN si affida ai sistemi CNC FANUC. Le avanzate unità CNC FANUC forniscono l’architettura di controllo, mentre le interfacce proprietarie offrono funzionalità intuitive su misura per le applicazioni di rettifica.

RISULTATO

Combinando la sua vasta esperienza nel campo della rettifica con la tecnologia CNC FANUC, GSN riporta le macchine usate a una condizione paragonabile a quella delle attrezzature nuove. I clienti beneficiano di prestazioni e affidabilità all’avanguardia, pur mantenendo la familiarità con la macchina ed evitando i costi significativamente più elevati legati all’acquisto di nuove rettificatrici. L’elevata disponibilità dei ricambi FANUC e il supporto tecnico tempestivo garantiscono inoltre la massima tranquillità per tutta la durata di vita della macchina.

INFORMAZIONI SU GSN Schleiftechnik:

GSN Schleiftechnik GmbH ha sede a Stödtlen, in Germania, e impiega circa 105 dipendenti distribuiti in quattro stabilimenti produttivi, tre magazzini e un edificio amministrativo. Fondata da Leo Rief nel 1996, l’azienda è specializzata nella revisione e nell’ammodernamento di rettificatrici cilindriche. Avvalendosi di decenni di esperienza nella tecnologia di rettifica, GSN offre interventi completi di retrofit, dalla progettazione e realizzazione fino al collaudo finale e alla consegna. L’azienda, certificata ISO 9001, punta a migliorare le prestazioni delle macchine, offrendo al contempo un’alternativa economica e sostenibile all’acquisto di macchinari nuovi.

SCOPRI DI PIÙ SU GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Le unità CNC Fanuc danno nuova vita alle rettificatrici usurate

Per i produttori che utilizzano rettificatrici giunte al termine del loro ciclo di vita, la sostituzione spesso non rappresenta l’opzione più vantaggiosa. GSN Schleiftechnik offre un'alternativa: una revisione completa della macchina che combina la comprovata struttura meccanica della rettificatrice esistente con la più recente tecnologia CNC e i sistemi di azionamento.

“Modernizziamo le rettificatrici per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti”, afferma Daniel Rief, amministratore delegato di GSN Schleiftechnik. «I vantaggi sono numerosi. I clienti continuano ad avere familiarità con le loro macchine e mantengono gli utensili e le attrezzature ausiliarie esistenti. Inoltre, risparmiano fino al 50% sui costi.»

L’approccio di GSN può andare ben oltre un semplice aggiornamento del sistema di controllo. In una tipica revisione premium, praticamente ogni elemento della macchina viene sostituito. 

«Rimane solo il basamento in ghisa, che costituisce la base per l’ammodernamento», spiega Rief. «In definitiva, si tratta di fatto di una macchina nuova. In genere rimuoviamo tutta l’elettronica e sostituiamo l’intero sistema di azionamento con componenti FANUC, indipendentemente dalla marca della precedente unità di controllo».

Per GSN, la scelta della tecnologia CNC va ben oltre la semplice sostituzione di un sistema di controllo obsoleto. L’affidabilità e la stabilità del processo sono fondamentali per la sua filosofia, contribuendo a garantire che una macchina ricondizionata offra prestazioni affidabili per gli anni a venire.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik
Testimonianze

Daniel Rief

Amministratore delegato di GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

I sistemi di controllo FANUC offrono funzioni e schermate configurabili che possono essere personalizzate in base alle esigenze specifiche della macchina e dell’operatore. In particolare, le interfacce utente FANUC semplificano il funzionamento della macchina, grazie a funzioni per la configurazione rapida e sequenze di rettifica specializzate.

L’aggiornamento del CNC fa parte di un più ampio processo di modernizzazione. A seconda della macchina e delle esigenze del cliente, GSN sostituisce i quadri di comando obsoleti, il cablaggio e gli elementi idraulici, oltre a integrare moderni azionamenti digitali e apparecchiature di misura integrate.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Il rapporto tra GSN e FANUC va oltre l'hardware CNC. Per un’azienda incaricata di riconsegnare ai clienti macchine in condizioni di funzionamento affidabili, l’accesso all’assistenza tecnica e ai ricambi è altrettanto importante.

«Ci affidiamo a FANUC per l’affidabilità, la stabilità dei processi e la disponibilità dei ricambi, con consegne spesso possibili entro 24 ore», spiega Rief. «Riceviamo un forte supporto da FANUC nelle vendite, nell’assistenza e tramite la hotline, sia in sede che presso i clienti. Tutto funziona esattamente come previsto. Perfetto.»

Lasciati ispirare

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzioni di retrofit FANUC

L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione di competenze ingegneristiche e tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e di alta precisione.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Scoprite la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate in approfonditi casi di studio e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.