AKO Kunststoffe
Il principale produttore di parti in plastica si affida alle soluzioni automatizzate FANUC
Tutti i produttori in crescita hanno bisogno di un partner tecnologico affidabilita', con macchine e soluzioni innovative in grado di sostenere il successo in un mercato globalmente competitivo. In grado di fornire una testimonianza adeguata è la tedesca AKO Kunststoffe GmbH, un'azienda di stampaggio a iniezione a conduzione familiare di quarta generazione che si affida a circa 30 macchine ROBOSHOT FANUC completamente elettriche, di cui otto automatizzate con robot industriali FANUC.
Condividi
Circa 30 macchine ROBOSHOT ad iniezione completamente elettriche, 8 con robot, incrementano la produzione
Le macchine ROBOSHOT di FANUC combinano prestazioni e sostenibilità grazie al loro funzionamento completamente elettrico ed efficiente dal punto di vista energetico.
Il cobot FANUC CRX solleva gli operai da compiti di assemblaggio monotoni e faticosi lavorando in prossimità del personale
Il rapporto si è evoluto in una partnership gratificante che supera le sfide insieme
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Plastica
Scopri le soluzioni FANUC per processi di produzione di plastica e gomma più efficienti.