Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûrs, flexibles, rapides à mettre en œuvre et faciles à programmer. Nos robots collaboratifs bénéficient de la fiabilité reconnue de FANUC et de 8 ans de fonctionnement sans maintenance pour répondre aux besoins de production des fabricants d'aujourd'hui.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositifs CRX

La gamme CRX de robots collaboratifs permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à tirer le meilleur parti de vos produits FANUC.

Particularité

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Apprentissage collaboratif des robots

Grâce aux vidéos de formation gratuites sur les robots collaboratifs, vous pouvez découvrir à quel point il est facile de démarrer avec les cobots CRX. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à regarder les vidéos de formation en ligne sur les cobots CRX qui démontrent la facilité d'utilisation et la simplicité de configuration conçues pour rendre votre production opérationnelle en un rien de temps.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Ligne d'argent

Un fabricant de hottes de cuisine profite des avantages des robots FANUC

La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Solutions adhésives AS

Unir nos forces : Le cobot FANUC est la solution optimale pour les solutions adhésives AS

L'automatisation n'est pas réservée aux applications à haut volume. AS Adhesive Solutions, consultant spécialisé et partenaire de l'industrie des adhésifs, reconnaît que de nombreuses PME traitant de petites quantités peuvent bénéficier de processus entièrement ou partiellement automatisés. Dans de tels cas, un robot collaboratif (cobot) constitue souvent la solution optimale.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

De la salle de formation à l'atelier : KUNZMANN adopte le cobot FANUC CRX

BKUNZMANN Maschinenbau, fabricant allemand de fraiseuses universelles et de centres d'usinage de haute qualité, a introduit un robot collaboratif FANUC CRX pour faciliter les activités de formation et de production. La facilité de programmation, la souplesse d'intégration et la sécurité de l'interaction homme-robot font de ce système un outil idéal pour les débutants en automatisation. Le cobot CRX de KUNZMANN aide désormais à démontrer les capacités robotiques tout en soutenant les applications de maintenance des machines sur la ligne de production.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Le cobot FANUC aide GER4TECH à franchir une nouvelle étape

Le développement d’un nouveau robot nécessite une expertise, de l’expérience et, souvent, une collaboration avec des partenaires possédant des connaissances spécialisées dans des domaines technologiques spécifiques. Ainsi, lorsque GER4TECH a souhaité faire appel à un spécialiste des robots collaboratifs afin d’apporter des fonctionnalités avancées à son nouveau robot mobile autonome (AMR), l’entreprise s’est tournée vers FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

L'homme et la technologie en contact étroit

Le Cobot CRX-10𝑖A/L de FANUC permet de produire en toute fiabilité dans les espaces les plus restreints. Sa conception compacte augmente considérablement la disponibilité de la machine.