Skip to main content
Technologie Loop

L'automatisation de la fabrication de préformes composites à haut débit devient une réalité

Loop Technology utilise des robots industriels FANUC de la série M-2000 pour soutenir le développement de son système d’automatisation de préformes composites FibreLINE destiné au secteur aérospatial. Ces robots manœuvrent des effecteurs terminaux volumineux et complexes avec une précision exceptionnelle, contribuant ainsi à atteindre des cadences de dépôt sans précédent, à améliorer l’accès aux cellules et à garantir une qualité constante pour les structures aéronautiques de nouvelle génération.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Principaux enseignements tirés de « De la tâche au résultat »

MISSION

Face à la demande croissante en matière de fabrication de composites aérospatiaux à cadence élevée, Loop Technology avait besoin d’une plateforme d’automatisation robotisée capable de manipuler des effecteurs terminaux extrêmement lourds et complexes dans une vaste enveloppe de travail. Le respect de tolérances de production strictes et la mise en place d’une automatisation flexible et rentable constituaient des objectifs clés.

SOLUTION

Loop Technology a choisi les robots industriels de la série M-2000 de FANUC, notamment les modèles M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 et M-2000𝑖A/900L, pour équiper son système FibreLINE. Alliant une charge utile très élevée à un grand rayon d’action et une rigidité élevée, les robots FANUC offrent les performances nécessaires pour manœuvrer de grands effecteurs terminaux avec une grande précision, ce qui est indispensable pour les tâches exigeantes de fabrication de structures composites.

RÉSULTAT

Les robots FANUC permettent à Loop Technology d’apporter une avancée majeure dans la fabrication automatisée de préformes composites. En combinant une charge utile élevée, un positionnement de précision et un accès flexible aux cellules, FibreLINE peut atteindre des cadences de dépôt nettement supérieures à celles des méthodes de production traditionnelles. Les robots permettent également de respecter les tolérances serrées et la répétabilité requises pour les programmes d’avions monocouloirs de nouvelle génération.

À PROPOS DE Loop Technology

Loop Technology est un spécialiste des solutions d'automatisation industrielle. Fondée en 1998 par Alun Reece, cette entreprise certifiée ISO 9001 dispose de sites au Royaume-Uni, à Dorchester, Sheffield et Bristol, et emploie environ 80 personnes. Loop Technology développe des systèmes de fabrication de pointe qui combinent robotique, vision industrielle et contrôle de mouvement afin d’améliorer l’efficacité dans toute une gamme d’applications, notamment les structures composites. Sa technologie FibreLINE permet la découpe, le tri, la mise en couche, l’inspection, le pointage et la consolidation à très haute cadence de matériaux composites destinés à des programmes aérospatiaux internationaux.

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE LOOP
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Une solution révolutionnaire pour la fabrication de structures composites

Pour les constructeurs aérospatiaux qui se tournent vers la production d’avions de nouvelle génération, accélérer le rythme de fabrication des structures en matériaux composites tout en respectant des normes de qualité strictes représente un défi majeur. C’est précisément ce défi qui a poussé Loop Technology à développer FibreLINE, un système avancé de fabrication automatisée de préformes composites, pris en charge par des robots industriels FANUC à forte charge utile.

FibreLINE est dédié à la production de structures composites primaires pour l’aérospatiale. Au cœur du système se trouve FibreFORM, un effecteur terminal conforme de type « pick-and-place » actif. FibreFORM est capable de manipuler de grandes nappes composites de plus de 20 m de longueur et de les positionner avec précision sur des profils 3D complexes à double courbure, à grande vitesse. 

Cependant, alors que le matériau composite lui-même est léger, l’effecteur terminal est à la fois volumineux et lourd. L’entreprise avait donc besoin de robots capables de manipuler des charges lourdes sur un vaste volume. Pour Loop Technology, la série M-2000 de FANUC s’est avérée être la solution idéale.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture
Devis de témoignages

Alun Reece

Directeur général

Ross Horrigan, directeur technique chez Loop Technology, ajoute : « Notre seule autre option consistait à construire un portique sur mesure à chaque fois. En comparaison, l’utilisation de robots FANUC nous permet d’être bien plus compétitifs en termes de coûts avec notre offre FibreLINE. »

Contrairement aux systèmes à portique, qui limiteraient l’accès au sein de la cellule de fabrication, les robots FANUC fonctionnent selon une configuration sur rail à un seul axe qui offre une meilleure accessibilité et une plus grande flexibilité pour les opérations de dépôt et d’inspection.

La précision reste essentielle tout au long du processus. Les structures aéronautiques en composites exigent des tolérances extrêmement serrées, tout en manipulant des matériaux délicats susceptibles de se déformer facilement pendant la fabrication.

« Les structures destinées à voler doivent respecter des normes de qualité vérifiées pour contrôler la construction », explique Reece. « Elles doivent respecter les tolérances de production. Et ces tolérances sont très serrées. »

Pour répondre à ces exigences, Loop Technology associe la rigidité et la précision de ses robots FANUC à des technologies de pointe, notamment le guidage par vision et la photogrammétrie.

«Nous visons désormais une tolérance de ±1 mm, même sur les grandes structures », précise-t-il.

Les gains de productivité sont également significatifs.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

« Les équipementiers aérospatiaux se concentrent sur les avions monocouloirs de nouvelle génération, avec pour objectif de fabriquer entre 80 et 100 appareils par mois », révèle Reece. « Cela représente une quantité considérable de fibre de carbone qui doit être placée dans un moule très rapidement. FibreLINE change la donne à cet égard grâce aux cadences de dépôt que nous pouvons atteindre. Avec l’aide des robots FANUC, nous sommes capables de produire à une cadence qui pourrait sans doute remplacer entre cinq et dix machines traditionnelles. »

Laissez-vous inspirer

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Construction de machines spéciales

Une collaboration sans heurts garantit un résultat optimal

HAGE Sondermaschinenbau s'est fixé pour objectif de développer une machine automatisée de soudage par friction-malaxage destinée aux bacs de batterie des véhicules électriques, nécessitant des capacités multibroches et multiaxes. L'entreprise s'est associée à FANUC, qui lui a fourni la CNC 30𝑖-B Plus et le robot à six axes M-900𝑖B/330L, ainsi qu'un soutien complet. Grâce à la technologie et à l’assistance de FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a mis au point ce système de soudage de pointe en 10 mois. Les premiers systèmes sont désormais opérationnels sur le site du client.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation industrielle, présentées à travers des études de cas détaillées et conçues pour optimiser et rationaliser tout processus de fabrication.