Quand le « jaune » passe au vert

FANUC se penche sérieusement sur les robots de collaboration

FANUC est très fier de présenter son nouveau modèle CR-35iA, un robot de collaboration qui, avec sa charge de 35 kg, dépasse tout ce qui se fait actuellement sur le marché et établit une nouvelle référence.

Les robots de collaboration ne peuvent plus être considérés comme des utilitaires légers. La charge de 35 kg du CR-35iA lui permet d'exécuter les opérations de production industrielle à cadence élevée.  Un des deux premiers robots à arriver en Allemagne sera directement mis à l'essai chez un constructeur automobile, où il remplacera immédiatement un “poste de travail rouge” dans une application concrète.

La charge de 35 kg du nouveau robot est une véritable bénédiction. Tout comme aux premiers jours des robots industriels, il exécute les tâches difficiles et impopulaires.  Et ce qu'il préfère avant tout, ce sont les tâches et les environnements de routine pénibles et défavorables à l'ergonomie.  Cependant, il ne sera plus isolé par une cage.  Les humains pourront désormais interagir avec lui et associer leurs capacités cognitives et sensorielles, ce qui leur permettra de réaliser chacun leur travail de la façon la plus agréable qui soit.

Le nouveau robot est bien entendu doté de tous les dispositifs de sécurité jusqu'ici présents sur les équipements standard de tous les robots FANUC.  Les zones ayant des zones de sécurité différentes (DCS) dans l'espace de travail du robot peuvent être définis et utilisés activement.  Le robot reste totalement fonctionnel.  Les humaines gardent le contrôle complet sur le fonctionnement du robot.

Avec un grand nombre d'options standard matérielles et logicielles sur les robots conventionnels FANUC, de nouvelles perspectives d'utilisation sont offertes.  Par exemple, iRVision, le système de vision intégrale FANUC peut être aisément employé en mode 2D/3D.  Son logiciel de simulation ROBOGUIDE qui permet au robot d'évaluer ou d'exécuter des tâches, peut aussi être facilement utilisé avec le CR-35iA.  Étant donné que la programmation se base sur l'interface utilisateur standard, l'opérateur n'a pas besoin de suivre une nouvelle formation.

Il existe deux types de scénarios pour lesquels le CR-35iA représente le choix idéal.  Le premier implique un travail automatique et indépendant, ainsi qu'un lieu de travail supervisé par un opérateur humain pour assurer un maximum de sécurité.  Le second, digne d'intérêt, est la possibilité d'avoir deux postes de travail robotiques proches l'un de l'autre.  Les robots de collaboration, comme le CR-35iA de FANUC, ont été développés pour Les applications impliquant des collaborations étroites avec les humains.  Par exemple, sur un poste de travail de collaboration robot-humain, le robot peut exécuter les opérations de levage et manipuler les pièces ou les modules lourds.  Les collaborations robot-humain sur les postes de montage sont également possibles.

 

De nouveaux domaines d'applications sont également attendus :

FANUC a testé les caractéristiques des robots de collaboration sur une version avec une charge de 3 kg. Cette version a été présentée au salon “Jimtof” au Japon et au salon IMTS à Chicago.  La fonction la plus intéressante est “l'Arrêt contact”.  Le “Revêtement souple” sur le bras du robot est conforme aux normes de sécurité préconisées dans la norme ISO 10218-1, catégorie 3, également vérifié par TÜV.  Une autre fonction importante est l'option “Pousser pour se dégager,” avec laquelle le robot peut être poussé dans n'importe quelle direction par un opérateur humain.

Autre point important dans la précision recherchée par FANUC avec le développement du CR-35iA, son choix de couleurs.  Les recherches ont prouvé que la couleur choisie pour le “revêtement souple” du bras du robot est particulièrement agréable pour les opérateurs - ce qui prouve à quel point l'ingénierie et le design industriel sont complémentaires.

Les nouveaux robots peuvent également correspondre à de nouveaux domaines d'application.  Peu importe le nombre de mécanismes de manutention entièrement manipulés par l'homme, le remplacement de ces mécanismes sur un CR-35iA permettra de passer à l'automatisation à un moindre coût.  L'industrie automobile montre la voie en prouvant son intérêt pour les robots de collaboration.  Les postes de fabrication et de montage des moteurs sont des secteurs clés favorisant leur utilisation.  L'expérience le prouve... les opportunités de marketing existent dans les secteurs de chargement et déchargement de machines-outils, ainsi que sur les postes d'emballage où les robots peuvent exécuter les tâches de manipulation et les opérateurs humains les tâches d'inspection, les essais ou l'expédition.