Expertise en découpe et soudage

FANUC reste en tête à Düsseldorf avec ses robots et ses lasers à fibre

Echternach – FANUC apporte sa grande expérience et sa technologie tournée vers l’avenir à « Schweißen & Schneiden » [Soudage et découpe] à Düsseldorf 2017 (Hall 13, Stand B31). La sélection de cellules robotiques pour différentes applications de soudage, la présentation de combinaisons de lasers à fibre et de robots ainsi que le pack pédagogique soudage démontrent un souci pratique et une grande expertise technologique.

FANUC présente pour la première fois au salon professionnel de Düsseldorf un système de soudage laser développé en collaboration avec FFT, qui emploie un laser à fibre FANUC FF 6000i-A d’une puissance de 6 kW. Pendant qu’un robot laser FANUC R-2000iC/165F soude une maquette de composant automobile, un robot M-20iA/35M introduit les pièces, chargeant et déchargeant la cabine. Grâce à l’étude conceptuelle de la cellule laser, FANUC a pu élargir sa gamme d’applications dans le domaine de la découpe à celui en constante évolution du soudage laser, notamment dans l’industrie automobile. Le laser à fibre utilisé est actuellement le plus puissant proposé par FANUC. Cette série de lasers est présentée en incréments de kW, la plus petite source de faisceau faisant 1 kW. Ils fonctionnent à une longueur d’onde de 1 064 µm.

FANUC présente le nouveau robot de soudage ARC Mate 100iD dans une cellule de soudage compacte qui comporte un positionneur 2 axes de 500 kg et le nouveau capteur laser Servo-Robot FujiCam qui peut effectuer le suivi des joints de soudure et leur inspection après soudage. La nouvelle configuration robotique entièrement intégrée élimine toute interférence avec les équipements ou installations périphériques, pour une grande tranquillité d’esprit dans la programmation hors ligne et dans l’amélioration de la capacité de service en réduisant la charge de câblage externe.

Dans une autre cellule, FANUC présente une combinaison de technologie laser et DualArm : Deux robots M-710iC/50 travaillent ensemble sur une découpe de tube en trois dimensions. Dans ce processus, un robot maintient le tube pendant que l’autre robot équipé d’une tête de coupe Precitec effectue la découpe. La combinaison de robot/laser et d'un système de commande et du package d’automatisation complet permet à FANUC de mettre en valeur son expertise dans l’esprit de la philosophie de la société, « One FANUC ». Comme FANUC développe et produit lui-même les lasers à fibre et les lasers CO2, l’utilisateur peut sélectionner auprès d’un seul fournisseur le laser adapté et des packages d'applications intégrés pour trouver la solution la mieux adaptée à ses tâches.

L’intégrateur de systèmes H. Euen de Berlin ne passera pas inaperçu à Essen avec sa cellule au stand FANUC. Il s'agit d'une cellule sans bride pour pièce (« soudure sans gabarit »). Ce robot R-2000iC offrant une charge admissible de 165 kg manipule la pièce pendant qu’un ARC Mate 100iC/12 la soude. Ce soudage flexible utilise du matériel de soudage Lorch et est présenté sur le châssis d’un E-Cart. Les visiteurs peuvent inspecter la cellule de soudage et le véhicule fini. 

La cellule de soudage MIG DualArm intéressera certainement tout particulièrement les clients qui soudent des pièces ou ensembles longs tels que les tuyaux d’échappement. En plus des deux robots, un positionneur H est contrôlé au sein du même système robotique. La démonstration de soudage est faite par deux robots ARC Mate 100iC/8L utilisant des équipements de soudage Fronius.

FANUC présente les nouvelles possibilités offertes pour la soudure par points avec une cellule R-1000iA/80F avancée. Ce robot a une charge admissible de 80 kg et un rayon d'action maximal de 2 230 mm. Il est le plus rapide de sa catégorie. Ce robot est présenté dans une application de soudage par points avec un pistolet léger et très rapide nommé « SpeedGun 10K » développé par l'intégrateur de systèmes LEWA Attendorn.

Le « Förster Welding Kart » est présenté pour la première fois à « Schweißen & Schneiden ». Ce chariot a été développé par le spécialiste en soudure et intégrateur de systèmes Förster Welding Systems, Hohenstein-Ernstthal, en collaboration avec FANUC. Ce chariot est une table mobile entièrement équipée pour la pédagogie, destinée à la formation commerciale ou aux étudiants.

À propos de FANUC
FANUC Corporation est l’un des principaux fabricants mondiaux d’automatisation d’usine pour les systèmes de contrôle CNC, les robots et les machines de production (ROBODRILL, ROBOCUT et ROBOSHOT). Depuis 1956, FANUC est le pionnier du développement des systèmes à contrôle numérique dans l’industrie de l’automatisation. Avec plus de 257 filiales FANUC dans le monde et plus de 6 500 employés, FANUC offre un vaste réseau de distribution, soutien technique, recherche et développement, logistique et service client. 

 

Vous trouverez un complément d’information sur 
Impression gratuite, copie demandée  
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.

Tél. : +49 (0)7158 1282-0
E-mail : marketing@fanuc.eu

Bernhard Foitzik
Bureau éditorial
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tél. : +49 (0) 6321 3995528