Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Müşterilerin daha da yüksek düzeyde esneklik talepleri doğrultusunda, fason kaynak uzmanı Bonvicini Carpenteria, zorlu üretim meydan okumalarını çözmek için otomasyonu kullanma konusundaki uzun mirasını geliştirmek istedi. Şirket, yeni endüstri̇yel robot teknolojisine yatırım yapmanın yanı sıra ilk işbirlikçi robotunu (cobot) da tanıtmak istiyordu. Yeni FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L ark kaynağı robotlarının yanı sıra şirket, önde gelen sistem entegratörü Tecnorobot tarafından sağlanan hücre tabanlı bir sistemin parçası olarak şemsiye boruları kaynaklayan ilk işbirlikçi robotu FANUC CRX-10𝑖A/L'nin avantajlarından yararlanıyor.

 

Sonuç

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

İtalya'nın Verona kenti yakınlarındaki 2200 m2'lik tesislerinde faaliyet gösteren Bonvicini Carpenteria 1998 yılında ticarete başlamıştır. Bugün 15 kişiyi istihdam eden aile şirketi, MIG, MAG ve TIG süreçleri de dahil olmak üzere özellikle kaynak alanına odaklanarak fason üretim konusunda uzmanlaşmıştır. Bonvicini Carpenteria, en son üretim teknolojilerine sürekli yatırım yaparak müşterileri arasında mükemmel bir itibar kazanmasına yardımcı olan güçlü bir girişimcilik dürtüsüne sahiptir.

BONVICINI CARPENTERIA S.R.L. HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX Üretim Esnekliğini Artırıyor

İnovasyon ve otomasyona yatırım yapma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Bonvicini Carpenteria, ilk FANUC endüstri̇yel robotunu 2001 yılında satın aldı. Bu çalışkan robot, 60.000 saatten fazla kaynak işlemi gerçekleştirerek hala hizmet vermektedir. Ancak son yıllarda şirket, müşteri taleplerinde bir değişiklik olduğunu fark etti. "Siparişimizin ardından, Tecnorobot tarafından sağlanan entegre çözümün bir parçası olarak gelmesi sadece bir ay sürdü."

1993'teki kuruluşundan bu yana Tecnorobot, 2200'den fazla robot kurdu. Başından beri FANUC ile çalışan robotların büyük bir kısmı, Bonvicini Carpenteria'da olduğu gibi kesme ve kaynak uygulamalarında aktiftir.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Bonvicini, "Uygulama ilk başta sadece bir destek tablasına dayanıyordu, ancak kısa süre sonra müşteri gereksinimleri doğrultusunda daha büyük parçaların kaynaklanması için ikinci bir tabla ekledik" diyor.

Sürükle ve bırak işlevselliği ile CRX-10𝑖A/L'yi programlamak her operatör için kolaydır ve robotun manuel yönlendirme yetenekleri ve basit tablet arayüzü ile daha da desteklenir.

 

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.
Referans alıntısı

Alessandro Bonvicini

Şef ve Üretim Sorumlusu

"Daha büyük üretim partileri üretmemiz gerektiğinde, geleneksel FANUC kaynak robotlarımıza güveniyoruz," diye ekliyor Bonvicini. Bugün, bir ARC Mate robotunu bir ray üzerine monte eden bir hücremiz var. Dört hat içi istasyondan oluşuyor ve dört farklı ürün türü üretmemizi sağlıyor." "Günümüz pazarı giderek daha fazla esneklik ve ürün kalitesi sunmamızı gerektiriyor, bu nedenle misyonumuz otomasyona ve FANUC ürünlerinin kurulumuna devam etmektir."

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

İlham Alın

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Güçlerin Birleşmesi: FANUC Cobot, AS Adhesive Solutions için Optimum Çözüm

Otomasyon sadece yüksek hacimli uygulamalar için değildir. Yapıştırıcı endüstrisinin uzman danışmanı ve ortağı olan AS Adhesive Solutions, küçük miktarlarda üretim yapan birçok KOBİ'nin tam veya kısmi otomasyonlu süreçlerden faydalanabileceğini kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda, işbirlikçi robotlar (cobot) genellikle en uygun çözümü sunar.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sergilenen ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.