Skip to main content
FAMAR

FANUC Cobot, Dikey Torna İşlemlerine Esneklik Getiriyor

İtalyan dikey torna üreticisi Famar, FANUC işbirlikçi robotu (cobot) ile çalışan bir kutu toplama sistemini, yakın zamanda geliştirdiği Ciao 6 makinesine entegre etti. Sistem, makinenin konveyörüne ve konveyörden taşıma kutularına parçaların tanınmasını, toplanmasını ve taşınmasını kolaylaştırarak, uygulamanın esnek olmasını ve farklı bileşenlere uyarlanabilmesini sağlıyor.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Dikey tornalama olgun bir süreç olmasına rağmen, bu makinelerin üreticileri teknolojiyi geliştirmek için sürekli olarak yeni yollar aramaktadır. Örneğin, İtalyan dikey torna üreticisi Famar, yeni Ciao 6 dikey torna makinesi için özel olarak geliştirilmiş bir otomasyon sistemi ile daha fazla esneklik sağlamak istiyordu. Bu fikrin başarısı, bir işbirlikçi robot (cobot) içeren özel bir kutu toplama çözümünün tasarımına bağlıydı. 25 yılı aşkın süredir FANUC CNC sistemleri kullanıcısı olan Famar, tavsiye almak için küresel otomasyon uzmanına başvurdu.

Çözüm

FANUC, CRX-10𝑖A cobotunu önerdi. Sadece 39 kg ağırlığındaki CRX-10𝑖A, çevikliği sayesinde ön tarafta bulunan bir kutu içinden bir parçayı almak ve tek bir akıcı hareketle arkadaki konveyöre yerleştirmek için son derece işlevsel bir alt çevirme hareketi gerçekleştirebilir. Famar, yeni Ciao 6 dikey torna tezgahına FANUC 0𝑖-TF CNC sistemini de entegre etmiştir.

Sonuç

FANUC CRX-10𝑖A cobotunu kullanarak Famar, dikey tornalama sürecine esnek otomasyonu başarıyla entegre etmiştir. Buna ek olarak, torna tezgahları için FANUC 0𝑖-TF CNC, kanıtlanmış güvenilirlik ve rekabetçi bir fiyat-performans oranı sunar. Muhtemelen en önemlisi, FANUC, makinelerinin %80'ini ihraç eden Famar'a, Famar'ın bulunmadığı ülkelerde bile dünya çapında güvenilir servis ve destek sağlar.

Famar Hakkında

Famar, otomotiv endüstrisi ve kamyon, traktör ve hafriyat makineleri gibi tamamlayıcı sektörler için dikey torna tezgahları üretmektedir. 1973 yılında kurulan şirketin 27.000 m²'lik teknolojik olarak gelişmiş üretim tesisi, İtalya'nın Torino kentine yakın, heybetli Sacra di San Michele'nin gölgesinde, Pirchiriano Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Famar, dünya çapındaki müşterileri için toplamda 6000'den fazla makine üretmiştir. Yaklaşık 210 çalışanı bulunan şirket, yıllık cirosu 70 milyon avro civarındadır.

Famar HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
FAMAR success story

FANUC, Famar'ın Dikey Torna Tezgahlarına Yeni Bir Boyut Kazandırmasına Yardımcı Oluyor

Fausto Marinello, otomotiv sektörü için dikey torna tezgahları üreten uzun ve başarılı bir geçmişe sahip Famar Srl şirketinin CEO'sudur. Famar, en son makinesi için, sürece esnek otomasyon getirerek dikey torna tezgahı işlemlerine yeni bir soluk getirmek istedi.

Bu konsepti hayata geçirmek için şirket, çapı 260 mm'ye kadar parçaları döndürebilen Ciao 6 için özel bir kutu toplama sistemi geliştirmeye başladı. Famar, kutu toplama sisteminin kalbine, dikey tornalama dünyasında gerçek bir yenilik sağlayan FANUC CRX-10𝑖A işbirlikçi robotu (cobot) seçti.

FAMAR success story

Son kullanıcılarımız, FANUC kontrol sistemlerinin basitliğini ve hızlı makine başlatma desteğini takdir ediyor. Müşterilerimizin çoğu zaten FANUC ailesinden kontrol sistemlerine sahip olduğundan, bu teknolojiye alışkındır.

Referans alıntısı

Maruo Martin

Famar Teknik Direktörü

Ciao 6, yüksek performans, otomasyon ve kararlılığı tek bir çözümde birleştirir. Son kullanıcılara, otomotiv sektöründe giderek daha önemli hale gelen üretkenlik ve esneklik arasında Famar'ın optimum dengesini sunar. FANUC cobotunun benimsenmesi, makine operatörlerinin koruyucu bariyerler olmadan CRX-10𝑖A ile birlikte çalışmasına olanak tanıyarak pazarda farklılaşma sağlar.

Famar, FANUC cobotu programlama kolaylığı nedeniyle seçti. CRX-10𝑖A, bileşenleri tanır, alır ve taşıma kutusu ile makinenin konveyörü arasında taşır, böylece uygulama farklı parçalara uyarlanabilir.

Yeni makinenin FANUC teknolojisiyle ilişkisi CRX-10𝑖A ile sınırlı değildir. Şirketin CEO'su Fausto Marinello şöyle açıklıyor: “Modern ve esnek Ciao 6, önceki modellerden geliştirildi. Makine artık bu esnek, hızlı ve yalın dikey torna tezgahını desteklemek için bir FANUC CNC'ye sahip. CNC, güvenilirlik, üretkenlik ve hassasiyet açısından müşteri memnuniyeti sağlıyor.”

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Famar Teknik Direktörü Mauro Martin şunları ekliyor: “25 yılı aşkın bir süredir FANUC CNC'leri kullanıyoruz. Ciao 6 için, torna tezgahları için standart bir CNC olan ve gerçekten iyi bir fiyat-performans oranı sunan FANUC 0𝑖-TF'yi tercih ettik. Ayrıca, FANUC, insan-makine arayüzünü [HMI] özelleştirmemize olanak tanıyan açık bir sisteme sahiptir."

Famar ve müşterileri, FANUC'un sunduğu küresel destek hizmetini de çok takdir ediyor. Şirket, makinelerinin yaklaşık %80'ini ihraç ediyor.

Martin, “Teknoloji mükemmel bir güvenilirlik sergiliyor, ancak nadiren meydana gelen arıza durumlarında FANUC bize küresel bir hizmet garantisi veriyor” diyor. “Özellikle faaliyet göstermediğimiz ülkelerde FANUC'un desteğine güvenebilmek çok büyük bir avantaj.”

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.