Skip to main content
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Viskiplast fabrique la plupart de ses pièces en plastique en petits volumes, généralement des milliers ou des dizaines de milliers. L'entreprise souhaitait donc s'approvisionner en machine de moulage par injection capable de faciliter cinq ou six changements rapides d'outils par jour. L'efficacité énergétique figurait également en bonne place sur la liste des caractéristiques souhaitées.

Solution

Impressionné par ses caractéristiques avancées et son efficacité énergétique, Viskiplast a opté pour une machine de moulage par injection FANUC ROBOSHOT entièrement électrique 𝛼-S100𝑖A.

Résultat

Viskiplast a réalisé sa propre analyse sur l'efficacité énergétique de son ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A, concluant qu'il offre une réduction de 70 % de la consommation d'énergie par rapport à une machine hydraulique. La société souligne également un certain nombre de caractéristiques avancées de ROBOSHOT comme étant particulièrement bénéfiques, notamment le réglage automatique de la force de serrage et la protection intégrée du moule et de l'éjecteur. Impressionnée, Viskiplast a rapidement passé commande d'une deuxième machine ROBOSHOT.

Viskiplast

Fondée en 1987, Viskiplast est une entreprise familiale de deuxième génération spécialisée dans le moulage par injection de matières plastiques. Située à Ráckeve, à une trentaine de kilomètres au sud de Budapest, en Hongrie, Viskiplast affirme disposer d'outils de production et de machines de moulage par injection entièrement électriques qui permettent la fabrication de composants en plastique la plus moderne et la plus économique qui soit. Grâce à ses connaissances approfondies et à son développement continu, Viskiplast s'efforce de fournir à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix, renforçant ainsi son avantage concurrentiel. En outre, l'entreprise soutient son personnel professionnel hautement qualifié par une formation et un développement continus.

EN SAVOIR PLUS SUR Viskiplast
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast se réjouit de la performance "électrique" de ROBOSHOT

Viskiplast fabrique la plupart de ses produits en petits volumes, avec des tailles de lots typiques de plusieurs milliers ou dizaines de milliers.

L'entreprise est également active dans le domaine de l'emballage.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Devis de témoignages

Csaba Viski

Directeur général

 

Au printemps 2019, Viskiplast a été invitée à assister à une démonstration de machine dans une entreprise voisine, où elle a pu évaluer un certain nombre de modèles de FANUC ROBOSHOT. La délégation de Viskiplast a décidé sur place qu'il s'agissait du type de machine requis, passant rapidement commande d'un modèle 𝛼-S100𝑖A. Un certain nombre de caractéristiques de la machine ont influencé la décision d'achat.

"Pour commencer, la consommation électrique est nettement inférieure à celle des machines de moulage par injection d'autres fabricants", explique Viski. "Nous l'avons confirmé depuis par notre propre analyse : nous avons enregistré des économies de 70 % par rapport aux machines hydrauliques. De plus, les fonctions avancées du FANUC ROBOSHOT, que nous n'avons pas encore rencontrées sur d'autres machines, fonctionnent très bien. Le réglage automatique de la force de serrage, par exemple, permet d'économiser de l'énergie et de réduire les contraintes sur le moule.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

 

Viski apprécie également la protection du moule et de l'éjecteur intégrée au ROBOSHOT : "D'après notre expérience, les dommages ou les ruptures de moules ne peuvent pas se produire avec ce type de machine".

Il y a quelques semaines, Viskiplast a reçu une demande pour un nouveau produit requis dans un délai très court.

" En raison de notre satisfaction existante avec FANUC, il n'y avait pas de question à se poser sur le choix à faire ", rapporte Viski. " FANUC a répondu très rapidement à nos besoins et nous a proposé plusieurs options à étudier. Nous avons dûment commandé notre prochaine machine ROBOSHOT et elle arrivera dans 3 à 4 semaines."

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.