Skip to main content
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Alors que la pandémie de Covid-19 s'installait, Lemoine Holland avait besoin d'un moyen ultra-rapide de produire des masques pour aider à contrôler le virus. Plusieurs robots FANUC, notamment des robots industriels, miniatures et SCARA, ont été installés chez Lemoine Holland, ce qui a permis à l'entreprise d'automatiser efficacement ses processus de fabrication. Pour assurer une installation et une mise en service rapides, Simple Robotic Automation et Alpha Robotica ont respectivement assuré l'intégration du système et la programmation des robots.

Résultat

Avec l'aide des robots FANUC et des experts en applications, Lemoine Holland a pu réaliser une ligne de production de masques faciaux entièrement automatisée en seulement un mois. La ligne fonctionne à une vitesse de 60 masques par minute sans aucune intervention humaine.

Alpha Robotica

Alpha Robotica est née du premier intégrateur de robots FANUC dans la région du Benelux. Après avoir accumulé plus de 10 ans d'expérience, l'entreprise s'est lancée en 2001, devenant rapidement un expert respecté dans la programmation de robots industriels, tant pour les utilisateurs finaux que pour les intégrateurs de systèmes. Grâce à sa grande expertise, Alpha Robotica peut gérer toutes les versions et applications logicielles, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Les spécialistes de l'entreprise travaillent avec des intégrateurs de premier plan et peuvent facilement apporter des ajustements aux systèmes existants ou préparer des logiciels pour d'autres programmeurs.

EN SAVOIR PLUS SUR Alpha Robotica
Success Story AlphaRobotica pictures and media

Robots FANUC : Une bouffée d'air frais

Avec le début de la pandémie de Covid-19, Lemoine Holland voulait installer une ligne de production automatisée de masques faciaux en un temps record. En s'appuyant sur les solutions et les capacités de FANUC (fabricant de robots), Simple Robotic Automation (fournisseur de solutions personnalisées en matière d'automatisation industrielle, de robotique et de mouvement) et Alpha Robotica (spécialiste de la programmation de robots), l'entreprise a pu mettre en place une ligne de production de masques faciaux entièrement automatisée en un mois seulement.

La pandémie de Covid-19 a contraint Lemoine Holland à mettre en place une ligne de production de masques faciaux entièrement automatisée en deux temps trois mouvements.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

La première opération est la production/assemblage de masques. Au bout de cette ligne se trouve un robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, qui décharge et empile les masques terminés à une vitesse de 1 par seconde. Ici, une caméra de vision effectue un contrôle de qualité.

Les masques empilés sont acheminés via un convoyeur vers un robot FANUC R-2000𝑖B/210F, qui transfère toutes les piles vers deux machines d'emballage. Pour ce faire, il soulève une section entière du convoyeur modulaire avant de l'orienter et de la placer en conséquence.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

 

A la fin de chaque machine d'emballage, qui insère les masques empilés dans des emballages plastiques scellés, un mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D met en boîte deux emballages simultanément. Enfin, un autre robot FANUC R-2000𝑖B/210F palettise les boîtes prêtes à être expédiées.

Outre la performance fiable et efficace des robots FANUC, la clé du succès de ce projet a été l'implication précoce de partenaires technologiques experts, Simple Robotic Automation et Alpha Robotica. Pour chaque projet, Alpha Robotica adopte une approche pragmatique et orientée vers les objectifs, se caractérisant par une implication au stade de l'ingénierie/concept. De cette manière, Alpha Robotica se concentre sur l'établissement d'une relation solide et mutuellement précieuse.

Le processus de production de masques faciaux chez Lemoine Holland se caractérise par une automatisation complète, éliminant le besoin de main-d'œuvre humaine et fournissant une solution très rentable et fiable. Ce résultat était très attendu lors d'une urgence sanitaire de grande ampleur et continue aujourd'hui à fournir une source sûre de masques faciaux, la demande restant élevée.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.