Skip to main content
Wiesheu

FANUC soulage la chaleur des boulangeries en magasin

Avec le système basé sur le cobot de FANUC, les boulangeries en magasin peuvent élever leur productivité de manière sûre et fiable. Le système automatisé est un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans les applications de manutention de produits répétitifs.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Des tâches aux résultats

 

Tâche

 

Les boulangeries en magasin sont populaires dans le monde entier, mais comment est-il possible de faire passer la productivité au niveau supérieur sans compromettre l'intégrité des produits de boulangerie ou la sécurité des travailleurs ?

Solution

Un robot collaboratif (cobot) de la gamme CRX de FANUC fonctionne à l'unisson avec un système de vision 3D de FANUC et des préhenseurs fabriqués additivement pour aider à automatiser les opérations de boulangerie en magasin. L'intégrateur de systèmes ASA Automation, avec la collaboration de FANUC et du spécialiste de l'impression 3D LMD, a développé la solution pour WIESHEU, un leader du marché des fours et des solutions de boulangerie en magasin associées.

Résultat

Avec le système basé sur le cobot de FANUC, les boulangeries en magasin peuvent élever leur productivité de manière sûre et fiable. Par exemple, le système prélève des baguettes au hasard dans une caisse et les place proprement et uniformément sur des plaques de cuisson. Après la cuisson, le cobot transfère également les baguettes sur les étagères destinées aux clients, prêtes à être achetées.

Les boulangeries en magasin peuvent augmenter leur productivité de manière sûre et fiable.

Wiesheu

En se tournant vers l'intégrateur de systèmes ASA Automation, qui a lui-même engagé le soutien de FANUC et du spécialiste de la fabrication additive LMD (pour les préhenseurs), l'équipe du projet a pris forme. Basée à Grossbottwar, à environ 30 km au nord de Stuttgart, en Allemagne, la société WIESHEU GmbH a commencé à construire des fours il y a 50 ans. Depuis la fin des années 1990, l'entreprise s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de fours innovants pour magasins qui produisent des produits de boulangerie de haute qualité dans une enveloppe dimensionnelle compacte, devenant ainsi le leader du marché dans ce segment.

EN SAVOIR PLUS SUR WIESHEU
Test Description

L'innovation est au cœur des solutions WIESHEU

"Nous avions déjà réussi à automatiser partiellement le processus de cuisson avec notre système TrayMotion, qui charge et décharge automatiquement les plateaux de produits vers et depuis le four", explique Maike Strecker, Gestion des produits, WIESHEU. " Il était clair que les prochaines étapes consisteraient à automatiser les processus précédents et suivants : chargement des plateaux de cuisson, transport des plateaux chargés vers le système d'enfournement TrayMotion et transfert des produits de boulangerie finis sur les étagères orientées vers le client et prêtes à être achetées. "

En se tournant vers l'intégrateur de systèmes ASA Automation, qui a lui-même engagé le soutien de FANUC et du spécialiste de la fabrication additive LMD (pour les préhenseurs), l'équipe du projet a pris forme.

Test Description

 

Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH, déclare : " Il était évident que nous utiliserions FANUC parce que la gamme CRX cobot a une interface utilisateur très facile. Au départ, l'industrie de la boulangerie était réticente à l'idée de travailler avec des robots en raison de leur complexité perçue, mais FANUC a fait beaucoup pour surmonter ce malentendu. "

Les cobots CRX de FANUC conviennent parfaitement aux applications de boulangerie car ils répondent aux exigences élevées du secteur. Dans ce cas, un cobot CRX-10𝑖A/L à 6 axes offrant une charge utile de 10 kg travaille sans gardien en étroite collaboration avec les travailleurs humains. Un système de vision intelligent FANUC 𝑖RVision et un capteur de vision 3DV/600 permettent au cobot CRX de détecter des produits de boulangerie positionnés de manière aléatoire dans une caisse et de les saisir. Le système transmet numériquement les informations à la commande du cobot. À l'aide d'une pince spécifique au produit et imprimée en 3D, le cobot ramasse soigneusement les marchandises et remplit le plateau prévu en nombre correct, en espaçant chaque article en conséquence pour assurer une cuisson homogène. La pince saisit délicatement mais sûrement chaque produit cuit sans en compromettre l'intégrité, une condition essentielle pour les boulangeries en magasin. Un système de préhension à changement automatique facilite la flexibilité du système pour s'adapter à différents produits.

Le système automatisé constitue un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans les applications de manipulation de produits répétitifs.

"Nous avons ici une solution automatisée pour la manipulation de produits de boulangerie, où nous considérons le cobot comme un coup de main", explique Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH. " Le CRX est idéal pour ce type d'applications, notamment pour les boulangeries. "

En tirant parti des cobots de la gamme CRX de FANUC, l'interaction harmonieuse entre l'employé de boulangerie et la machine devient évidente. Sans aucun dispositif de protection ni danger pour l'employé (conformément aux normes de sécurité ISO 10218-1), l'humain et le cobot travaillent " main dans la main ".

 

Test Description
Devis de témoignages

Maike Strecker

Gestion des produits, Wiesheu

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.