Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Aus Alt macht Neu – mit leistungsstarken FANUC Steuerungen

GSN Schleiftechnik ist auf die Überholung von Rundschleifmaschinen spezialisiert und verwandelt ältere Anlagen in leistungsstarke Produktionsmittel. Durch den Austausch veralteter Elektronik und Antriebssysteme durch moderne FANUC CNC-Technologie bietet GSN seinen Kunden eine kostengünstige Alternative zum Kauf neuer Maschinen, wobei die gewohnten Werkzeuge und Ausrüstungen weiterverwendet werden können.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Wichtige Erkenntnisse – vom Auftrag zum Ergebnis

AUFGABE

Im Rahmen seiner täglichen Maschinenüberholungen und -Nachrüstungen benötigt GSN eine zuverlässige CNC-Plattform, mit der ältere Schleifmaschinen auf den neuesten Leistungsstand gebracht werden können. Die Steuerungstechnik muss Präzision und Prozessstabilität gewährleisten und gleichzeitig langfristige Zuverlässigkeit bieten – gestützt durch einen unkomplizierten Zugang zu Ersatzteilen und einen starken technischen Support.

LÖSUNG

Für die umfassende Maschinenüberholung – einschließlich des Austauschs veralteter Elektronik, Antriebe und Schaltschränke – setzt GSN auf CNC-Systeme von FANUC CNC. Modernste FANUC CNC-Einheiten bilden die Steuerungsarchitektur, während proprietäre Schnittstellen bedienerfreundliche, speziell auf Schleifanwendungen zugeschnittene Funktionen bieten.

ERGEBNIS

Durch die Kombination von umfassendem Schleif-Know-how mit der FANUC CNC-Technologie versetzt GSN gebrauchte Maschinen in einen Zustand, der mit dem von Neugeräten vergleichbar ist. Kunden profitieren von moderner Leistung und Zuverlässigkeit, während sie gleichzeitig mit der Maschine vertraut bleiben und die deutlich höheren Kosten für die Anschaffung neuer Schleifmaschinen vermeiden. Die hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen von FANUC und der reaktionsschnelle technische Support sorgen zudem für Sicherheit während der gesamten Lebensdauer der Maschine.

ÜBER GSN Schleiftechnik:

Die GSN Schleiftechnik GmbH hat ihren Sitz in Stödtlen, Deutschland, und beschäftigt rund 105 Mitarbeiter in vier Produktionshallen, drei Lagerhallen und einem Verwaltungsgebäude. Das 1996 von Leo Rief gegründete Unternehmen ist auf die Überholung und Modernisierung von Rundschleifmaschinen spezialisiert. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der Schleiftechnik bietet GSN komplette Nachrüstungen an, von der Planung und Umsetzung bis hin zur Endabnahme und Übergabe. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Maschinenleistung und bietet gleichzeitig eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zum Neukauf.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

FANUC CNC-Steuerungen verleihen abgenutzten Schleifmaschinen neues Leben

Für Hersteller, die Schleifmaschinen betreiben, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, ist ein Neukauf oft nicht die attraktivste Option. GSN Schleiftechnik bietet eine Alternative: eine umfassende Maschinenüberholung, bei der das bewährte mechanische Fundament der bestehenden Schleifmaschine mit modernster CNC-Technologie und Antriebssystemen kombiniert wird.

„Wir modernisieren Schleifmaschinen entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen“, erklärt Daniel Rief, Geschäftsführer von GSN Schleiftechnik. „Das hat viele Vorteile. Die Kunden bleiben mit ihren Maschinen vertraut und können ihre vorhandenen Werkzeuge und Hilfsmittel weiterverwenden. Außerdem sparen sie bis zu 50 % der Kosten.“

Der Ansatz von GSN kann weit über eine einfache Modernisierung der Steuerung hinausgehen. Bei einer typischen Premium-Überholung wird praktisch jedes Element der Maschine ausgetauscht. 

„Nur das Gusseisenbett bleibt erhalten und bildet die Grundlage für die Nachrüstung“, sagt Rief. „Am Ende handelt es sich praktisch um eine neue Maschine. In der Regel entfernen wir die gesamte Elektronik und ersetzen das gesamte Antriebssystem durch FANUC Komponenten, unabhängig von der Marke der bisherigen Steuerung.“

Für GSN geht es bei der Wahl der CNC-Technologie um mehr als nur den Austausch einer veralteten Steuerung. Zuverlässigkeit und Prozessstabilität sind grundlegende Bestandteile der Unternehmensphilosophie und tragen dazu bei, dass eine generalüberholte Maschine über Jahre hinweg zuverlässige Leistung erbringt.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik
Zitat von Testimonials

Daniel Rief

Geschäftsführer von GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

FANUC Steuerungssysteme bieten konfigurierbare Funktionen und Bildschirmanzeigen, die auf die spezifischen Anforderungen der Maschine und ihres Bedieners zugeschnitten werden können. Insbesondere machen die FANUC Benutzeroberflächen die Maschinenbedienung einfach und unkompliziert, einschließlich Funktionen für die schnelle Einrichtung und spezielle Schleifabläufe.

Das CNC-Upgrade ist Teil eines umfassenderen Modernisierungsprozesses. Je nach Maschine und Kundenanforderungen ersetzt GSN veraltete Schaltschränke, Verkabelungen und Hydraulikelemente und integriert moderne digitale Antriebe sowie integrierte Messgeräte.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Die Beziehung zwischen GSN und FANUC geht über die CNC-Hardware hinaus. Für ein Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, Maschinen in zuverlässigem Betriebszustand an die Kunden zurückzugeben, ist der Zugang zu technischem Support und Ersatzteilen ebenso wichtig.

„Wir vertrauen auf FANUC, wenn es um Zuverlässigkeit, Prozessstabilität und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen geht, die oft innerhalb von 24 Stunden geliefert werden können“, erklärt Rief. „Wir erhalten von FANUC starke Unterstützung im Vertrieb, im Service und über die Hotline, sowohl intern als auch vor Ort bei den Kunden. Alles funktioniert genau wie erwartet. Perfekt.“

Lassen Sie sich inspirieren

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA bringt CNC-Schleifmaschinen mit FANUC Nachrüstlösungen wieder auf neuwertigen Leistungsstand

Die Nachrüstung älterer Werkzeugmaschinen ist eine strategische Maßnahme, um deren Lebensdauer zu verlängern, die Leistung zu verbessern und die Produktivität langfristig zu sichern. Für ESOMA, einen Spezialisten für Nachrüstungsdienstleistungen, ermöglicht die Kombination von ingenieurtechnischem Know-how mit fortschrittlicher FANUC CNC-Technologie die Umwandlung bestehender Schleifmaschinen in moderne, hochpräzise Lösungen.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die anhand detaillierter Fallbeispiele vorgestellt werden und darauf ausgelegt sind, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.