Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, hızlı uygulanabilir ve programlanması kolay. İşbirlikçi robotlarımız, FANUC'un ünlü güvenilirliği ve 8 yıl bakım gerektirmeyen çalışma ömrü ile günümüz üreticilerinin üretim ihtiyaçlarını karşılar.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde çalışır hale getirir. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

İşbirlikçi Robot Öğrenimi

Ücretsiz İşbirlikçi Robot Eğitim videoları ile CRX Cobotlarımızla çalışmaya başlamanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebilirsiniz. Hemen kaydolun ve üretiminizi kısa sürede başlatmak için tasarlanmış kullanım kolaylığı ve basit kurulumunu gösteren çevrimiçi CRX Cobot eğitim videolarını izlemeye başlayın.

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Güçlerin Birleşmesi: FANUC Cobot, AS Adhesive Solutions için Optimum Çözüm

Otomasyon sadece yüksek hacimli uygulamalar için değildir. Yapıştırıcı endüstrisinin uzman danışmanı ve ortağı olan AS Adhesive Solutions, küçük miktarlarda üretim yapan birçok KOBİ'nin tam veya kısmi otomasyonlu süreçlerden faydalanabileceğini kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda, işbirlikçi robotlar (cobot) genellikle en uygun çözümü sunar.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

Eğitim Alanından Üretim Alanına: KUNZMANN FANUC CRX Cobot'u Benimsiyor

Alman yüksek kaliteli üniversal freze makineleri ve işleme merkezleri üreticisi BKUNZMANN Maschinenbau, hem eğitim hem de üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak için FANUC CRX işbirlikçi robotunu tanıttı. Kolay programlama, esnek entegrasyon ve güvenli insan-robot etkileşimi, sistemi otomasyona yeni başlayanlar için ideal hale getiriyor. KUNZMANN'daki CRX Cobot artık robotik yeteneklerin gösterilmesine yardımcı olurken aynı zamanda üretim hattındaki makine bakım uygulamalarını da destekliyor.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot GER4TECH'in Taşınmasına Yardımcı Oluyor

Yeni bir robot geliştirmek uzmanlık, deneyim ve genellikle belirli teknoloji alanlarında uzmanlık bilgisine sahip ortaklarla işbirliği gerektirir. Bu nedenle GER4TECH, yeni otonom mobil robotuna (AMR) gelişmiş özellikler kazandırmak için işbirlikçi robotlar konusunda bir uzmana ihtiyaç duyduğunda şirket FANUC ile iletişime geçti.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

İnsan ve Teknoloji Yakın Temas Halinde

FANUC'un Cobot CRX-10𝑖A/L modeli, en dar alanlarda bile güvenilir üretim yapmayı kolaylaştırır. Kompakt bir tasarıma sahiptir ve makine kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır.