Skip to main content
Trafime

Trafime, FANUC IIoT Platformuyla Sektörde Öncü Olmaya Devam Ediyor

İşlerin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, birçok üretici kendilerini farklı makine, otomasyon ve diğer üretim sistemlerini çalıştırırken buluyor ve bunlar genellikle birçok farklı tedarikçi tarafından sağlanıyor. Bu durum, bazı üretim tesislerinin tek bir IIoT platformu kullanarak etkili veri yönetiminin mümkün olmadığını düşünmesine neden oluyor. Ancak FANUC'un FIELD sistemi, İtalya merkezli Trafime'nin de onayladığı gibi, bu düşüncenin yanlış olduğunu kanıtlıyor.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

İtalya'nın farklı şehirlerinde bulunan üç yoğun üretim tesisinde çok sayıda makine, robot ve diğer sistemleri bulunan otomotiv parçası tedarikçisi Trafime, etkili ve özlü veri yönetimi sağlayabilecek bir IIoT platformu belirlemek ve uygulamak istiyordu.

Çözüm

FANUC takım tezgahlarına ve robotlarına yaptığı yatırımlardan memnun olan Trafime, giderek popülerliği artan, zengin özelliklere sahip, tesis içi bir IIoT sistemi olan FANUC FIELD sistemine yöneldi.

Sonuç

FIELD sistemi ile Trafime, çok çeşitli üreticilerin farklı nesillere ait birçok üretim makinesini birbirine bağlayarak tüm süreç zinciri boyunca kapsamlı veri analizi yapabilme imkanı elde etti. Yerel ve bulut ortamında daha iyi veri yönetiminin yanı sıra, şirket diğer önemli avantajlar olarak kullanımın evrenselliği, yönetim maliyetlerinde azalma ve siber güvenliğin artırılmasını gösteriyor.

Trafime

Merkezi Sicilya'da bulunan Trafime, İtalya'nın çeşitli bölgelerinde üç üretim tesisine sahiptir ve bu tesislerde %80'i otomotiv endüstrisi için olmak üzere yüksek teknolojili ürünler üretmektedir. Nitekim, Avrupa ve dünyanın geri kalanına yapılan ihracat da üretimin %80'ini oluşturmaktadır. 1967 yılında ince kesim uzmanı olarak kurulan Trafime, bugün yaklaşık 60 milyon avroluk bir ciroya sahiptir.

Trafime HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime, FANUC ile bağlantı kurdu

“İş dünyasında evrim gerekli ve hayati önem taşır. Bu nedenle birkaç yıl önce üretim döngülerimize NC'yi dahil etmeye karar verdik,” diye açıklıyor İtalya merkezli otomotiv parçası üreticisi Trafime'nin CEO'su Luca Coffa.

Bugün Trafime, yüksek performanslı ROBODRILL dik işleme merkezleri ve LR Mate 200𝑖D ve M-10𝑖A modelleri gibi çeşitli altı eksenli endüstriyel robotlar dahil olmak üzere, üretim tesislerinde çok çeşitli FANUC otomasyon çözümlerini kullanmaktadır. Bazı robotlar, ön ve arkada bulunan makinelere hizmet vermek için yedinci eksen olan lineer bir ray üzerine monte edilmiştir.

Şirketin üç yüksek otomasyonlu üretim tesisinde çok sayıda makine, robot ve diğer sistemlerin bulunması nedeniyle Trafime, verilerini etkin bir şekilde yönetmek için yüksek kapasiteli bir IIoT platformu istiyordu. Pazarı değerlendirdikten sonra şirket, FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) sistemini seçti.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Piyasayı araştırmaya başladık ve bize teknolojik yenilik, esneklik, hizmet ve ürün dayanıklılığı sunabilecek şirketi bulmaya çalıştık. Bu nedenle FANUC'u tercih ettik.

Referans alıntısı

Luca Coffa

Trafime, CEO

Trafime Üretim Müdürü Daniele Diliberto, “Seçimimizin üç nedeni vardı” diye açıklıyor. “İlk olarak veri yönetimi: FIELD sistemi sayesinde verilerimizi hem yerel olarak hem de bulutta yönetebiliyoruz. Verileri yerel olarak yönetmek, bilgilere daha hızlı erişme ve işleme avantajı sağlıyor. Farklı şehirlerde üç fabrikamız olduğu için bulut seçeneğinden yararlanıyoruz, böylece verileri daha verimli bir şekilde değiştirebiliyoruz.”

Diliberto'ya göre ikinci neden, kullanımın evrenselliği. FIELD sistemi, şirketin herhangi bir uygulamayı çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu özellik, birçok farklı makine ve tedarikçi kullanan Trafime için tek bir ortak platform kullanabilme avantajı sağlıyor.

“Üçüncü olarak, FIELD sisteminin tek platform yapısı, yönetim maliyetlerini azaltmamızı ve verileri güvenli bir şekilde taşıyabilmemizi sağlıyor,” diye açıklıyor.

FIELD sisteminin Trafime'de pratik bir uygulaması, FANUC ZDT [Zero Downtime] uygulaması ve bununla ilişkili PMA uygulamasının kullanılmasıdır.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Diliberto, “Bu uygulamalar, öngörücü bakım yapmamızı ve robotlarımızın sağlık durumunu izlememizi sağlıyor” diyor. “Örneğin, kısa süre önce belirli bir robot ekseninin durumunun kötüleştiğini belirten bir mesaj aldık. Çalışma süresinin kısaltılmasını programlayarak müdahale edebildik ve robotu üretkenliği etkilemeden tekrar çalıştırmayı başardık.”

Son olarak, siber güvenlik konusu da dikkat çekiyor. Otomotiv gibi teknolojinin sürekli geliştiği ve rekabetin yoğun olduğu bir pazarda, veri gizliliğini ve iş uzmanlığını korumak çok önemlidir.

Diliberto, “FIELD sistemini seçmemizin bir başka nedeni de, verilerimizi dışa aktarmadan ve siber saldırılara maruz bırakmadan yerel olarak yönetebilmemizdir” diyor.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.