Skip to main content
Axzion

FANUC Ark Kaynak Robotu ile Güvenli Kaynak

Robotlar kaynak işlerinin otomasyonu için idealdir. Yüksek kaliteli çalışmaları, büyük kaynak bileşenleri devreye girdiğinde daha da şaşırtıcı hale gelir.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Axzion, 10 m uzunluğa ve 5.000 kg ağırlığa kadar olan bileşenlerin kaynağı için bir portal sistemi kurmak istiyordu. Robot hem tek tel hem de tandem torç ile çalışmalı ve paket çevrimdışı programlamaya izin vermelidir.

 

Sonuç

Robot uygulaması sayesinde teslimat süreleri iyileştirildi ve manuel kaynağa kıyasla tasarruf etkisi çift haneli yüzde aralığındadır.

Axzion

İsviçre'nin Neustrelitz kentinde bulunan Axzion, kaldırma ekipmanları üreticisidir. Tutucuları ve kaldırma kirişleri ile 1.000 tondan fazla yük taşınmaktadır. Kalite olağanüstü olmak zorundadır, çünkü yüzlerce ton ağırlığındaki açık deniz rüzgar çiftliklerinin temellerinin deniz tabanına güvenli bir şekilde indirilmesi gerektiğinde ikinci bir şans yoktur.

AXIZON HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Kaldırma Ekipmanları Üretiminde Kullanılan ARC Mate Robotu

Axzion'un Neustrelitz'deki üretiminin ana odağı, büyük boyutlara sahip kaldırma ekipmanları ve taşıma kızaklarıdır. Bu tür kızaklar, örneğin kara ve açık deniz rüzgar türbinlerinin rotor kanatlarının güvenli bir şekilde taşınması için gereklidir. Tutucular, kaldırma ekipmanlarının en göz alıcı parçalarından biridir ve örneğin altı metreye kadar çapa ve 30, 40 hatta 60 metre uzunluğa sahip devasa boruları kaldırmak için kullanılır. Manuel kaynakla ilgili en iyi deneyimler EWM "forceArc" işlemi tarafından gösterildiğinden, plan bir EWM kaynak akım kaynağı kullanmaktı. Buna ek olarak, robot hem tek tel hem de tandem torçlarla çalışmalı ve sistem çevrim dışı programlama seçeneğine sahip olmalıdır.

 

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Kelepçelenen iş parçalarının da döndürülebildiği pozisyoner buna uygun olarak büyüktür. Travers ve rotasyon eksenleri servo eksenler olarak doğrudan robot kontrolörüne entegrasyon edilmiştir ve R-30𝑖B robot kontrolörü tarafından kontrol edilebilir. Kaynak mühendisi Ray Baumann, iş parçasının dönme ekseninin kontrolünü "çok zor" olarak sınıflandırıyor. Ağırlık merkezi dönme ekseninin dışında olsa bile, eksen tamamen eşit bir şekilde dönüyor, böylece kaynak robotu da işini eşit bir performansla yapabiliyor.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann: "Pozisyon dışı kaynak yapmıyoruz." Kaynak dikişlerinin neredeyse tamamı PA ve PB pozisyonlarında kaynaklanıyor. Bu amaçla robotta, portal üzerindeki bir değiştirme cihazında bulunan tek tel bir torç veya bir tandem torç kullanılır. Karşılık gelen iki torç temizleme istasyonu vardır. Tandem torçta yaklaşık saatte bir torç temizleme prosedürü gerçekleştirilir. Önceden bağlanmış iş parçasını döner tablaya yerleştirmek için kapalı bir vinç kullanılır. Farklı bağlantılar, tutucular ve sıkıştırma elemanları iş parçasını bozulma olmadan kaynak yapılabilecek şekilde tutar. Gerçekten güvenli olmak için, operatör Ronny Hahn bazen ek bir kaynak noktası yapar.

 

 

 

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture
Referans alıntısı

Ray Baumann

Kaynak Mühendisi

Sonunda, robotun iş parçasına serbest erişimi sıkıştırma elemanları tarafından daha da zorlaştırılmamalıdır. Ve operatör, robot için uygun olan kelepçelemeyi sağlamalıdır, böylece torçun mümkün olan en iyi geliş açısıyla kaynak dikişine de ulaşabilir. Bazen, FANUC'un ARC Mate robotu Ronny Hahn'ın biraz desteğine ve gözetimine ihtiyaç duyar. Kaynak gözlükleri aracılığıyla süreci gözlemleyerek, torç açısını burada ve orada iyileştirebilir veya iPendant programlama el aleti aracılığıyla dikiş izleme sensörüne yardımcı olabilir.

 

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

İlham Alın

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.