Skip to main content
Laboratoire Phentagon

Usinage flexible de haute précision pour la production de dispositifs dentaires

Phentagon Lab Srl, spécialiste italien de l'implantologie dentaire, a renforcé ses capacités d'usinage avec la technologie d'usinage CNC FANUC ROBODRILL. Cet investissement permet à l'entreprise d'obtenir une production plus rapide, une plus grande flexibilité et une qualité élevée constante lors de la fabrication de solutions dentaires complexes à partir de matériaux exigeants.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

En tant que petite entreprise ambitieuse, Phentagon Lab a cherché à améliorer ses capacités d'usinage pour répondre à la demande croissante du secteur dentaire. Le renforcement de la compétitivité, l'amélioration de la réactivité aux exigences des clients et la garantie d'une précision élevée constante étaient des objectifs clés.

Solution

Phentagon Lab a choisi un centre d'usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus. Équipé d'une table rotative et d'un système de palpage sur machine, le ROBODRILL offre à l'entreprise des capacités d'usinage multi-axes de haute précision, ainsi qu'un meilleur contrôle des processus. Il offre notamment une adaptabilité optimale à un large éventail de tâches d'usinage.

Résultat

Le FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus a optimisé la production de dispositifs dentaires chez Phentagon Lab, offrant des temps de cycle plus rapides, une plus grande flexibilité et des normes de qualité élevées et constantes lors de l'usinage de géométries complexes dans des matériaux avancés. Cette évolution a renforcé la compétitivité de l'entreprise et sa capacité à répondre aux demandes du marché.

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl est un fabricant de haute technologie basé à Rieti, dans le centre de l'Italie. L'entreprise est spécialisée dans les implants et les prothèses professionnels destinés aux dentistes et aux techniciens dentaires. Fondée par Riccardo Loreti, Phentagon Lab s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience en micromécanique de précision. L'investissement continu dans des machines de pointe et le contrôle des processus assurent une conformité totale aux normes ISO 9001 et ISO 13485, garantissant une qualité et une traçabilité constantes de la production.

EN SAVOIR PLUS SUR Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Un usinage des appareils dentaires plus compétitif et plus réactif

 

Pour Phentagon Lab, la précision est au cœur de sa philosophie de fabrication. Opérant dans le domaine exigeant des implants et des prothèses dentaires, l'entreprise doit répondre à des exigences de qualité rigoureuses tout en conservant une flexibilité suffisante pour répondre à des demandes personnalisées.

 

"Nous sommes spécialisés dans la conception et la production de dispositifs médicaux pour la dentisterie, qui se caractérisent tous par des tolérances très serrées", explique Riccardo Loreti, fondateur et directeur unique de Phentagon Lab. "Cela rend le choix de la technologie d'usinage absolument critique."

Pour soutenir sa prochaine phase de croissance, l'entreprise a investi dans un centre d'usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus. La décision a été motivée par la nécessité de combiner l'usinage à grande vitesse avec la fiabilité et l'évolutivité à long terme.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website
Devis de témoignages

Riccardo Loreti

Fondateur et directeur

 

Configuré avec une table rotative et un palpage sur machine, le ROBODRILL permet à Phentagon Lab d'usiner des composants dentaires complexes tels que des barres, des bridges et des couronnes à partir de matériaux avancés qui comprennent le titane et le cobalt-chrome.

 

" La configuration choisie nous permet de répondre à toutes les exigences d'usinage complexes associées à ces produits ", déclare-t-il. "Elle nous offre la précision et le contrôle des processus nécessaires à des applications hautement spécialisées."

La configuration choisie nous permet de répondre à toutes les exigences d'usinage complexes associées à ces produits.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

 

L'un des principaux avantages de cet investissement est la possibilité d'internaliser la production d'outillage. Grâce au ROBODRILL, Phentagon Lab est en mesure de concevoir et de fabriquer l'outillage nécessaire à ses propres processus, ce qui accroît encore l'efficacité et réduit les délais.

 

"Grâce à cette configuration, nous pouvons usiner tous les outils nécessaires à nos prothèses dentaires directement sur le ROBODRILL de FANUC", explique M. Loreti. "Cela représente un gain important en termes d'autonomie et de réactivité.

Les avantages sont à la fois tangibles et mesurables. Phentagon Lab fait état d'une amélioration de l'efficacité, d'une qualité constante des produits et d'une plus grande satisfaction de ses clients.

"Ces résultats renforcent notre compétitivité et améliorent notre capacité à répondre rapidement aux demandes du marché", ajoute-t-il.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

 

La collaboration avec FANUC constitue également une plateforme solide pour le développement futur.

 

" Notre partenariat avec FANUC représente une ressource importante pour le soutien technologique et une base solide pour une croissance continue ", conclut Loreti.

S'inspirer

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL

Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Une bonne prise sur l'usinage : ROBODRILL permet de multiplier par six la capacité d'usinage

Face à l'augmentation de la demande mondiale de robots, Grip GmbH avait besoin d'une plus grande capacité de centre d'usinage pour améliorer sa productivité et réduire ses coûts. Elle a choisi les centres d'usinage ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, réputés pour leur vitesse, leur précision, leur fiabilité et leur flexibilité, même pour des lots de pièces uniques. Ces machines, dotées d'un robot FANUC et d'un système innovant de manutention des outils et des pièces, permettent la production sans personnel de petites séries et de pièces individuelles. Cette solution a permis de multiplier par six la capacité d'usinage de Grip GmbH.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.