Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Les avantages des robots FANUC sont nombreux chez TBT

Lorsqu'un constructeur de machines-outils, fort de plusieurs décennies d'expérience, atteint le statut de leader du secteur, le bon sens commercial impose de continuer à innover pour maintenir sa position sur le marché. Dans de nombreux cas, la gestion des machines à l'aide d'un robot donne l'impulsion nécessaire pour atteindre le niveau suivant. Toutefois, comme le fabricant de machines de forage profond TBT peut en témoigner, il est primordial de sélectionner avec soin le partenaire robotique optimal.
Success story TBT

Des tâches aux résultats

Tâche

TBT, leader du secteur de la conception et de la fabrication de machines de forage de trous profonds, souhaitait créer une cellule robotisée qui permettrait à ce processus innovant d'atteindre un nouveau niveau de capacité. Cependant, la précision, la qualité et la fiabilité étant au cœur de toutes les solutions TBT, le choix du robot optimal allait s'avérer crucial pour la réussite du projet.

Solution

Sur la base de sa longue expérience de l'utilisation de diverses technologies FANUC pour ses machines de perçage profond - y compris les servomoteurs, les moteurs de broche et les systèmes CNC - TBT a opté pour un robot industriel à six axes FANUC M-20𝑖D/25 d'une portée de 1 831 mm et d'une charge utile de 25 kg.

Résultat

Le FANUC M-20𝑖D/25 assure désormais le chargement et le déchargement automatisés des pièces dans la nouvelle cellule robotisée, où il dessert une machine de perçage profond à deux broches de TBT. Le projet marque une "première" réussie pour TBT dans l'automatisation en interne de ce processus techniquement difficile.

TBT Tiefbohrtechnik

Fondée en 1966, TBT Tiefbohrtechnik est aujourd'hui le leader du marché dans son secteur. Basée à Dettingen an der Erms, près de Stuttgart, en Allemagne, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de machines-outils pour le forage profond. TBT réalise également des forages profonds en sous-traitance avec plus de 30 machines. Avec environ 230 employés qui contribuent à générer un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 40 millions d'euros, cette entreprise familiale fait partie du groupe Nagel, actif à l'échelle internationale. L'ensemble de l'entreprise se concentre sur le développement et la fabrication de produits de la plus haute qualité possible.

EN SAVOIR PLUS SUR LE TBT
Success story TBT

Programmation du robot via le contrôleur de la machine

Avec des objectifs ambitieux, TBT cherche à améliorer continuellement ses performances, en se concentrant sur l'utilisation de la meilleure technologie disponible. Ainsi, lorsque l'entreprise a voulu créer une cellule de perçage profond automatisée TBT complète, elle s'est tournée vers FANUC pour le robot qui l'accompagne.

À l'intérieur de la cellule automatisée, un robot industriel à six axes FANUC M-20𝑖D/25 tend une machine de perçage profond TBT à deux broches. La palettisation des pièces à l'extérieur de la machine s'effectue à l'aide de palettes pouvant être chargées individuellement.

Success story TBT

FANUC M-20𝑖D/25

Success story TBT

 

D'après FANUC, la collaboration a été bonne, des solutions ayant été trouvées rapidement en réponse à toutes les questions. TBT affirme également avoir bénéficié d'un soutien complet de la part de l'équipe de FANUC sur place.

Basiquement, le défi de l'automatisation des machines est d'obtenir le résultat souhaité avec peu d'efforts, explique Florian Görl, Division Manager Sales/Director Global Sales chez TBT. Il est donc important d'avoir un partenaire avec un haut niveau d'expertise, en particulier lorsqu'il s'agit de la planification et de l'exécution. C'est pourquoi nous avons choisi FANUC.

Success story TBT

Nous allons certainement continuer à travailler avec FANUC. Nous avons déjà mené à bien plusieurs projets ensemble et nous voyons un grand potentiel de développement pour l'avenir.

Devis de témoignages

Florian Görl

Chef de division des ventes/directeur des ventes mondiales chez TBT

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.