Skip to main content
Mikron Plus

Automatisation de l'usinage de grands roulements annulaires à l'aide de robots

Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Des tâches aux résultats

Tâche

Cette tâche d'automatisation nécessitait une cellule robotisée pour l'usinage de roulements en forme d'anneau de plus grandes dimensions. Les bagues non finies sont amenées sur une palette dans la cellule, et le robot les charge dans un tour CNC vertical. Lorsque l'opération d'usinage est terminée, le bras du robot décharge la pièce et la remplace par une autre pièce non finie.

Solution

L'intégrateur de systèmes Mikron Plus a fourni une solution à son client en construisant une cellule utilisant un robot FANUC R-2000𝑖C/210L d'une charge utile de 210 kilogrammes. Mikron a utilisé le capteur de vision 3D de FANUC pour permettre au robot de reconnaître et de saisir les anneaux de matière première. Le problème des longs copeaux générés pendant le processus d'usinage a été résolu grâce à la fonction CNC Servo Learning Oscillation de FANUC. Cette fonction fournit des vibrations pendant l'usinage qui cassent les copeaux en plus petits morceaux sans sacrifier la précision.

Résultat

Le client a augmenté sa productivité et réduit ses coûts de production. La cellule robotisée fonctionne de manière très autonome, ce qui réduit la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre. La précision et la qualité sont garanties.

Mikron Plus

Mikron Plus, un intégrateur de systèmes avec plus de 20 ans d'expérience, est basé à Ljubljana, en Slovénie, et est spécialisé dans les machines CNC et l'automatisation des processus de production. Ses ingénieurs expérimentés élaborent des solutions d'automatisation clés en main. À partir d'un concept initial, Mikron conçoit le système et le met en œuvre jusqu'à la solution finale approuvée par le client, y compris l'installation, la mise en service et la formation.

Alors que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée se poursuit dans le monde entier, les fabricants cherchent des moyens d'automatiser leurs processus. Mikron Plus propose des solutions complètes d'usinage CNC et n'utilise que des robots FANUC.

EN SAVOIR PLUS SUR MIKRON
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Intégration des robots FANUC et des CNC pour une production optimisée

Tomaž Peterlin, directeur des ventes, décrit le système que Mikron a créé pour son client.

"Le client nous a contactés pour nous demander de préparer une cellule robotisée pour l'usinage de bagues de roulements de plus grandes dimensions. Nous avons préparé une solution au centre de laquelle se trouve le robot R-2000𝑖C/210L de FANUC avec une charge utile de 210 kg. Il est conçu de manière à ce que l'opérateur apporte les matières premières chargées sur la palette dans la cellule. Grâce au capteur de vision 3D de FANUC, le robot les reconnaît, les saisit à l'aide de doubles pinces et les positionne sur deux tours CNC verticaux et un centre d'usinage. La cellule est équipée d'un système de mesure qui permet un contrôle à 100 % et garantit que toutes les pièces usinées répondent aux exigences".

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

" Alors que nous préparions la technologie, nous avons rencontré un défi avec les longs copeaux. Nous avons résolu ce problème en utilisant la fonction Servo Learning Oscillation de FANUC, qui s'est avérée très efficace."

La fonction Servo Learning Oscillation est une fonction fournie par la CNC de FANUC pour résoudre le problème des morceaux de métal plus grands et plus longs qui se détachent d'une pièce pendant le processus d'usinage. Ces gros copeaux peuvent entraîner des arrêts machine et affecter la qualité du produit fini. La fonction d'oscillation brise les copeaux en petits morceaux, ce qui évite de telles difficultés et facilite l'élimination des déchets, sans sacrifier la qualité du produit fini.

M. Peterlin s'est déclaré satisfait des résultats.

"Grâce à notre solution de cellule robotisée, le client a augmenté sa productivité et réduit ses coûts de production. Une grande autonomie des opérations est garantie et tous les composants sont connectés dans leur ensemble conformément à l'industrie 4.0. Et grâce aux composants FANUC intégrés, la qualité et la fiabilité sont garanties."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.