Skip to main content
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Poloplast, gıda ile doğrudan temas eden ürünler ürettiği için, az bakım gerektiren ve yüksek temizlik seviyesini garanti eden yüksek verimli makinelere ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm

Poloplast, 3000 kN /300 ton mengene kuvvetine sahip 35 adet ROBOSHOT enjeksiyon makinesi kullanmaktadır.

Sonuç

ROBOSHOT enjeksiyon makinelerinin kullanımı, makinelerin daha hızlı temizlenmesinden daha kısa kurulum sürelerine ve başlatma sürelerinde önemli bir azalmaya kadar birçok avantaj sunmaktadır.

Poloplast

Poloplast, 1994 yılında uzman dondurma üreticisi Giovanni Poser tarafından kurulmuştur. Bugün, bu son derece yenilikçi şirket, Poser'in üç çocuğu Christian, Martina ve Alice tarafından yönetilmektedir. Veneto'da bulunan şirket, 25 yıldır plastik ve kauçuk endüstrisinde referans noktasıdır ve dondurma, pastacılık ve catering sektörleri için 1.400'den fazla ürün ve 230 özel ürün serisi içeren gıda ambalajları üreten tek üreticidir. Şirketin iki fabrikası Motta di Livenza (TV) ve San Stino di Livenza (VE) bulunmaktadır.

POLOPLAST HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT, Gıda Ambalajlama için Doğru Tarifi Sunuyor

Poloplast, gıda ve içecek endüstrisi için plastik ürünlerin kalıplama alanında uzmanlaşmış, 230'dan fazla üretim hattına sahip, sektöründe dünya çapında bir referans noktasıdır. Şirket, dondurma dükkanları, pastaneler ve catering hizmetleri için kaşık, bardak, tabak, fincan, çatal bıçak takımı, tepsi, altlık ve çeşitli türde kaplar dahil olmak üzere günde 12 milyondan fazla ürün üretmektedir.

Poloplast, kalite, hijyen ve güvenliğe olan sürekli bağlılığını kanıtlayan önemli sertifikalar almıştır. Sürdürülebilirlik ve çevreye de özen gösterilmekte olup, tamamen biyolojik olarak parçalanabilen özel bir ürün grubu bulunmaktadır.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Zamanının çok ötesinde bir adım atan Poloplast, 2010 yılında kompostlanabilir malzemelerden kalıplama işlemini başlatmıştır. Bugün, Venedik merkezli şirket müşterilerine 60'ın üzerinde kompostlanabilir ürün serisi sunmaktadır ve FANUC preslerinin çok yönlülüğü sayesinde, hatlarda herhangi bir değişiklik yapmasına gerek kalmamış, böylece hızlı ve kolay üretim değişikliğinden yararlanabilmiştir. Poloplast'ta, 𝛼-S100𝑖A (klempleme kuvveti 1.000 kN / 100 ton) ve 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN / 300 ton) ve S-2000𝑖A ve S-2000𝑖B modellerine kadar toplam 35 adet ROBOSHOT enjeksiyon makinesi bulunmaktadır.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser
Referans alıntısı

Christian Poser

Tedarik Zinciri Müdürü

FANUC makineleri, makinelerin daha hızlı temizlenmesinden daha kısa kurulum sürelerine ve önemli ölçüde azaltılmış başlatma sürelerine kadar birçok avantaja sahiptir. ROBOSHOT ayrıca, benzer elektrikli makinelere göre yaklaşık %10-15 daha az enerji ve benzer hidrolik makinelere göre %70'e kadar daha az enerji tüketir.

ROBOSHOT, kalıp üzerindeki basıncı ölçen ve engel olması durumunda mengene kapanmasını önleyen AI Kalıp Koruma işlevi ile donatılmıştır. Ekstraktörleri ve kalıp parçalarını aşınmadan koruyan ek işlevler mevcuttur, bu da bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Makineler ayrıca, uzak PC'lerden ve akıllı cihazlardan gerçek zamanlı izlemeyi etkinleştiren LINK𝑖 yazılımına sahiptir, böylece üretkenlik, kalite, izlenebilirlik ve gelişmiş tanılama ile ilgili bir dizi stratejik öneme sahip bilgiye erişim sağlar.

Poser, “Yönetim arayüzü sayesinde, üretimi sürekli olarak izleyebilir ve her makinenin performansı hakkında doğru veriler elde edebiliriz” diye açıklıyor. “Enerji verimliliği, döngü süreleri, hız, alarmlar ve bakım çalışmaları açısından tüm verileri kontrol ediyoruz”.

Makinelerin satın alınmasından uzun süre sonra da olumlu sonuçlar görülmeye devam ediyor: “FANUC, yüksek kaliteli ve zamanında yardım hizmeti sunuyor. Özel talepler her zaman birkaç saat içinde yanıtlanıyor”.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.