Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Komplexe Bearbeitungen für die Automobilindustrie

Präzision und Effizienz in der Automobilproduktion!

CNC- und Metallverarbeitungstechnologien der Spitzenklasse für die Automobilindustrie

FANUC bietet Ihnen hochwertige CNC-Steuerungen und Maschinen für die Produktion von Automobilkomponenten und Werkzeugen. Ob Bohren, Fräsen, Gewindebohren, Aufbohren, komplexe Bearbeitungen oder Drahterodieren, FANUC hat eine Lösung, um Ihre Zykluszeit zu verbessern und den Durchsatz zu erhöhen. Die extrem zuverlässigen und auf höchste Genauigkeit ausgelegten FANUC Produkte können für eine Vielzahl von Aufgaben angepasst werden.

Produktionslinie Automotive mit komplexer Bearbeitung

Komplexe Bearbeitungen

Hochwertige Oberflächenqualität

Hartes Drehen

Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden

Fräsen

Hochgeschwindigkeitsbohren und Gewindebohren

5-Achsen-Bearbeitung

Drahterodiermaschine

Werkzeugmaschine IIoT 4.0

Komplexe Bearbeitungen

FANUC CNCs ermöglichen Ihnen eine hohe Produktionsleistung und höchste Qualitätsstandards beim schnellen und präzisen 5-Achs-Fräsen, Drehen, Schleifen oder Schneiden von komplexen Teilen wie Nockenwellen, Kurbelwellen oder Zahnrädern, Triebwerksturbinenschaufeln oder Gehäusen aller Art, von der Unterhaltungselektronik bis zur Luft- und Raumfahrt - oder anspruchsvollen Teilen wie Linsen und Brillen.

Hochwertige Oberflächenqualität

Für Teile wie Räder ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen schneller Bearbeitung und hochwertiger Oberflächenqualität zu finden. Speziell für die Hochgeschwindigkeitszerspanung (HSC) und die 5-Achsen-Bearbeitung entwickelt, erfüllt die komplette Reihe der CNC-Systeme von FANUC, von der 0𝑖-F Plus bis zur 30/31/32𝑖B und 𝑖B Plus Serie, diese Anforderungen. Mit der AI Contour Control erzeugt die Steuerung filigrane Formen, höchste Oberflächengüten und messerscharfe Kanten auch bei sehr kleinen Radien.

Hartes Drehen

Für die Herstellung von Einspritzdüsen oder Zahnrädern ist die schnelle, hochpräzise Hartdrehtechnik mit FANUC Antrieben und Steuerungen eine wirtschaftliche Alternative zum Rundschleifen und erreicht Genauigkeiten im Mikrometerbereich.

Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden

Die fortschrittlichen CNC-Steuerungen von FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sind führend bei Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneidanwendungen und bieten unübertroffene Präzision und Effizienz. In Verbindung mit der Robotisierung verbessert FANUC diese Schneidprozesse und sorgt für höchste Qualität und Geschwindigkeit in den anspruchsvollsten Fertigungsumgebungen.

Fräsen

FANUC verbessert das Automobilfräsen mit dem ROBODRILL-Zentrum und der Maschinenrobotisierung für höchste Effizienz. Unsere CNC-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hervorragende Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen.

Hochgeschwindigkeitsbohren und Gewindebohren

FANUC's ROBODRILL bietet unvergleichliche Präzision und Effizienz für diese kritischen Anwendungen. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten machen ihn zur idealen Wahl, wenn es darum geht, in kürzester Zeit Ergebnisse von höchster Qualität zu erzielen, und er setzt in der Branche den Standard für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

5-Achs-Bearbeitung

FANUC's ROBODRILL zeichnet sich durch die 5-Achs-Bearbeitung aus und bietet eine simultane Steuerung und fortschrittliche Funktionen wie Vorausschau, Interpolation und intelligente Glättungsfunktionen für die präzise und schnelle Produktion von komplexen Formen, Elektroden und 3D-Teilen. FANUC CNC-Systeme verbessern die 5-Achs-Bearbeitung mit unvergleichlicher Präzision, effizienter Verarbeitung und zuverlässiger Steuerung und rationalisieren die Produktion komplexer Teile.

Drahterodiermaschine

Die ROBOCUT von FANUC bietet unglaubliche Genauigkeit und hervorragende Oberflächenbehandlung. Sie zeichnet sich bei anspruchsvollen Werkstücken wie Formen aus und schneidet anspruchsvolle Formen mit sehr engen Toleranzen, die für hochwertige Automobilkomponenten unerlässlich sind.

Werkzeugmaschinen IIoT 4.0

FANUC CNCs und Maschinen sind IIoT 4.0-fähig und das schon seit vielen Jahren. FANUC bietet eine CNC-Schnittstelle, die Maschinenstatus-Informationen über die CNC, die Servo- und Spindel, die im Prozess verwendeten Werkzeuge und mehr über eine einfache Schnittstelle bereitstellen kann. Maschinenstatus-Informationen können nicht nur auf unseren aktuellen CNC-Serien, sondern auch auf unseren älteren CNC-Modellen zur Verfügung gestellt werden. Sie brauchen also nicht das neueste Modell der FANUC-Steuerung, um diese Informationen zu erfassen oder die Maschine mit einer aktuellen FANUC CNC nachzurüsten.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE setzt FANUC Roboter ein, um den Erfolg bei Nexteer zu steuern

Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

FANUC CNC und Roboter sind der Schlüssel zum Erfolg

Die richtige Maschinensteuerung und Roboterautomatisierung kann die Effizienz und Konnektivität für Industrie 4.0 erheblich steigern, wie Giuliani, ein Spezialist für Transfermaschinen zur Bearbeitung von Schlössern und Schlüsseln, bestätigen kann. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit FANUC zusammen.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Die multifunktionale FANUC CNC bringt das Vertikaldrehen in neue Dimensionen

Die Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein uraltes Verfahren wie das Drehen erfordert ein übermenschliches Maß an Kreativität und Innovation. Darüber hinaus erfordert die Umsetzung dieser neuen Maschinenvisionen und -konzepte eine extrem fortschrittliche Steuerungstechnologie. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wussten die Werkzeugmaschinenbauer der FFG Werke genau, wohin sie sich wenden mussten, um ein CNC-System mit der notwendigen Leistungsfähigkeit zu finden, das ihr bahnbrechendes neues vertikales Drehzentrum ergänzt: FANUC.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.