FANUC ROBOCUT Maschinen untermauern den Erfolg eines führenden Herstellers von Spritzgusswerkzeugen
Haidlmair, ein Top-Spezialist für Spritzgussformen, investierte in zwei weitere FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen und setzt damit eine jahrzehntelange Partnerschaft und das Erbe der Präzision fort.
Nachhaltige Leistung durch die Unterstützung von FANUC Produkten.
Reduzierte CO2-Emissionen bei der Formenherstellung mit Unterstützung von FANUC.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Haidlmair benötigte eine produktivere und kostengünstigere Methode zum Schneiden der Strangpressprofile mittels Drahterodieren anstelle einer Säge. Und sie begannen mit der Suche nach einer Drahterodiermaschine.
Lösung
Mit den Drahterodiermaschinen von FANUC verlagerte sich Haidlmair mehr und mehr in den Werkzeugbau.
Ergebnis
Haidlmair ist heute Marktführer bei der Herstellung von Spritzgussformen für verschiedene Verpackungs- und Logistiklösungen, darunter Getränkekisten, Faltkisten und Palettenboxen.
Unternehmen
Haidlmair
Josef Haidlmair gründete sein Unternehmen 1979, zunächst als Hersteller von Strangpresswerkzeugen. Zufällig wies ein neuer Mitarbeiter Josef darauf hin, dass es viel produktiver und kostengünstiger wäre, die Strangpressprofile mittels Drahterodieren statt mit einer Säge zu schneiden.
Starker Eindruck und nachhaltige Leistung von Haidlmair
"Mein Vater schimpfte mich aus und sagte, ich sei verrückt, über eine Million Schilling für eine Maschine zu bezahlen, aber es hat unser Geschäft wirklich angekurbelt", sagt er. "Wir haben schon während der Ausbildung um Kunden geworben."
In den ersten Tagen schlief Josef neben der FANUC TAPE CUT H-Maschine in seinem Werk in Nußbach, Österreich, und wachte nur auf, um den Draht zu wechseln und neu einzufädeln.
Er nahm seinen kleinen Sohn Mario oft mit in die Fabrik, wo seine Faszination für FANUC Drahterodiermaschinen schnell wuchs. Heute ist Mario der Geschäftsführer und CEO des Unternehmens.
Josef Haidlmair
Gründer
"Die Drahterosion war der Schlüssel zu unserem frühen Erfolg", erklärt Mario. "Mit FANUC Drahterodiermaschinen sind wir mehr und mehr in den Werkzeugbau eingestiegen und sind heute Marktführer in der Herstellung von Spritzgussformen für verschiedene Verpackungs- und Logistiklösungen, darunter Getränkekisten, Faltkisten und Palettenboxen, um nur einige zu nennen."
"Als Gruppe bleiben wir an der Spitze neuer Technologien", sagt Mario. "Erst kürzlich haben wir in zwei neue FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen (𝛼-C800𝑖B/500 und 𝛼-C600𝑖B/400 Modelle) investiert, die jetzt in Betrieb sind und vollständig in unseren digitalen Workflow in Nußbach integriert sind. Innerhalb von zwei Tagen waren die neuen Maschinen in Betrieb - eingerichtet und die Mitarbeiter geschult. Das ist sensationell! Unser Ziel ist es, der beste Werkzeugbauer der Welt zu werden und dafür brauchen wir die richtigen Partner. Unsere Zusammenarbeit mit FANUC ist hervorragend."
Die neuen Maschinen der ROBOCUT 𝛼-C𝑖C-Serie stehen jetzt im Mittelpunkt der Drahterodierarbeiten in Nußbach. Zu den neuesten Maschinenentwicklungen gehört eine erhöhte Steifigkeit, die durch eine Verstärkung der mechanischen Struktur die Grundlage für eine noch präzisere Bearbeitung und eine noch höhere Wiederholgenauigkeit bildet. Eine neue Funktion zur Kompensation von Steigungsfehlern unterstützt die Genauigkeit zusätzlich. Ein spezielles, werkskalibriertes Kompensationsgitter sorgt für die Korrektur von Steigungsfehlern über den gesamten X-Y-Tischbereich und nicht nur über einen einzigen zentralen Punkt, was einen erheblichen Vorteil für die Genauigkeit des Werkstücks bedeutet. Es spielt keine Rolle mehr, wo sich das Werkstück auf dem Tisch befindet - es wird das gleiche Maß an optimaler Präzision erreicht.
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Vielseitigkeit im Großbettformat vom Feinsten. Dieses Kraftpaket von einer Maschine definiert mit seiner großen Arbeitsfläche die Möglichkeiten der Präzisionsbearbeitung neu. Ganz gleich, ob Sie gr...
Die ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - das Multitalent für alle Fälle. Diese vielseitige Maschine ist Ihre erste Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben. Ob Mikrobearbeitung, komplizierte Komponenten oder ...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.
Drahterodieren (Electrical Discharge Machining) ist ein präziser Fertigungsprozess, bei dem ein dünner, elektrisch geladener Draht verwendet wird, um komplizierte Formen und Konturen in Hartmetalle und leitende Materialien zu schneiden. Der Draht erzeugt eine Reihe schneller elektrischer Entladungen, die das Material mit äußerster Präzision abtragen, ohne dass mechanische Kräfte angewendet werden. Diese berührungslose Methode ermöglicht die Herstellung hochdetaillierter, komplexer Teile mit hervorragender Oberflächenbehandlung und ist daher für Branchen, die eine präzise Bearbeitung erfordern, wie z. B. die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und den Formenbau, unverzichtbar.
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomatisierung, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.