Skip to main content
ITD EOOD

FANUC Servis ile İçiniz Rahat Olsun

Enjeksiyon genellikle yüksek enerji maliyetleriyle ilişkilendirilir, ancak FANUC'un tamamen elektrikli ROBOSHOT makineleriyle bu durum geçerli değildir. ITD, bu makinelerle %50 enerji tasarrufu elde etmiştir. Mükemmel hizmetle birleşen bu özellik, ITD'yi FANUC ile otomasyonu daha da ileriye taşımaya ikna etmiştir.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Sürekli üretim döngüsünü garanti altına almak için ITD, tüm makinelerinde maksimum servis kolaylığı ve sorunsuz çalışma elde etmeye çalışmaktadır.

Çözüm

Mevcut hidrolik enjeksiyon makineleri tamamen elektrikli makinelerle değiştirildi. ITD'nin üretim tesislerinde artık farklı sıkıştırma kuvveti seviyelerine sahip beş FANUC ROBOSHOT enjeksiyon kalıplama makinesi bulunmaktadır. Ayrıca, ITD, alet üretim ihtiyaçlarını karşılamak için iki FANUC ROBODRILL dikey işleme merkezi kullanmaya başladı.

Sonuç

ITD, üretim maliyetlerini düşürmeyi başardı ve tutarlı bir yüksek kalite seviyesine ulaştı. Enerji tüketiminin izlenmesi sırasında, FANUC makinelerinin %50 enerji tasarrufu sağladığı tespit edildi, bu da ITD'nin ürünlerini son derece rekabetçi hale getiriyor.

ITD EOOD

ITD EOOD, 1990 yılında Saedinenie kasabasında kurulmuş bir Bulgar şirketidir. ITD, kalıp, ön kalıp, plastik şişe, flakon, kapak ve diğer plastik ambalaj türlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Ayrıca PET ambalajların geri dönüşümü alanında da faaliyet göstermekte ve bu alanda Bulgaristan'da öncü bir rol oynamaktadır. Şirketin yaklaşık 250 çalışanı bulunmaktadır.

ITD HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI EDININ
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD, Sorunsuz Çalışma Sağlamak İçin FANUC'un Servis ve Ekipmanlarını Öneriyor

30 yılı aşkın bir süredir ITD, FANUC ekipmanlarının maksimum hizmet ömrü ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için FANUC Bulgaristan'ın bakım hizmetlerine güvenmektedir. ITD'nin kullandığı hizmetler arasında makine servisi, bakım, personel eğitimi ve özel üretim ihtiyaçlarını karşılamak için seçeneklerin yeniden programlanması gibi sözleşmeler bulunmaktadır.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

“CNC kontrolleri ve makineleri konusunda birçok başka tedarikçi var, ancak FANUC'u tercih ettik çünkü ekipmanları olağanüstü güvenilir ve bakım hizmetleri mükemmel. FANUC çalışanları her zaman ulaşılabilir ve zamanında ve profesyonel bir şekilde yanıt veriyorlar.”

Referans alıntısı

Ivan Daradjanski

ITD Sahibi ve Yöneticisi

“Onların yardımına nadiren ihtiyaç duyduk, ancak bu durumlarda hızlı bir şekilde yanıt verdiler. İçimiz rahat. Son derece memnunuz ve FANUC'un hizmetini değerlendirmemiz gerekirse, mükemmel olarak puanlayacağız” dedi ITD'nin müdürü.

"FANUC'u seçtik çünkü makineleri, bitmiş ürünlerimizin maliyetlerini düşürmemize yardımcı oluyor. CNC kontrollü ROBOSHOT enjeksiyon makinesi, istikrarlı mekanik özellikleri, güvenilirliği ve kolay kullanımı ile öne çıkıyor ve yüksek hassasiyetli dökümler üretebiliyor. En önemli avantajlarından biri düşük elektrik tüketimi. Makineyi kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra, enerji tasarrufunda %50'nin üzerinde bir oran elde ettiğimizi fark ettik. Hidrolik makinelere kıyasla, ROBOSHOT ile üretimimiz çevre dostudur, çünkü yağ, filtre veya pompa yoktur ve bu pompalardan kaynaklanan ısıtma da yoktur" diye konuştu Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

“ROBODRILL ise 4 eksenli bir makine merkezinin tüm seçeneklerine sahip, hızlı ve yüksek kaliteli bir makinedir. 24.000 dev/dakika hızıyla, çok düşük güç tüketimi sayesinde, ürettiğimiz ürünlerde çok iyi bir fiyata olağanüstü bir kalite elde edebiliyoruz” diye ekledi.

Bir sonraki aşama, hem makine imalatında hem de plastik ürünlerin üretiminde robotizasyonun gerçekleştirilmesidir.

“Pazar trendlerini takip ederek, geleceğin yüksek derecede otomasyon, robotik ve yapay zekada olduğunu düşünüyoruz. Ve biz de bunun için çalışıyoruz. Şirket olarak, güvenilirliğini kanıtlamış ortaklarımıza sadakatle bağlıyız. FANUC bizim için güven ve emniyetin simgesi ve onlarla çalışmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.