Skip to main content
Erdrich

FANUC CNC teknolojisi ile tam kontrol

Küresel olarak rekabetçi bir pazarda başarılı bir makine atölyesi olarak faaliyet göstermek için farklılaşmaya gerçekten ihtiyaç vardır. Makineler atölyeleri, kendilerini farklılaştırmanın yolları olarak giderek daha fazla otomasyon ve dijitalleşmeye yöneliyor. Almanya merkezli Roland Erdrich GmbH bunun bir örneğidir. Şirket, CNC, robot ve iletişim protokolü gereksinimleri için FANUC'u standart hale getirerek gücüne güç katıyor.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Görevden Sonuca Temel Öngörüler

Görev

Tornalanmış ve frezeleme parçalar üreten bir CNC makine atölyesi olarak Roland Erdrich GmbH, giderek kalabalıklaşan bir pazarda öne çıkmak istiyordu. Bu hedefe ulaşmak için şirket, gelişiminin erken bir noktasında yüksek düzeyde otomasyon ve dijitalleşmeye odaklanmaya karar verdi. Ancak hangi otomasyon ürünleri bu görevi yerine getirebilirdi?

Çözüm

Edrich, FANUC kontrolörüne sahip ilk makinesini elli yıldan uzun bir süre önce kurdu. Şirketin bugün tesislerinde neredeyse tamamı FANUC kontrollerine sahip 60 CNC makine bulunmaktadır. Ayrıca FANUC FOCAS iletişim protokolü, makineleri Erdrich'in tescilli üretim yazılımına bağlanmak için kullanır. Bu ileri görüşlü üretim işletmesinde ayrıca şirketin son teknoloji ürünü atölyesindeki işleme hücrelerinde hayati bileşen işleme görevleri sağlayan 20 FANUC robotu (ve ilgili kontrolörler) bulunmaktadır. Ayrıca FANUC FOCAS, makineler ile şirketin kendi geliştirdiği üretim yazılımı arasında sorunsuz bir bağlantı sağlar. FANUC kontrollerinin güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü de bir diğer önemli noktadır; Erdrich 50 yılı aşkın süredir tek bir FANUC kontrolör arızası yaşamamıştır.

Roland Erdrich GmbH Hakkında

1974'te kurulan bir aile şirketi olan Roland Erdrich GmbH, sofistike CNC torna bileşenleri, CNC frezeleme parçaları ve montajların üretiminde 140 kişiye istihdam sağlayacak şekilde büyümüştür. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Oppenau'da bulunan ISO9001 onaylı şirket, yılda yaklaşık 1 milyon parçayı koşulsuz kaliteyle ve optimum fiyat-performans oranlarında makineler. Çapı 25 ila 400 mm arasında değişen parçalar üreten Erdrich, tahrik teknolojisi, makine/fabrika mühendisliği, lazer teknolojisi, tıp teknolojisi, hidrolik/Pnömatik, enerji ve inşaat araçları/makineleri gibi alanlara hizmet vermektedir.

Erdrich HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ AL
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

FANUC kontrolöründe 50 yılı aşkın süredir tek bir arıza yaşanmadı

Karmaşık tornalanmış ve frezeleme parçaların işlenmesinde uzmanlaşmış birçok üreticiden biri olarak pazarda farklılaşmak çok önemlidir. Roland Erdrich GmbH örneğinde, şirketi diğerlerinden ayıran yüksek otomasyon ve dijitalleşme derecesidir. Bu teklifin merkezinde 60 CNC makine içeren bir makine parkı bulunmaktadır. Bu nedenle 60 CNC makinemizin neredeyse tamamında bir FANUC kontrolörü bulunmaktadır."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Edrich'te bulunan FANUC CNC'ler arasında yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli işleme için Seri 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Model B bulunmaktadır. Şirket ayrıca R-2000𝑖C ve M-710𝑖C modelleri de dahil olmak üzere 20 FANUC endüstri̇yel robotuna sahiptir ve bu robotlar çeşitli işleme hücrelerinde zemine ve baş aşağı montaj konumlarında çalışmaktadır.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

FANUC ürünleri çok dayanıklı ve güvenilirliklidir - hiçbir zaman kontrolör arızası yaşamadık. Neredeyse tüm CNC makinelerin aynı kontrol sistemine sahip olması büyük avantajlar sunuyor. Çalışanlar sisteme aşina olduğu için operasyonlarımızın çok esnek kalmasını sağlıyor. Ayrıca FANUC ürünlerinin birçok neslinde görülebilen ve operatörlerin eski kontrolörlerde yollarını bulmalarına olanak tanıyan tutarlılığı da seviyoruz.

Referans alıntısı

Steve Erdrich

Genel Müdür

Erdrich, şirket içi bir BT ekibine sahiptir ve tescilli üretim yazılımı kullanmaktadır. Yazılım, harici uygulamaların FANUC kontrollerinden gelen verilere erişmesine izin veren FANUC'un FOCAS (Fabrika Otomasyon İletişim Kütüphanesi) iletişim protokolü aracılığıyla sahadaki CNC makinelerle iletişim kurar. FOCAS, CNC ile tipik olarak Ethernet veya Yüksek Hızlı Seri Veri Yolu (HSSB) üzerinden iletişim kurmak için Dinamik Bağlantı Kitaplığı (DLL) dosyalarını kullanır. "Ölçülen değerler, düzeltme önerileri sağlayan yazılımımıza aktarılıyor. Bu önerilerden yola çıkarak yazılımda bir fare tıklamasıyla 'makineleri düzelt' diyebiliyoruz. Bu özellik bizi kontrol sistemi üzerinde hesaplamalar yapmanın ve elle yazmanın performansından kurtarıyor. FOCAS harika çalışıyor ve çok kararlı."

Sözlerini şöyle tamamlıyor: Geriye dönüp baktığımızda, FANUC teknolojisine sadık kalmak işimizin başarısı için kesinlikle doğru adımdı. Kontrollerin güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü, FANUC ile çalışmaya devam etmemiz için bizi motive ediyor.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sergilenen ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.