brand new cars for the automotive industry

Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie

Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.

Automatisierung von Automotive-Prozessen mit Robotern

FANUC bietet eine Vielzahl von Fertigungslösungen für standardisierte Prozesse, die in der Automobilindustrie üblich sind. Diese reichen von speziellen Robotern, die mit fortschrittlichen Bildverarbeitungs- und Bewegungssteuerungssystemen ausgestattet sind, bis hin zu speziellen Lösungen für die Montage, das Schweißen, die Handhabung, die Bearbeitung, die Inspektion oder die Lackierung. Oft sind diese Lösungen ideal geeignet, um sich wiederholende Aufgaben auszuführen, die einen hohen Durchsatz erfordern und für den Menschen ein Gesundheitsrisiko darstellen können. FANUC hat in jedem Fall eine Lösung zur Verbesserung Ihrer Zykluszeit und zur Steigerung des Durchsatzes.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Effizientes Schweißen

Schnelles Punktschweißen

Präzise Handhabung, Be- und Entladen

Vielseitige Montage

Präzises Lackieren

Effizientes Dispensieren

Materialabtrag / Bearbeitung / Endbearbeitung

Teile-Erkennung

Effizientes Schweißen

FANUC bietet maßgeschneiderte Produkte und Schnittstellen zur Automatisierung von Widerstands-, MIG/MAG-, MIG-Impuls-, WIG- und Plasmaschweißen. Die Lieferung verbesserter Qualität und Zykluszeiten sowie gleichmäßiger Punkte und Schweißnähte ist eine besonders attraktive Option für Unternehmen, die automatisieren wollen, um Kosten zu senken.

Schnelles Punktschweißen

Vollständig integrierte Prozesskabel gewährleisten den Schutz der Prozesskabel und verhindern Störungen der Systemausrüstung. Die FANUC Learning Vibration Control ermöglicht Ihrem Roboter das automatische Erlernen einer sanften Hochgeschwindigkeitsbewegung, die Punktschweiß- und Bohranwendungen um bis zu 15% beschleunigt.

Präzise Handhabung, Be- und Entladen

Sollten Sie einige Automobilteile bewegen? Vom kleinsten Teil bis hin zur kompletten Karosserie bietet FANUC ein umfangreiches Sortiment an Teiletransferrobotern, die bis zu 2300 kg handhaben können. Diese Roboter sind iRVision- und Kraftsensor-kompatibel und können Hochgeschwindigkeits-Transfers in einem gut optimierten System durchführen.

Vielseitige Montage

FANUC bietet eine Vielzahl von äußerst zuverlässigen Montagerobotern, die geschickt, wiederholbar, kompakt und schnell sind. Von 5- bis 6-achsigen Gelenkarmrobotern, 3- bis 6-achsigen Delta-Robotern bis hin zu unseren SCARA Robotern und kollaborativen Robotern haben wir die Montageroboter und die intelligenten Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Produktionsziele zu erreichen.

Präzises Lackieren

FANUC Lackierroboter eignen sich für eine Vielzahl von Lackier- und Beschichtungsanwendungen in der Automobilindustrie und bieten einen einfachen Zugang, optimale Arbeitsbereiche und einen maximierten Durchsatz. Einige Modelle sind für den Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt und bieten eine breite Palette an Reichweiten und Handhabungskapazitäten. So können Sie sicher sein, dass es für jede Ihrer Lackier- oder Dosieranforderungen ein passendes Modell gibt.

Effizientes Dispensieren

Mit Dosierrobotern von FANUC können Sie Ihre Klebstoffe mit mehr Präzision, Genauigkeit und Effizienz auftragen. Der Einsatz von Dosierrobotern für Versiegelungsanwendungen bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine verbesserte Konsistenz, höhere Geschwindigkeiten und Produktivität sowie eine längere Betriebszeit des Systems.

Materialabtrag / Bearbeitung / Endbearbeitung

FANUC Bildverarbeitungssysteme bieten einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Qualitätssicherung durch präzise Fehlererkennung bieten, eine nahtlose Automatisierung durch zuverlässige Teileidentifikation sowohl auf einem Förderband als auch in einem Behälter ermöglichen und die Produktionseffizienz durch adaptive Prozesse auf der Grundlage visueller Echtzeitdaten optimieren.

Teile-Erkennung

FANUC Bildverarbeitungssysteme bieten einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Qualitätssicherung durch präzise Fehlererkennung bieten, eine nahtlose Automatisierung durch zuverlässige Teileidentifikation sowohl auf einem Förderband als auch in einem Behälter ermöglichen und die Produktionseffizienz durch adaptive Prozesse auf der Grundlage visueller Echtzeitdaten optimieren.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC Roboter automatisieren präzisen Prozess in der Automobilindustrie

Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.

Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.
Nissan

FANUC Roboter optimieren die Großserienproduktion bei Nissan

Industrieroboter sind aus der modernen Automobilproduktion nicht mehr wegzudenken. Jede Aufgabe, die sie ausführen, ist von entscheidender Bedeutung, nicht nur um das erforderliche Maß an Effizienz und Produktivität zu erreichen, sondern auch um die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. FANUC ist der Roboter der Wahl für viele der weltweit führenden Automobilkonzerne, wie z.B. Nissan.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatisierung der Bearbeitung von großen ringförmigen Lagern mit Robotern

Für die Bearbeitung großer ringförmiger Lager wurde eine Roboterzelle eingerichtet. Ein FANUC R-2000𝑖C/210L-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 kg und 3D Vision Sensor be- und entlädt Ringe in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Mikron Plus setzte die CNC Servo Learning Oscillation von FANUC ein, um lange Späne in kleinere Stücke zu zerlegen. Diese Lösung steigerte die Produktivität, senkte die Kosten und gewährleistete hohe Genauigkeit und Qualität bei gleichzeitiger Minimierung der Abhängigkeit von Arbeitskräften.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Schweres Heben für den Lkw-Bau

NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am Wochenende arbeiten.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.