AKO Kunststoffe

Un leader de la fabrication de pièces en plastique mise sur les solutions automatisées de FANUC

Tous les fabricants en pleine croissance ont besoin d’un partenaire technologique fiable, proposant des machines et des solutions innovantes capables de garantir leur succès sur un marché mondial hautement concurrentiel. La société allemande AKO Kunststoffe GmbH, une entreprise familiale de moulage par injection dirigée par la quatrième génération, en est la preuve vivante : elle s’appuie sur une trentaine de presses à injection tout-électriques FANUC ROBOSHOT, dont huit sont automatisées à l’aide de robots industriels FANUC.
Radmot test for Drupal

Des tâches aux résultats

 

Tâche

Lorsque RADMOT, un grand spécialiste de l'usinage CNC comptant plus de 80 machines et 200 employés, a voulu mettre en place une cellule de fraisage automatisée, l'objectif ultime était de faciliter la fabrication de composants sans personnel, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La cellule comprenait trois centres d'usinage CNC et deux robots industriels pour le chargement et le déchargement des pièces. Il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de collision entre les deux robots, qui devaient travailler à proximité l'un de l'autre.

Solution

RADMOT s'est tourné vers son fournisseur de robots de confiance FANUC pour obtenir deux robots industriels M-20𝑖D/25 à 6 axes avec une charge utile de 25 kg et une portée de 1 831 mm. Dans la nouvelle cellule de fraisage CNC, les deux robots desservent un trio de modèles de centres d'usinage CNC FANUC ROBODRILL existants, dont le dernier ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Une sélection de fonctions intelligentes de FANUC garantit qu'il n'y a jamais de collision entre les robots, même s'ils partagent le même espace de travail.

Résultat

Avec les robots FANUC M-20𝑖D/25 en place, RADMOT profite désormais d'un chargement et d'un déchargement des machines entièrement automatisés, assurant des opérations de fraisage CNC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune intervention de la part de l'opérateur. En utilisant le même fabricant pour les machines et les robots, la plateforme de contrôle commune de FANUC a permis de s'assurer que l'ensemble de la cellule automatisée peut être supervisée à l'aide d'une seule IHM.

À propos de RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Fondée il y a plus de 40 ans, la société RADMOT s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de l'usinage CNC. Cette entreprise familiale de 200 employés propose des services de fraisage et de tournage CNC, usinant des pièces à partir de matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le cuivre, le laiton et les plastiques techniques sur sa vaste sélection de plus de 80 machines-outils. Située à environ 80 km au sud de Varsovie, RADMOT gagne la confiance de ses clients grâce à des piliers opérationnels tels que la qualité, la transparence, la flexibilité, la coopération à long terme, la compétitivité et la compétence professionnelle. Les autres services disponibles sur le site comprennent l'anodisation, la galvanisation, le marquage au laser, l'assemblage et le lavage des pièces.

EN SAVOIR PLUS SUR RADMOT

Des fonctions intelligentes de FANUC garantissent la sécurité dans une cellule à deux robots

 

"Nous proposons des services d'usinage CNC de précision depuis plus de 40 ans", déclare Paweł Stańczyk, vice-président de la société RADMOT, basée en Pologne. "Notre parc de machines abrite plus de 80 tours et fraisages CNC, avec 17 robots FANUC soutenant la production de composants en lots de volume moyen à élevé pour un vaste éventail de clients dans de nombreux industriels différents. Nous sommes le partenaire idéal pour les entreprises qui recherchent des niveaux de qualité ultra-élevés et une fabrication à grande échelle, ce qui signifie que nous ne pouvons pas imaginer fonctionner sans la répétabilité et la productivité fournies par nos processus automatisés et robotisés."

Le dernier projet d'automatisation de RADMOT concernait la conception et l'intégration d'une cellule d'usinage CNC qui combine deux processus de fraisage sur différents modèles de centres d'usinage CNC ROBODRILL de FANUC, notamment le dernier 𝛼-D21L𝑖B5 pour le fraisage, le perçage et le taraudage polyvalents. Avec l'ajout de deux nouveaux robots industriels 6 axes FANUC M-20𝑖D/25, la société peut désormais produire des composants fraisés 24 heures sur 24.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Devis de témoignages

Mara Kolb

Communication d'entreprise

 

En tant qu'entreprise familiale, AKO Kunststoffe GmbH pense consciencieusement aux générations futures, en attachant une grande importance à la sensibilisation à l'environnement et à la durabilité. L'entreprise a été en mesure de réduire de 20 % la quantité d'énergie nécessaire par kilogramme de matériau traité depuis 2019. Les machines de moulage par injection FANUC ROBOSHOT contribuent aux initiatives environnementales grâce à leur fonctionnement entièrement électrique et économe en énergie (pas d'hydraulique), alliant performance et durabilité.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

 

Aujourd'hui, le siège et l'usine de fabrication d'AKO Kunststoffe GmbH abritent une trentaine de machines de moulage par injection CNC FANUC ROBOSHOT équipées d'entraînements électriques. Huit modèles sont également dotés d'une automatisation sous la forme d'un robot industriel FANUC.

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Devis de témoignages

Stefanie Kraus

Ingénieur d'application

 

Au début, l'entreprise s'est contentée d'acheter des machines à FANUC, mais la relation s'est rapidement transformée en un partenariat enrichissant qui permet de surmonter les défis ensemble.

" En travaillant en étroite liaison avec FANUC, nous avons découvert qu'il n'y a rien qui ne puisse être résolu ", explique Stefanie Kraus. "Par exemple, nous avons collaboré au développement d'un dépôt intégré, d'un chemin et de bandes transporteuses que le robot reconnaît directement via un connecteur spécial. Cela permet à nos robots et aux machines ROBOSHOT de travailler à l'unisson."

Stefanie conclut : "Notre coopération avec FANUC s'avère idéale et j'espère que nous continuerons à trouver d'excellentes solutions ensemble en allant de l'avant."

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.