Skip to main content
Detail image of wire-cutting with ROBOCUT.

Découpage par fil EDM

L'électroérosion à fil (EDM) est un procédé de fabrication de précision qui utilise un fil fin chargé électriquement pour découper des formes et des contours complexes dans les métaux durs et les matériaux conducteurs. Le fil génère une série de décharges électriques rapides qui érodent le matériau avec une extrême précision sans appliquer de force mécanique. Cette méthode sans contact permet de produire des pièces complexes très détaillées avec d'excellents états de surface, ce qui la rend essentielle pour les industries qui exigent un usinage précis, telles que l'aérospatiale, la médecine et la fabrication de moules.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par injection.

Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Les solutions FANUC fournissent un fil conducteur au spécialiste du décolletage

Le passage d'opérations de production à base de main-d'œuvre à des opérations de production automatisées peut parfois sembler décourageant. Pourtant, avec le bon partenaire technologique, des processus tels que l'usinage et l'assemblage automatisés peuvent être réalisés avec une relative facilité, offrant instantanément de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Le spécialiste de la métallurgie des poudres bénéficie de l'excellence de FANUC

Lorsqu'un nouveau fabricant rencontre rapidement le succès, il devient nécessaire de trouver un partenaire approprié pour l'automatisation de l'usine. Le choix du fournisseur optimal aidera le fabricant à s'adapter rapidement à la demande croissante des clients, tout en favorisant des niveaux plus élevés de productivité et d'efficacité.

En savoir plus sur nos toutes nos possibilités

Nos solutions pour d'autres applications

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications

De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.