Les jeunes intégrateurs de robots sous les feux de la rampe
Les meilleurs jeunes intégrateurs de robots d'Europe viennent de Pologne, de Hongrie et d'Allemagne. Tel est le résultat du concours européen d'"intégration de systèmes robotiques", qui s'est déroulé à Gdańsk, Pologne du 5 au 9 septembre 2023. Au total, 10 équipes issues d'autant de pays se sont disputé la médaille d'or et ont mis à l'épreuve leurs compétences en matière de programmation de robots. L'événement a été organisé conjointement par l'organisation éducative WorldSkills Poland et le fabricant de robots FANUC, qui est un partenaire mondial de l'organisation depuis 2018.
L'événement a été organisé conjointement par l'organisation éducative WorldSkills Poland et le fabricant de robots FANUC, qui est un partenaire mondial de l'organisation depuis 2018.
EuroSkills, le plus grand événement européen consacré à l'enseignement professionnel et à l'excellence des compétences
L'équipe polonaise s'est imposée à l'issue d'une compétition très disputée face à de solides concurrents hongrois et allemands, qui ont pris les deuxième et troisième places. Le championnat européen des jeunes intégrateurs de robots de moins de 25 ans fait partie d'EuroSkills, qui est le plus grand événement européen en matière d'enseignement professionnel et d'excellence des compétences. Cette année, un total de 600 participants de 32 pays ont pris part à 43 disciplines de compétition. EuroSkills, qui a lieu tous les deux ans, alterne avec l'événement mondial WorldSkills, qui attire des concurrents de plus de 60 pays.
Lors des EuroSkills 2023, les participants à l'épreuve d'intégration de systèmes robotiques ont programmé une opération de finition sur des pièces de différentes géométries. Un élément important était l'utilisation de fonctions logicielles dédiées à la modélisation et à la conception de processus robotiques. Ici, le logiciel FANUC ROBOGUIDE avec la fonctionnalité CAD-to-path a généré une trajectoire hors ligne pour différentes pièces avant d'exécuter des programmes issus de la simulation sur un robot réel. Les juges ont évalué la qualité du processus de polissage, la faible susceptibilité du système aux erreurs et la gestion des erreurs, ainsi que la rapidité de mise en œuvre.
Les robots jouent un rôle de plus en plus important dans différents domaines
Les robots jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie manufacturière, mais aussi dans des domaines tels que la technologie médicale et les métiers domestiques. La pénurie croissante de travailleurs qualifiés dans de nombreux pays stimule encore davantage la demande, ce qui signifie que la formation d'experts capables de mettre en œuvre habilement des solutions automatisées avec des robots est primordiale. En organisant des concours et en coopérant avec les universités et les écoles, FANUC souhaite intéresser davantage de jeunes aux carrières liées à la robotique.
Herning, au Danemark, accueillera le prochain concours européen pour les jeunes intégrateurs de systèmes robotiques en 2025. Un an plus tôt, les championnats professionnels mondiaux WorldSkills se dérouleront à Lyon, en France.